リチウムイオンバッテリーのレビュー
- 用途:
- セロー250
- 対象商品:
- 05578326
セロー250用に購入しました。
小さくて、ものすごく軽いです。
半年ほど使っていますが、まだまだ元気です。
シールドタイプの物より、スターターの勢いもいいような気がします。
- 用途:
- バイクのバッテリーとして使用
- 対象商品:
- 05578292
結論から言いますと2年半使用して大満足です。個人的にバッテリーは考え方が2極に別れると思います。アタリハズレのある安い物を割り切って使うか高いけど評判のいい物を使う。以前は私も前者でしたが、モノタロウさんで購入した日本社名のバッテリー(3000円台)が手元に来たら東南アジア製でしかも3ヶ月で使えなくなり「安物買いの銭失い」を体験してスカイリッチを購入しました。只今2年半使用していますがノントラブル&ノーメンテナンスで先日そろそろ充電した方がいいかな?と思いインジケーターボタンを押したらまだまだ満タン表示でした!(このインジケーターがあるのも便利です!)購入した時初めて手にした時の軽さの衝撃は今も忘れません。
- 用途:
- CRF250RALLYの軽量化用バッテリーに使用。
- 対象商品:
- 05578326
500グラムしかないので、純正の2610グラムに比較して2110グラムも軽いのにはびっくり、バッテリー本体の奥行きが+1~2ミリ厚さがありバッテリーケース内のゴムシートと固定板の薄ゴムを剥がせばぴったりサイズです。容量は少し小さいですが、始動性は問題なく元気にエンジン始動出来ます。7インチナビを使用していますので一日バッテリーへ充電されるかは今度テストしてみます。
- 用途:
- 交換依頼バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 05578317
サイズOK、電圧・始動OK、容量的にも付属電子機器作動に問題なし。新品鉛バッテリー交換時とは違った元気感で顧客は大満足。手に入れやすい価格帯になったことも好感度OK
- 用途:
- 125ccのスクーターのバッテリー
- 対象商品:
- 05578335
今回で二回目の購入です。高性能で長寿命、おまけにノントラブルなのでとても良い商品です
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 05578308
ヤマハギアに使用しています。
普通のバッテリーは安い物もありますが…
軽さや、価格に引かれ交換しました。
- 用途:
- suzuki アドレスV125
- 対象商品:
- 05578335
suzuki アドレスV125のBATT交換しました。到着した時あまりにもあまりにも軽かったので、間違って注文したのかと、あわてました。取り付けて3日目なので、今のところよく分かりませんが、始動は一発です、どれくらい使用出来るか、楽しみです。
- 用途:
- モーターサイクル用
- 対象商品:
- 05578326
1年以上使用中です。容量の割りに外径が小さいのでワンランク大きいサイズを装着しているせいか何の問題も起きません。いままでのバッテリーだと1年ごとの買い替えでした(冬に死亡する)。。軽い、小さい、長持ち、値段が高いは当たり前ですね。
- 用途:
- バイクのバッテリーとして使用
AZのリチウムイオンバッテリーが壊れてしまったため(2回連続で一年足らずでお亡くなりになってしまったために)交換しました。
KLX250純正バッテリー(YTX7L-BS)互換のバッテリーということでHJTX7L-FPを購入したのですが、純正のバッテリーよりも奥行きがあるため、バッテリーボックスに収まらずバッテリー固定用のステーにスペーサーをかませて固定している状態です。サイドカウルはなんとか収まったのですが、バッテリー収納部分が一番飛び出しているために、林道などに行った際の転倒時にバッテリーを破損しないか不安で仕方がないです。
始動性に関しては問題ないのですが、転倒時のバッテリー破損などを考えると不安が残ります。次回購入する際はおそらく別メーカーのバッテリーを購入すると思います。
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 用途:
- バイク(旧車)に使用
- 対象商品:
- 05578292
交換バッテリー、リチュームイオンなので、充電電圧が心配でしたが、問題無いようです。インジケーターがあるので便利です。
- 用途:
- BC400SFに使ってます
- 対象商品:
- 05578378
高いだけ有って、バッテリー上りが殆ど無い
交換も軽いのですんなり・・・とはいかず、接続の時に苦労しました。
それ以外は問題無しです
- 用途:
- スカイウェーブ250に取付
- 対象商品:
- 05578335
スカイウェーブ250(2001年型)用に購入して、約一年になる。最初は
そのあまりの軽さに、商品サンプルを誤って出荷したのだろうと思った。
取り付けてセルを回すまで、半信半疑だった。セルが回ってエンジンが
かかった時は、本当に驚いたものだ。リチュームイオンがバッテリーを
革命するという表現も誇大だとは思わない。
横向きに取り付けているが、液漏れの心配もない。冬場4か月ほど放置
していたら、バッテリーが上がったが、充電したら正常に復帰した。
- 用途:
- バイク用バッテリー
- 対象商品:
- 05578335
鉛バッテリーと比べとにかく軽いです。1.5kg以上軽くなりました。サーキット用バイクに使いましたが、ベストタイム更新で満足です。
レースしてる人・タイム競っている人は、試してみる価値有りでしょう。
- 用途:
- バイクのバッテリー
- 対象商品:
- 05578326
とても軽い!
そして安定してる!
安い!
KLX250用に以前も買って、
今回二回目です。
これは買いですよ。
- 用途:
- バイクに使用
- 対象商品:
- 05578432
600ccのシングルエンジンで使用していますが、1ヶ月ぶりでも問題なく
始動できました。なので他のバイクにも購入しました。