スクーター用ドライブベルトのレビュー
- 用途:
- リード110の補修に使用しました。
- 対象商品:
- 05699742
リード110のベルト交換に使用しました。
純正品と何ら異色なく使用しています。
リーズナブルで良いと思います。
- 用途:
- 原付のベルト交換
- 対象商品:
- 05699602
スズキパレットレッツ4に使用しました。説明書に20000kmで交換と書いてありましたので、これで当分大丈夫かなと思います。
- 用途:
- グランドマジェスティ400に使用
- 対象商品:
- 05699444
グランドマジェスティ400に使用し、高速道路を1500km走行しました。全く問題なしでした。後は耐久性に期待し、純正部品の半値で購入できるので財布に優しいのも嬉しいです。
- 用途:
- pcxの定期交換
- 対象商品:
- 05699828
安心のメードインジャパン、交換後は出足がスムーズになりました。
R Kはチェーンでも使用実績有り、耐久性も全く心配していません。
- 用途:
- 鈴木let's4の交換用に使いました
- 対象商品:
- 05699602
はじめてだったので交換作業に少し手間取りましたが無事装着できました。快調に走行できています。
- 用途:
- ホンダ リード110のVベルト交換
- 対象商品:
- 05699742
30,500km走行後に、色々苦難の末に交換してみると、スムーズな出足になって大満足です。
パッケージと現品を見た感じでは、品質は良さそうです。純正並みの耐久性を期待してます。
回転方向の指示があり、純正にはなかったので注意が必要です。
- 用途:
- 定期交換
2本目ですが普通に使えています 価格が安いのが良いですね
- 用途:
- リード125に使用
- 対象商品:
- 05699828
リード125ドライブベルトの交換に選びました、純正はまだまだ使えそうでしたが交換後は静かでグイグイ進むので早めの交換で良かったです。
- 用途:
- pcx150
- 対象商品:
- 05699803
19000キロで、純正のベルトから今回のRKのベルトに交換しました。近所一周した感じでは、静かになった気がします。純正ベルトは、使用限界の21mmでした。交換してよかったです。また純正より安いので個人的のは、経済的に助かります。自分で交換しました。
- 用途:
- スカブー タイプMの交換に
- 対象商品:
- 05699584
250kmほど走って確認しましたが、今のところ特に問題は感じていません。
純正より安いといってもちょっと高い気が・・・
交換には多少の知識が必要です。
バイク屋だと高いから自分で交換してみよう!
という程度だとかなり難儀すると思います。
- 用途:
- スクーターのベルト交換
- 対象商品:
- 05699672
フォルツァZmf08 後期のベルトが切れた為、こちらのベルトを使用しました。
普通に走行出来ます。
- 用途:
- バイクメンテ
- 対象商品:
- 05699602
2007式 アドレスV50の交換で使用しました ベルトが切れてしまい 交換しました 一度も交換したことがなくまたスピードもメーター読み55kmでしたが 65kmくらいまで上がりました 田んぼ道測定です
- 用途:
- リード110のVベルトに
- 対象商品:
- 05699742
今回は初めてこのメーカーのを購入しました。ベルトの幅が狭いとの評価がありましたので、気にしてましたが、問題なく使えています。純正のベルトも含めて今まで使っていたベルトに比べるとトップスピードが格段に上がりました。15キロは上がったので満足です。組み合わせは、キタコのハイスピードプーリーとキタコのボスです。