スクーター用ドライブベルトのレビュー
- 用途:
- バイクの整備
- 対象商品:
- 05699697
信頼ブランドRK
ベルトの実績は聞いた事がありませんが信じて購入。
はたして耐久性が心配ですが期待して使用していますw
- 用途:
- 通勤
- 対象商品:
- 05699496
交換して30000Km走りましたが、まだ大丈夫です。
郊外を走り、行きも帰りも60Km/h以上の定速走行ですのでこの結果だと思います。
どこまで走れるのか試してみたいのですが、切れた後の事を考えると落ち込みそうなので、そろそろ交換しようと思って再度購入しました。
- 用途:
- 通勤使用
- 対象商品:
- 05699688
純正に比べ、音がうるさい。(ヒュンヒュン音!)最高速は別として、今までと比べアクセル開度が純正より少なくてすみ低燃費に役立ちそう。
- 用途:
- 部品交換
- 対象商品:
- 05699697
30,000km使用したベルトより幅が0.5mm狭く全体に柔らかく取り付けて回転させると上下に激しく振れる10kmほど走行したが、いまいちです。元に戻して、今は使用してません。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
- 用途:
- 二輪スクーター駆動用ベルト
- 対象商品:
- 05699645
以前、ホンダ純正の駆動系ベルトを使用しておりましたが、エンジン回転数3500回転前後でドライブベルトがケース内に当たり異音をしておりましたが、強化ドライブベルトに交換後は、回転数3500回転前後で異音がしなくなりましたが、コーナーを曲がる際にエンジン回転数が低くなったときに若干ですがベルトがケース内を叩いている音がする。
- 用途:
- レッツ2の整備
- 対象商品:
- 05699618
ホンダやスズキの純正ベルトは山型で谷の部分にヒビが入ってきます。ヤマハ純正は波型でして、断然耐久性が高いんですよ。こちらの商品は波型ですので、耐久性に期待してます。
- 用途:
- 純正部品が摩耗したので交換
- 対象商品:
- 05699706
純正部品の品番で検索し、この商品にたどりついたが、摩耗した純正部品よりベルト幅が小さかった。(0.8mm位)
大丈夫なのでしょうか?不安になります。
交換後の結果は、最高速度が2km/hr程上がりましたが、ウェイトローラーも同時に交換したためどちらによる効果なのか解かりません。
車種はジャイロキャノピー(TA03)でした。
貴重なご意見ありがとうございます。
摩耗した純正部品よりベルト幅が小さかったとのことですが、メーカーに確認しましたところ、
「RKのスクーター用ドライブベルトの幅は、心線部分で管理しております。ベルトの心線部分の幅を図って頂き、
設計値17㎜(±0.3)を外れていなかれば問題ございません。」とのことです。
何卒宜しくお願い致します。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 05699742
現在はmassimo 国産ドライブ Vベルトを使用していますが、2000kmで0.8mmも減ってしまい最高速も数km落ちてしまったので、次回交換用のストックとして購入しました。交換後は、幅や長さを比較したり、インプレションも更新したいと思っています。
- 用途:
- メンテ時の交換
- 対象商品:
- 05699742
交換後200キロ走行しました、滑る感じがなく、しっかりしています。交換前のmassimoでしたが、スタート時に滑る感じするし、6000キロしか走っていないのに亀裂が入り、切れそうだった。とりあえず3000キロを走ったら、点検し再度レビューします。
- 用途:
- 現在使用中のmassimoを交換予定
- 対象商品:
- 05699742
未だ交換していないので、見た目からはしっかりしているが、厚みが薄いと感じています。使用後再度レビューしたいなと思っています。