エンジンオイル SN/CF(相当) 10W-30のレビュー
- 用途:
- 自動車のエンジンオイルに使用
- 対象商品:
- 16345665
以前使用していましたが通勤距離が増えたため、エンジンオイルの交換サイクルが短くなってしまい、再度使用してみました。
おおよそ3000キロ未満での交換サイクルなので、上を見たらきりがないので、このオイルで満足しています。
- 用途:
- ちょっと過走行の車に使用
- 対象商品:
- 16345665
指定より硬めなオイルで、エンジン音が静かになりました!
蓋もオイルがこぼれない構造で扱い安い。
お値段もグッドです!!
- 用途:
- 軽トラのオイル
- 対象商品:
- 16345665
軽トラに使用しています。
特に問題はなく、同品をホームセンターで購入するより安くて良い品物です。
キャップが注ぎ口になっていて使いやすいです。
- 用途:
- 軽自動車のオイル交換
- 対象商品:
- 26573724
ターボ車・NA車両方に継続的に使っています。
SN級と言うことなので、それを信じて使っていますが、何らか異常はありません。
安いので大助かりします。
- 用途:
- マイカーのメンテ
- 対象商品:
- 26573724
十数年来リピートして使用。軽ターボ車にも数年利用したが異常も見られず、コスト的にも大変満足。以前は注ぎ口が変わっていたが、現在は一般的に変更されているので使用済の容器の蓋を取外してバケツ等に再利用できるから助かる。
- 用途:
- バイクのフラッシングオイルとして使用
- 対象商品:
- 16345665
スカイウェイブのフラッHシングオイルとして使用中です。
オイル交換前にフューエル1を添加するとカーボンがはがれオイルに交じりオイル自体が
かなり汚れるので、オイル抜いて新油入れてもすぐにオイルが汚れます。
スカイウェイブはスティック状のオイルレベルゲージではなくケースにオイル点検窓
があるのでオイルの汚れが目視できるので。
このオイル入れて1通勤走行(20㎞)しオイル抜いたら結構オイル汚れていました。
1800km走行でも結構汚れが出ます。
フラッHシングオイルは物によっては灯油成分などでシールを痛める可能性がありますが
エンジンオイルの新油の洗浄力でも十分に洗浄は可能かと思います。
- 用途:
- PCX(JF28)のエンジンオイルとして使用
- 対象商品:
- 16345665
スクーターなら車のエンジンオイルの使用が可能ですので、今回モノタロウのオイルをチョイス
先週に交換を済ませ、片道7kmの通勤や配達サービスでガンガン使ってますが全く問題ありません。
一回のオイル量が1L使わないのでコスパもばっちりです。今まで3か月でオイル交換してましたが今度からは二か月でオイル交換して更に愛車をいたわりたいと思います
- 用途:
- ハイエースのエンジンオイル交換に使っています。
- 対象商品:
- 26573724
コストパフォーマンスもよく毎回このオイルです。モリブデン入れて使っています。
- 用途:
- 7万kで買ったk6a Bターボのエンジンオイル交換に使ってます。
今回、走行距離10万kになりましたが問題無く良いと思います。今後も注文して行きたいと思いますのでよろしくお願いします。
- 用途:
- 軽バン(マニュアル車) 5000km毎のオイル交換
- 対象商品:
- 16345665
いつものことですがオイル交換後に、走りや燃費等が少し改善されました。特価品でしたが、今のところ他品との大きな違いは感じていません。
- 用途:
- SMからの乗り換え
- 対象商品:
- 26573724
取扱終了になった注文コード:32575645の乗り換えです。
オイルの注ぎ口が簡素になって使い勝手が悪くなりました。
交換して1ヶ月ですが、問題ありません。
古い車両を長く使いたいので効果が出ればと思ってます。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 16345665
何ら問題もなく使えることを確認。リピート購入になります。燃費向上とまでは言いませんが安心して使えているようです。最高級品質も使われているようですのでこの価格は大変満足です。