サビキラーPROのレビュー

平均満足度 4.44 (119件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サビキラーPRO BAN-ZI
BAN-ZI
1,998 / 税込 2,198
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。 【用途】鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。
119件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-12-13
用途:
赤サビが酷いトタン屋根の塗装作業時
対象商品:
17078757

赤サビを黒サビに転換して、サビの進行を止める為に購入しました。
酷い赤サビに対して、先ずは説明書通り水と同量でミックスして赤サビの酷い部分に塗布しました。乾燥後、希釈せずに塗布し、更に乾燥後に色が変色した部分に追加塗布しました。
水性という事もあり、刷毛・ローラー等の片付けは簡単でしたし、ここまでの作業は、屋根塗装に初挑戦の素人でも簡単に出来ました。
最後に、一回塗りの上塗り塗料を塗って作業が完了しました。
サビキラーPROは、赤サビが黒サビに変わっていく様子を見る事が出来て、正直言って感動しました。本当に良い商品を見つけたと思います。
今回は、10年を目途に塗装しなければならなかった屋根を、数年放置してしまい、赤サビが一気に増えて大変な事になってしまいましたが、次回はチョーキングや色あせをしっかりとチェックして、早めの塗装をしたいと思います。
※サビキラーPROは本当に良い商品ですが、1つだけ懸念点があります。塗り替えの際に常に使用するとなると価格が高いので、改善して頂けると助かります。現状の半額位でしたら、次の塗り替えにも使わせて頂きます。

3人が参考にしています
2020-12-16
用途:
サビ対策メンテ時
対象商品:
17078732

赤サビが黒くなって錆止め被膜になる製品としては
ホルツのサビチェンジャーがポピュラーですが、
サビ以外の所についた被膜も錆止め効果があるのかと
ホルツに電話して尋ねたところ、
『湿気を吸って溶けて流れてしまうのでその部分に関して
は塗っても意味が無い』
との返答。
その点このサビキラーはサビ面に対してはサビ転換効果。
それ以外の所では錆止め効果があるので。
錆びた所だけでなくその周りにも広く塗ればサビ対策
として万全で気軽に使えてとても良いです!
欲を言えばもう少し安いとありがたいです。

10人が参考にしています
2020-11-23
用途:
赤サビが酷いトタン屋根を黒サビに転換する為に使用
対象商品:
17078757

(個人の倉庫屋根のサビ転換を、一人でDIYでやりました。)
深い赤サビの部分のケレンは、大雑把にやってから塗りましたが、とても使いやすくて、気に入っています。
たった1つの欠点は、コストがお高めです。
購入するなら、一斗缶がオススメです。

2020-11-21
用途:
車や所有物件の錆止め

古い車を直して乗るのが趣味の雪国在住のものです。長年融雪剤(塩化カルシウム)による錆に悩まされていました。偶然この商品を知り、説明書どおりに施工したところ、かなり錆の進行を抑えることが出来ました。また、古い住宅の鉄製の手すり等にも施工して、こちらは経過観察中ですが、ひどい錆は見られなくなりました。2回めの塗装や、上塗りまでの間隔は、カタログデータの倍くらい見ておいたほうがよいでしょう。これと某ワックス系の有名防錆処理剤2種類を使ってサビ対策を行っています。

4人が参考にしています
2021-01-10
用途:
自家用車用
対象商品:
17078732

車に錆が少し出ていたので錆止めで良い商品を探していたら、評価の良かったこの商品を購入してみた。水性であり錆の上からでも使えると記載あったが、しっかり錆を落として施行した。半年から1年程度様子見ないと断定できないのと、量の割に価格が高いので今のところ☆4個にしておきますが、1年位経過して錆び発生なければ☆5個にしたい

2人が参考にしています
デジョイピザ 様2020-12-11
用途:
さびた金属部品の補修
対象商品:
17078732

さびた部分にそのまま上から塗りました。とても塗膜が厚くうまく転換されているような気がします。まだ経過を観察しています

2020-11-20
用途:
自動車の足回りの下塗り
対象商品:
17078732

最初にスプレーして拡散具合等を確かめた方がうまくできるコツかと思います。出来上がりもしっかり密着しており、冬場の塩害等から車を守れると思います。

2020-10-06
用途:
アングルの錆対策に
対象商品:
17078732

塩ビ配管のサポートアングルに錆が発生、取り替えるのは費用も時間も手間もかかるので、錆キラーを塗りました。赤錆の色が変わったような感じです。
この上にもう一度塗装したいと思います。
他にも錆びているアンクルがあるので、今回の様子を見て、良い化学反応が見られればリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
2020-12-20
用途:
錆止め
対象商品:
17078732

効果抜群です。しっかり錆止めできます。もう少し安いとなおいい。

2020-11-19
用途:
錆止め下地作り
対象商品:
17078748

塗布面がしけっていても水分で反応するらしく作業ができて助かります。良いもののようです!また買います。

2020-08-03
用途:
車の雨漏り箇所の防錆処理
対象商品:
17078732

元々は錆転換剤を使用していましたが、錆が黒色になるためシルバーの塗装面に使用するには抵抗がありました。こちらの商品を使ってみたところ色味がシルバーなのであまり目につかない場所であれば上塗り塗装しなくても良く違和感ありませんでした。長期的にどうなるかはこれから様子見ですが、価格と量、仕上がり的には満足です。

2021-01-29
用途:
車の錆対策
対象商品:
17078748

YouTubeで使い方が出てるので、それを見れば間違った塗り方はしないと思います。
あとは耐久性ですが、まだ塗ったばかりなのでこれから様子を見て行きます。

2021-01-10
用途:
自動車整備
対象商品:
17078732

早く乾燥するので、次の工程がしやすい。あとはどこまで浸透してるかが気になります

Ricerca 様2020-08-18
用途:
錆びとり後のプライマーとして
対象商品:
17078748

錆が反応すると、黒い斑点(反応部分)が斑になるので、上塗りをした方が綺麗に仕上がる。
完全乾燥までの時間は油性に比べて結構時間はかかりますが、乾燥してしまえば溶剤系塗料をスプレーガンで塗ってもトラブルなく塗れます。

ティーアンドティーサプライズ 様2020-06-11
用途:
あらゆる錆びに効きます。
対象商品:
17078748

単価も他社製より安めで水溶性なので筆洗浄も楽です。反応した場所は黒く変化します。足りない場合重ね塗りが可能なので乾燥後に様子を見て実施します。水溶性の割に乾燥も早い方だと思います。

2人が参考にしています
2020-08-22
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
17078732

車の下回りの防錆処理として使用、水性なので臭いも気にならず使い勝手がいいです。筆も使用後すぐに洗うとゴワゴワになりません。

アートすばる 様2020-07-29
用途:
塗装部のサビ処理に使用。
対象商品:
17078748

酷いサビ箇所に使用して約5年経ちますが、その後、何ら錆発生していません。とても優れものだと思います。

2020-05-25
用途:
車両錆止め下地塗り
対象商品:
17078732

水性で使い勝手がよい。今回はシルバーを購入しましたが、塗布箇所によっては上塗り不要で便利です。

1人が参考にしています
1974 様2020-07-31
用途:
錆びた鉄部品の塗装前の下処理に使用
対象商品:
17078732

始めて使うのだが、塗って1週間で塗装面に物を当ててしまったらその部分がはがれてしまい塗りなおした。塗るのは非常に塗りやすいし、作業後の後片付けも楽だが塗膜が弱い感じだ。塗膜は錆びているところにそのまま塗れて、薄ければ茶色、塗り足りなければ黒緑になり、とても分かりやすい。

1人が参考にしています
2020-10-13
用途:
錆びた所の塗装
対象商品:
17078732

以前使用したことがあり錆びた所の塗装で錆びの進行が止まったため購入しました。