リチウムグリーススプレーのレビュー

スプレー・オイル・グリスの口コミ満足度ランキング 9位
平均満足度 4.46 (803件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リチウムグリーススプレー モノタロウ
モノタロウ
289 / 税込 318
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。 【用途】ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
803件中 221~240件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-07-23
用途:
家庭内機器のメンテ
対象商品:
18466972

家庭にひとつは老いておきたい必需品と思います。機械のグリスアップ、以外と重宝します。

2022-06-07
用途:
自転車メンテナンスで利用
対象商品:
18466972

ベアリング部に手軽に使用できるので重宝しています。

2022-01-16
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
18466972

マフラー等の高温場所に下地処理として使用しました。

岩崎石油 株式会社 様2021-04-13
用途:
シャッターとリフトのメンテナンス時
対象商品:
18466972

白い泡状なので速攻に錆止めとスムーズ効果があると思います。
備えつけの赤いノズルを本体に取り付ける時、すぐ落ちてしまうので、
何かコツがあるのか?教えてほしい。
ノズルなしでも効果は抜群!!です。

2021-07-15
用途:
使用後の毎回の機械のメンテナンス
対象商品:
18466972

ともかく安いし、品も良いです。何回か外見と中身を変えてるようで今のは良いと思います。

2021-05-04
用途:
蝶番
対象商品:
18466972

自宅のドアの蝶番から異音が鳴り渋かったので使ってみました。
異音が解消され動きもよくなりました。

1人が参考にしています
2021-07-02
用途:
普段遣い
対象商品:
18466972

古くなって、継ぎ目が錆び付いたワークベンチに。直ぐに乾かないので良いとおもいます。

2021-07-15
用途:
駆動部分のメンテナンス
対象商品:
18466972

使用頻度が高い為コストパフォーマンス重視で購入しています。十分に効果を出しています。

2021-05-21
用途:
薪割り機のメンテナンス
対象商品:
18466972

容量も多くて、とても使いやすいスプレーでした。
無くなったら再購入します。

國照 様2024-01-16
用途:
トラック
対象商品:
18466972

スプレー缶だとさせないところまでグリスがさせる。
ノズルを付けておくところを本体につけられるようにしてほしい

2人が参考にしています
2021-09-14
用途:
農機具の作業前点検及び給油に使用しています
対象商品:
18466972

使用量が多いのでコスパ最高です。
使用する場所が変わりますので、ノズルとスプレーの差し替えが面倒です、ノズルの頭でワンタッチで

2021-07-06
用途:
農機具に使用しました
対象商品:
18466972

機能的にも問題なく使用出来ました。
適度な粘りけがあり使いやすかったです。

2021-02-16
用途:
車庫の門扉の防水
対象商品:
18466972

車庫の門扉に多数の鉄製軸受けが使用されているが、風雨で腐食してきているので、これまで他所のグリーススプレーを使用していたが高価なため安価なものを探していた。本品は手ごろな価額で満足している。

1人が参考にしています
2021-07-08
用途:
バイクの整備
対象商品:
18466972

グリスとしての性能に問題ありませんが赤いノズルが噴射圧で外れる事があります、最初にキッチリ取り付けましたが作業中に何度も外れるので作業が中断したり、想定外の部分にグリスが付着したり手の入らない所にノズルが飛んだりと使用しづらいので今後は改善をして貰いたい部分です。他メーカーのノズルに交換で使いやすくなりました。

5人が参考にしています
2021-05-03
用途:
トラクターメンテナンス
対象商品:
18466972

トラクターインプルメントの関節部分で本来はバラさないと充填出来ない箇所にノズルが入って注入出来るので便利です

2021-03-14
用途:
自動車整備
対象商品:
18466972

少し緩めで使いやすい。
ちょっとした注油に最適です。
耐久性は期待せずこまめに使うのがいいと思います。

1人が参考にしています
2021-02-01
用途:
エアシリンダーの潤滑
対象商品:
18466972

安価でありながら量も充分あり、便利に利用しています
NBRのゴム部に利用してますが膨張等は今のところ問題無しです。

2人が参考にしています
2021-05-03
用途:
田植え機の回転部分
対象商品:
18466972

少し白い泡ができ、部位に留まる感じです。量も十分あるため、いろんな所に吹き付けられます。

2021-04-21
用途:
シャッターのきしみ音改善の為
対象商品:
18466972

シャッターのきしみ音改善の為、レールの所にスプレーしました。
嫌な音が無くなり安心しました。

2022-04-12
用途:
自転車の可動部に使用。
対象商品:
18466972

よく使うので安価なので又購入したいです。2本売りでもっと安くなればグッドです。