タンク サビ取りクリーナーのレビュー
- 用途:
- XJR400 ガソリンタンク内清掃
タンククリーナ、初めて使いました、感想は、かなり良いですが、色々な注意点があります。この商品は、希釈度合いと、温度、時間によって変わる感じです。20倍でもかなり効果あります。速攻性と言うより、遅効性の感じです。自分の場合は、約20倍希釈ですから、当然ですが。XJR400
のタンクで使用しました。燃料コック、燃料ゲージ外し、アルミテープで二重でメクラしました。じわじわ錆びが取れ始め、16-20時間で完了するかなと思っていた矢先12時間後に、コックのアルミテープ部分からクリーナー液が漏れ始め、大変な思いをしましたが、それだけ効き目がある商品だと、実感しました。本当にかなり綺麗になり満足ですし、また買います。
- 用途:
- コンプレッサーの空気冷却装置のメンテナンス、
- 対象商品:
- 20095617
アフターク-ラ-(冷却パイプ)の錆びとり材に期待して使用してみました、濃度は10倍に薄めて(36時間)みましたが思った程の錆びとり効果は現れませんでした。
- 用途:
- 農機具の、タンク錆びとりに
- 対象商品:
- 20095617
10倍に薄めて使いました。1回目は、8時間ほどで綺麗になりました。同じ液を2回使いましたが錆び・汚れがひどかったので、20時間ほどで綺麗になりました。初めて使ったので、比較出来ませんが、満足しています。
- 用途:
- 農業用運搬機の燃料タンクの錆び取り
- 対象商品:
- 20095617
エンジン不調で2年間放置していた古い運搬車ですが、タンク内の錆びが、分岐管およびキャブレターに詰まりを発生させていることが原因だったので、12時間放置で試したところ、タンク内の錆びが除去され、金属色が戻りました。エンジンも絶好調で満足しています。
- 用途:
- バイクの錆びたタンクのさびとり
- 対象商品:
- 20095617
20Lタンク内全体にびっしり付いた錆に使用。
風呂の残り湯+ヤカン熱湯で約50度にして3日でほぼ錆が取れました。更に上下ひっくり返して2日で上面もきれいになりました。
コストパフォーマンスが良い商品です。
- 用途:
- CB400SFの整備
- 対象商品:
- 20095617
某 有名タンククリーナを過去に使ったことがありますが、こちらも性能的には同等かと思います。
タンク底にこびりついた分厚い錆はクリーナを使う前にボルトやチェーンなどでできるだけ落としておいたほうが良いと思います。ガソリンが変質した分厚い錆があると、さび落としの成分がそっちに消費されるような気がします。
- 用途:
- 管理機のガソリンタンクのさび洗浄。
- 対象商品:
- 20095617
先日、使用しましたさびが酷かったので3回洗浄しましたら、ほぼ綺麗に落ちました。
- 用途:
- 鉄製アンティーク物のサビ取り。
- 対象商品:
- 20095617
鉄製アンティーク物はほぼサビが発生しており一気に落として当時の表情を復活させる為に使用。
頑固なサビなので10倍希釈(熱湯50度)で一昼夜浸したらネジ穴や細かな所までごっそり落ちました。
使用済み液も細かなパーツ等ならば3回までは再利用可能だと思います。大満足です。
- 用途:
- バイクタンクの錆び取り
- 対象商品:
- 20095617
バイクタンクの錆び取りに使いました。仕上がりには満足です。錆びが憎く穴が開いてしまいましたが これからキタコのシーラーで塞ぐ予定。
- 用途:
- 発電機のガソリンタンクの錆
- 対象商品:
- 20095617
以前トイレなどに使うサンポールで錆を除去しましたが直ぐに錆てしまい諦めていましたが、この商品は良く錆が除去できました、また最後のすすぎ分で錆が再発しない保護剤も混入しているので今後に期待したいとおもいます。