モービル スーパー2000 ハイマイレージのレビュー
- 用途:
- 40歳以上の趣味車に使用
- 対象商品:
- 21351566
特にオイル消費も漏れもしていなかったのですが、「旧型エンジンの保護に貢献」というので多少は予防効果があるかと思って使用しました。
回り方も割としっとりしていてその点だけでも割と満足だったのですが、2回続けて使用した後でまたオイル交換しようとフィラーキャップを捻ってびっくり、今までになかった感覚、キャップのパッキンのゴムがすごく柔らかい!なるほどこれはエンジンの他のシールやパッキンにも相当効果がありそうな気がします。
距離が出ておらず漏れていないくても古い車には予防として非常に効果的と思います。10W-40が廃止されてしまったのがつくづく惜しまれます…
- 用途:
- 3S-FE オイル交換
- 対象商品:
- 21351532
19年落ちながら5万kmのデルタワゴン(タウンエースノアOEM車)に使用しました。普段はカストロールEDGE 5W-40を入れているのですが、交換後若干トルク感がアップした様な気がしています。旧型のエンジンには何となく相性が良さそう。部分合成かハイドロクラッキングの"全合成"か?なんて話はキリがないので置いといて、何よりもモービルのロゴに安心感があります。
- 用途:
- 軽自動車のオイル交換に
今迄、純正のオイルを使用していましたが、走行も11万kmを越えたため少しいいオイルをと思い商品レビューを参考に購入しました。
オイル漏れも滲みもオイルの減りもありませんでしたがハイマイレージと言うことで安心してまだまだ乗れそうです。又エンジン音も静かになったような感じで走りもスムーズになったような気がします
- 用途:
- トヨタ NCP61イストのオイル交換に使用
- 対象商品:
- 21351496
過走行車用ということで長い間コレを使い続けていましたが、モノタロウブランドで充分だということが分かったのでもう買うことは無いだろう。
- 用途:
- エンジンオイル交換 ディーラー持ち込み
- 対象商品:
- 21351523
平成4年のジムニーJA11Cに使用 12万キロ走行車です
変な添加剤入れるより調整済みの、このオイルが良いよ
全合成、偽全合成は、パッキン類痛めるからね
ハイマイレージ仕様で、まだまだ現役で走れそうです
とにかくスムーズな走り、旧車にお勧めです
モノタロウの安い時に買うのがみそ、
- 用途:
- 軽自動車のオイル交換
- 対象商品:
- 21351487
8万キロ超えた軽自動車に使いました。ハイマイレージ用を謳うオイルはあまり無く手頃なお値段だったので買いました。交換すると他のオイルと同じようにエンジンが軽く感じられます。ハイマイレージ用ということで少しだけ安心感があるので今後も継続的に使っていこうと思います。
- 用途:
- 愛車メンテナンス
60,000kmを超えたエブリィにオイル漏れ防止で入れています。
このオイルに換えてから燃費もL=11km前後から14km前後に改善されました。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 21351566
89年式のFiatPandaに使用。
今のところ可もなく不可もなくっていう印象。ちょっと柔らか目の印象だが悪い感覚はない。夏の酷暑時にどうなるかな?
- 用途:
- 20年20万キロ超の軽トラに使用
サンバーKS3スーパーチャージャー車に使用してます。使用前は1500km走行で1リットル程度オイルを補充する必要がありましたが、現在は0.5リットル程度の補充で収まっております。
- 用途:
- 40年選手の趣味車に使用
- 対象商品:
- 21351566
特にオイル滲み等があったわけではなく、また走行距離も6万キロに届いていないのですが、古いエンジンにも悪くなさそうということで選びました。今まで色々なオイルを使用してもいまいちピンと来なかったのですが、これはエンジンフィーリングが何となく良いので繰り返し使っています。特別高くもありませんし、古い車には一度試してみてもよろしいかと。
- 用途:
- バイクに使用
- 対象商品:
- 21351566
ドゥカティに使用。のんびりご近所走行の為まだわかりませんが多走行車に良いみたいです。ワコーズのケミカルと一緒に使用。
- 用途:
- タントのオイル交換
- 対象商品:
- 21351487
l375 タントのオイル交換用に購入。走行距離が90,000キロを超えてきたので、こちらのオイルを選びました。まだ交換してないのでなんとも言えませんが、期待を込めて星四つにします。
- 用途:
- スカイライン(ER34)のオイル交換
- 対象商品:
- 21351566
まだ使っていませんが、最近アイドリングが震えるようになって、冬場には排気ガスが白いので、5W-30から少し硬いオイルに変更しようと考えています。温かいうちに交換しようと思っていたのですがグズグズしている間に寒くなってしまって、10Wに少し不安があるので春まで待とうと思っています。ER34のマニュアルには10w-40も使用可能となっているので冬でも問題ないとは思うのですが。
- 用途:
- モービルスーパー1000からの乗り換え
- 対象商品:
- 21351496
走行距離25万kmのエンジン
モービル スーパー1000 5w30 を使用していましたが
オイル食いしてきたためこの商品を試してみました。
いま変更して1万kmチョイ走りましたが
得に「エンジンオイルの減り」「アイドリングの安定度」「燃費」
全てにおいて何も変わりません・・・。
あえていうなら気持ちアイドリングの安定度は逆に悪くなった気がします。
もう少し様子を見てみます。
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 21351575
BMW E90 320i 走行距離14万キロに使用。純正5W-30ではオイル消費が顕著でオイル警告表示が気になっていたので期待をこめて交換した。粘度は大きいが、高い回転でのトルク感が良い。
- 用途:
- 87年式の22万キロ走ったbmwに
- 対象商品:
- 21351566
整備工の方にそんなの入れたら、エンジン壊れると言われたが使って見ました。35GTRの指定オイルにもなってるし、モービルが出してるし、最初から漏れ止材がブレンドされているし、使った感じは、結構良さそう、エンジンの音も変わるし、漏れも何とか堪えてる感じ。出かけるのにガスケット交換が間に合わなかったので助かりました。