モービル スーパー2000 ハイマイレージのレビュー

平均満足度 4.36 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
モービル スーパー2000 ハイマイレージ エクソンモービル
エンジン寿命の延長 シールコンディションナー配合によりオイル漏れの防止、またはオイル消費量の削減に効果的 旧型エンジンの保護に貢献 様々な運転条件下において卓越しした耐摩耗性 寒冷時の容易なエンジン始動性 直近の工業規格を満たすか、その要求を上回る API SN/ILSAC GF-5規格適合(5W-30および10W30)
33件中 21~33件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-05-24
用途:
DIYで交換しました。
対象商品:
21351566

20年物のNAロードスターに使ってみました。
未だ入れたばかりですが、始動性が良くなったと思います。
又、下側のトルクが増えた感じも受けてとれます。
対策はしたとはいえ、オイルシール材が含まれているらしく
従来後足しする、N社NC-81やW社EPS等の添加剤が不要となれば
価格的にも、作業的にも、とても良いと思います。
シール効果は経年での確認が必要ですので、なんともですが
効果が有れば万々歳の商品です。

1人が参考にしています
2019-10-10
用途:
ヴィッツ(SPC10)に使用
対象商品:
21351487

交換後は滑らかなエンジンフィーリングです。(29万キロ走行車)

2018-12-04
用途:
定期交換
対象商品:
21351496

車の走行距離も増えてきたので、距離数に見合ったオイルを使用しています。まったっく問題はありません。

2017-09-27
用途:
マイカーのオイル交換
対象商品:
21351523

クランクオイルシールからのオイルにじみがなくなりました。
オイルシールからの、軽度なにじみ程度なら効果が期待できそうです。
あと、3L缶は意外と扱っているところがないので助かります。

1人が参考にしています
2017-06-17
用途:
エンジンオイル交換

カインズ化学合成0W-20でオイル減りがあったため、モービル スーパー2000 0W-20を使用したが改善されませんでした。9万キロエンジンなので、このエンジンオイルを使ってみました。0W-20がないので、5W-30をチョイスしました。減りがかなりゆっくりになったと思います。送られてきた缶が少し変形していました。

2018-02-04
用途:
自家用車のオイル交換
対象商品:
21351532

オイル漏れしている訳ではないが、古い車なのでオイルシールの保護のためにオイル交換ごとに漏れ止めの添加剤を入れるのも不経済。また、添加剤はオイルラインを詰まらせる心配がある。このオイルは、オイルシールコンディショナーが固形ではない様子なのでリピートして使っている。オイル自体も部分合成なので古い車には相性が良さそう。

平井鈑金 様2018-03-23
用途:
オイル交換に。
対象商品:
21351523

古い車には、良いですね、このオイルに
ある添加剤を、混ぜると、、
三菱特有の、オートマのショックが、止まります

2017-05-07
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
21351496

モービル2000 0W-20を使っていましたが、多少オイル減りがありました。そのため、こちらを試す事に。粘度が0W-20がないため一番柔らかいこちらを使用しました。粘度が上がった効果もあるのかオイル減りが遅くなったと思います。

2018-05-23
用途:
10W-30を購入
対象商品:
21351523

25年落ちのNA軽四(E07Aエンジン)に使用。
それまで同じMobilのMobil1 5W-30を入れていましたが
こちらのオイルの方がグレードが下にも関わらず当方のエンジンには
合うようで、アイドリングが劇的に静かになりました。
始動性も変わらず、トルクに厚みがでました。
5Wがない時代の車に100%化学合成の5W-30を入れても
無駄だという事がわかり、今後はこのオイルを使います。

2017-01-18
用途:
自動車のオイル交換
対象商品:
21351496

走行距離10万超えの車のオイル交換に使用しました。交換後エンジン音は静かになり、オイル減少の症状も緩和しており、大変満足しております。

2018-05-02
用途:
ダイハツ車オイル交換
対象商品:
21351487

以前にも問い合わせたことがあるがモノタロウで買った缶類全てで缶が凹んでいる。
缶類の扱いが雑すぎる。
このオイル缶も梱包前に出来たと思われる凹みがあった。

1人が参考にしています
2018-05-26
用途:
オイル交換

2回目投入で低回転のシャリシャリ音がなくなりました。車はda64w です

2017-06-17
用途:
エンジンオイル交換

この商品の5W-30が良かったので、多走行のミラ用に10W-30を購入しました。到着したオイル缶が、よく中身漏れ出してないな!と思うほど変形していました。梱包の段ボール箱は、まったく凹みがなかったので元々変形していた品を送ったように感じました。いい品なのに残念です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。