ワンウェイバルブセットのレビュー

平均満足度 3.71 (99件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワンウェイバルブセット DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)
1,398 / 税込 1,538
逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
99件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-07-05
用途:
ブレーキのエア抜き
対象商品:
24716782

今まで難儀していた一人でのエア抜き作業がとても楽になりました。

2021-11-13
用途:
車メンテナンス
対象商品:
24716782

若干エア逆流します。付属のホースは耐油性ないと思います。ホースがすぐちぎれる。

1人が参考にしています
2018-03-03
用途:
ブレーキフルードのエアー抜き
対象商品:
24716782

ブリーダープラグが6ミリに対し、ワンウェイバルブセットのホース径が5ミリでキツいかと思っていましたが、ピッタリ填まって、附属のクリップを使用しなくても使用できました。コスパ最高

2017-10-15
用途:
ブレーキのエア抜き
対象商品:
24716782

使い勝手の良い長さでした。
使用後もコンパクトに保管ができるので助かっています。

2020-12-13
用途:
ディスクブレーキフルード交換
対象商品:
24716782

ワンウェイバルブとホースの付け根、ねじれ防止なのか回転するが、その回転部分からフルードがダダ漏れ、何のために買ったのかわからない。全く使えない。

5人が参考にしています
big_boy mc 様2018-05-03
用途:
バイクのフルード交換に。
対象商品:
24716782

いたって普通に使えます。そのまま使えば中のスプリングが弱く
密封の時間差が大きかったので調整した。この辺は口で吹いてみて
調整しましょう。

長豊建設飯田松尾給油所 様2017-01-27
用途:
ブレーキフルードの交換
対象商品:
24716782

一人でブレーキフルードを交換するのに使っている。今のところ問題なし。

2020-06-01
用途:
バイクのメンテナンス

ワンウェイしませんでした。したがってワンマンブリーダー出来ません。バイクなので何とかしましたが、四輪車だと思うとゾッとします。(きずくまでエアぬきしますね)
バイク用素人工具だと思います。

2人が参考にしています
みずほオート 様2018-02-03
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
24716782

差込み側のホースがもっと柔らかいと文句なかったと思います。

2019-02-21
用途:
車検整備時のブレーキエア抜き
対象商品:
24716782

以前別のメーカーの簡易なものを使っていましたが
とても使いづらいと感じていたので買い直しました。
一人でエア抜きするときは必需品です。
サンデーメカニックにおすすめします。

1人が参考にしています
2019-02-08
用途:
バイクのフルード交換、エア抜き作業
対象商品:
24716782

ワンウェイバルブの1次側と2次側で、ホース径が違っていて、2次側は丁度いいのだが、1次側についているホースが細くて硬く(塩ビ?)、ブリーダーに挿さらないため、今まで使っていたシリコンチューブに交換して使っています。ワンウェイバルブ内のスプリングはあまり強くなくて、1次側を下にしてフルード自身の加重がバルブ内の球に掛かってないと若干逆流しますが、強すぎても流れを阻害するので、こんなもんなんでしょう。

2020-07-21
用途:
エアー抜き
対象商品:
24716782

クラッチ ブレーキのエアー抜きに使用
使用前に点検したらアルミ削りかすが混入
使用する前に点検したほうが良い
その後問題なく使用している

1人が参考にしています
CAR DOC 様2019-06-28
用途:
ブレーキフルード交換で使用
対象商品:
24716782

とてもしっかりしていて良い感じで安心して使用出来ました。

2020-06-08
用途:
これで十分
対象商品:
24716782

以前、ボトル付きのタイプを使用していたのですが、使い終わった後に脱脂しすぎて錆びてしまいごみに。
バルブだけでも良かったのですが、ホース止めのクリップを探すのが面倒でこれに。

関西ファーム 様2017-02-01
用途:
ブレーキのエアー抜き
対象商品:
24716782

一人でブレーキオイルの抜き替えに使用する予定です。

2020-01-30
用途:
フルード交換に使用
対象商品:
24716782

ブレーキホースの劣化に伴いホース交換・エア抜きに購入しましたが、エアーが逆流しました。使用前に口で吹いてみたのですが、その時はしっかりワンウェイでしたので、どこかの時点でエアーを噛んでしまっている可能性もありますが・・・バルブまでのホース距離を切断して短くすればよいのかもしれません。

2人が参考にしています
2020-02-12
用途:
ブレーキオイルの交換
対象商品:
24716782

2回目の作業で逆流したので分解してみると、中のボールが錆びて使用不可となった。
1回目の使用後、流水で洗い、乾燥させてのだが…保管方法に問題があるのか?…

5人が参考にしています
2019-05-31
用途:
フルードの交換
対象商品:
24716782

一次側のホースが硬くニップルに挿入出来ませんでした。
シリコンホースに交換するとよいでしょう。
中のバネが硬すきるのか知らんが内部ボール(逆止弁)が動作しないときがある。
そうすると、ゆるめたニップルからフルードが漏れた上にそこからエア噛みして面倒なことになった。
イマイチでした。

3人が参考にしています
2019-02-13
用途:
ブレーキフルード交換

評価が低かったので不安でしたが、問題無く使用できました。

2018-06-02
用途:
ブレーキフルードの交換。
対象商品:
24716782

矢印どおり縦に取り付けることにより問題なくフルードの交換が出来、注ぎ足しナットを閉めるだけで空気抜きも不要でブレーキがしっかり効いた。ホースクリップはあまり効果はなかった。

1人が参考にしています