ガスケットシートのレビュー

平均満足度 4.54 (343件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガスケットシート モノタロウ
モノタロウ
329 / 税込 362
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。 【用途】潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
343件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-10
用途:
エンジンガスケット

カットもしやすく簡単にきれいに作成することができました また使用後オイルの漏れなどしっかりと止まっています コスパも最高でした

2026-03-19
用途:
急を要するときに

この手のガスケットシートは150mm×150mm等のサイズが多い中、大きいサイズなのが助かる。
ガスケットの手配が間に合わない時など使用するので、サイズに余裕があるのは安心。

2025-11-17
用途:
農機具の修理

過不足なく使えます。といっても他のガスケットシートを試したことがあるわけでないので、あくまで主観的な判断です。おかげで、農機具、復活しました!

2026-04-05
用途:
オイルポンプ
対象商品:
30827764

0.5か1mmの選択しかないのが残念でした。
1ミリは少し厚すぎるので....
0.5では薄いしな感じでした

2025-11-13
用途:
エンジンの修理

ガスケットを単品で購入すると,そこそこの価格になってしまいます.複雑な形状でない時には,自身で作成しています.面積も大きく,使い勝手があります.厚さも複数販売されていますので,目的に合わせて入手できます.

2026-02-15
用途:
エンジン分解時

1ミリ厚注文しましたが、かなり硬く0.8の方が良かったかも?

2025-07-12
用途:
オートバイメンテナンス
対象商品:
30827755

私の使いたいサイズにぴったりで中途半端に余りも出ず、一枚で二個分使えます。中々長方形サイズって無いのでありがたいです。

1人が参考にしています
2025-10-04
用途:
草刈り機のキャブレターに使用
対象商品:
30827746

キャブレターのガスケットに使用中、ガス洩れ無く使える。

2人が参考にしています
2025-10-27
用途:
マフラー交換時に

もう入手ができないガスケットがありますが、これで代用でき便利です。

2025-12-02
用途:
ギアーケースに使用

安価ですが、オイル漏れもなく、問題ありません。もう少し長いサイズがあれば良かったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-09-04
用途:
原チャリのメンテ
対象商品:
30827746

古いスクーターのガスケットが廃番なので切って使いました!

2025-02-12
用途:
農機具のキャブ取り付け部ガスケットに使う予定です。

次回の送風機及び草刈機等のメンテナンス時、古くなったガスケット交換に使う予定、予備品として購入。
私は、キャブ取り付け部のガスケットは、ほとんど、切り出し作っているので、、
急ぐ時には、これが一番早く対応出来るので。

TMC 様2025-03-22
用途:
機械メンテナンス

1mmの厚みでもハサミで加工も簡単にカットできスムーズに作業ができました。

2025-11-04
用途:
自動車 オートバイ等の整備

安価なので保守用に購入、実際に使用してみましたが問題はありません

2025-06-18
用途:
汎用エンジンのメンテナンス

汎用エンジンのメンテナンスに使用しました。
1枚持っておくと便利です。

1人が参考にしています
2025-03-15
用途:
NSR50のクランクガスケットに
対象商品:
30827737

どの純正、社外品のガスケットも毎年値上げしていますので自分で切り取れば半値以下です。
とても助かってます

2025-05-05
用途:
バイクのガスケット
対象商品:
30827764

ハサミ、カッター等で簡単に加工出来るので便利な一品です

前田モータース 様2025-11-04
用途:
普通です

他のメーカー品と同じく、可もなく不可もない普通品です。

2025-02-19
用途:
農機具修理

いざというときにガスケットの自作をするために準備しました。

2024-12-18
用途:
バイクのガスケット作成に
対象商品:
30827755

急ぎの場合や部品の価格高騰などで簡単なものは手間はかかるが自作した方が手っ取り早い
ガスケットとしての機能には問題ありません。