MOBICITY(モビシティ) SCT-001のレビュー

平均満足度 4.69 (74件のレビュー)
商品レビューを投稿する
MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC
IRC
4,498 / 税込 4,948
トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。 高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。 テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。 新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較) 今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
74件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-02-04
用途:
シグナス前輪
対象商品:
30851774

シグナスSE44Jの純正タイヤがヒビ割れてきたので、このタイヤに交換しました。
手組で交換しましたがタイヤレバーが3本あれば割りと楽に作業出来ました。
装着して走ってみると直進性が強いのか最初は戸惑いましたが、馴れると安定感があり路面からの突き上げが弱くなり、路面の食い付きは良くなったと感じます。後輪が前モデルのMB67でIRCタイヤの信頼性がありましたので今回のモビシティも期待して購入した次第です。
他のメーカーに比べ安くても良いタイヤを作ってくれているので皆さんにもオススメですよ。

4人が参考にしています
cozycycle 様2020-02-12
用途:
バイク整備
対象商品:
49690777

ヤマハのVOXのタイヤ交換に使用~
安定安心の日本製、ハメやすく、衝撃吸収性やグリップも良いですね~
耐久性はこれからですが、バランスの取れた良いタイヤです。

2020-04-19
用途:
シグナスxsr3型リアタイヤ
対象商品:
30851792

リアタイヤで使用12000kmほどですスリップラインガ見えてきました。
スクーターにはgoodなタイヤですね。

2人が参考にしています
2020-01-26
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
30851792

初めてIRC社タイヤの装着なので不安も有りましたが、とてもしっかりしたタイヤで装着もしやすかったですし、装着後の走行でも良好な安定感でとても満足しています。組付けにはリムガードを合わせて購入すれば良かったとも思いました。

2020-03-17
用途:
タイヤ交換
対象商品:
30851774

安価だが比較的製造が新しいものが来た。
日本製は良い。

2019-09-28
用途:
原二に
対象商品:
30851774

元付いていた物が古かった為タイヤの柔らかさを実感しています。ちょっとの段差で突き上げていたのが全く段差を感じないほど新しいタイヤは柔らかいんだと感じています。今までよりも簡単に倒しこむこともできバイクに乗るのがより楽しくなりました。交換ははめ込みより古いタイヤを外すほうが大変でした。シリコンスプレーですんなり入りチャリ空気入れでビード上げも出来ました。

1人が参考にしています
2019-10-09
用途:
トリシティ155に使用
対象商品:
30851844

純正タイヤからこちらに交換。
手組で組みましたが特に癖もなく組みやすかったです。
ただ組んだ直後に乗ってみるとものすごく違和感を感じローテーションでも間違ったのかと思い見てみるも正常で少々戸惑いました。
特にハンドルの切りはじめの時にやたらハンドルを戻そうする感じがすごくありタイヤ交換直後は少々ビビりながら運転する有様でした。
しかし慣れなのか皮が剥けたのか分かりませんが2~3日後にはその違和感も消え以前履いていた純正タイヤより接地感が増したように感じ扱いやすく感じています。

2019-12-07
用途:
通勤用
対象商品:
30851792

このタイヤをグランドアクシス100に手組しましたが、非常に組みやすかったです。
グリップも申し分ないです。いい商品だと思います。

2019-08-21
用途:
スクーターのタイヤ交換
対象商品:
30851792

交換して3カ月が経ちましたが、D社の同価格帯の商品と違い、今のところサイドウォールにひび割れは見当たりません。
他メーカーと比べると価格が安いのに性能は変わりません。
街中を走るのでしたら十分、後は耐摩耗性が同等であればいいのですがIRCは減りやすい気がします。その分、価格が安いんですがね。

2019-10-01
用途:
フォーサイトのタイヤ交換
対象商品:
49690725

製造年月が直近の物で良かった。
ビートもしっかりと保護されていてはめるのにも楽だった。

2019-11-13
用途:
ビックスクーターのリアタイヤなので走行するだけ
対象商品:
49690768

可もなく不可もなく普通にバイク屋さんで前のタイヤをはずしてもらって、新しく装着して普通に走れています。

2019-07-26
用途:
250CCスクーターのリアタイヤ
対象商品:
30851817

スカイウェイブ250CCのリアタイヤに装着しました。手組で行った為にタイヤレバーで組む時、少し硬く感じました。走行の感想として、雨の時でも滑りにくく乗りやすいタイヤだと思います。

2019-07-16
用途:
タイヤ交換
対象商品:
30851835

リトルカブにて使用しましたが、ゴム質も柔らかく操作しやすい印象です。

2019-07-13
用途:
スクーターのリアタイヤ交換
対象商品:
30851792

スクーターのリアタイヤの交換しました。
雨の日に滑りやすいタイヤが多いのですが、コレは大丈夫そうです。

2019-04-14
用途:
バイクのリヤタイヤ

フォルツァ、MF10のリヤタイヤとして購入。
商品自体は安く、消耗品のリヤタイヤとしては申し分なし。
ただ、今回タイヤを日曜日に注文し、月曜にはすぐ発送して貰ったが、配送会社が荷物を放置しており、結局手元に着くまで1週間かかった。
配送会社の指定も出来れば、ベストと思う。

2019-06-26
用途:
ホンダ フェイズのフロントタイヤに使用。
対象商品:
49690743

モノタロウさんが一番安いです。極端に攻めるスク-タ-では無いので此のタイヤで充分です。毎回購入してます。

2019-05-25
用途:
125ccスクーター前輪
対象商品:
30851792

IRC、某メーカーのOEMも行う信頼できるメーカー。乗り心地も良くグリップも良好、全く問題ありませんし、気に入ってます。

2019-06-18
用途:
バイクでの通勤
対象商品:
49690725

今回で3回目のタイヤ交換です。
耐久性もあり、満足できるタイヤです。

2019-07-22
用途:
バイクのタイヤ交換
対象商品:
30851817

手組みでのタイヤ交換でした。タイヤ自体はしっかりしていましたが、反面組付けに力が必要でした。

2020-03-02
用途:
シグナスのタイヤ交換
対象商品:
30851774

手頃な値段で助かります。品物の品質も問題無しです。