2輪車用イリジウムスパークプラグのレビュー

平均満足度 4.36 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪車用イリジウムスパークプラグ TORCH
TORCH
719 / 税込 791
このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。 【用途】2輪車用
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-09-12
用途:
大型バイク
対象商品:
65017952

今まで、有名メーカーのプラグを使用してましたが、少し信頼性にかける出来事があったため
思い切ってTORCHのイリジウムにしてみました
結果、大満足でした
アイドリングが少し安定していなかったのが
改善され、加速も伸びやかになりました
信頼性はまだ判りませんが
また、リピートしたいと思います

2人が参考にしています
2023-07-27
用途:
YAMAHA XJR400R RH02Jに使用
対象商品:
65017952

XJR400Rに使用しました。始動直後の安定性が向上し吹け上りも若干早くなったような気がします。 
耐久性は不明ですが、通常のプラグと同等の価格で買えるのは有難いです。
難が有るとすれば、サイズがこれしか無いのが残念。

1人が参考にしています
2023-08-19
用途:
XJR400Rの定期整備にて交換

作りも良く、使用感もこれまで使っていた大手メーカーのプラグと遜色ないと思っていました。
しかし、1500キロほど走行した際、4本のうち1本に点火不良が発生。(使用していて中心電極が短くなった?ようで、ギャップが広がってました。
ハズレを引いてしまったのかもしれませんが、やはり信頼性の面で言えば大手の物が安心だと思いました。

3人が参考にしています
2022-11-05
用途:
エンジン整備
対象商品:
65017952

耐久性は不明ですが、スパーク性能は日本メーカー製と遜色ありません。コスパが良いですので、耐久性次第では次回も使いたいと考えております。

2022-04-28
用途:
定期メンテナス
対象商品:
65017952

あまりに安価な為、ギャップ等心配で交換前に測定しましたが問題ありませんでした。
アイドリング、レーシングもOKでした。コスパのいい商品だと言えるでしょう。

1人が参考にしています
2022-01-15
用途:
バイク
対象商品:
65017952

プラグでは最安値だと思います、しかもイリジウムずっと4発でリピートしてますが困った事が無い1万キロ周期で替えててかぶったことは1度もない素晴らしいコスパです。

1人が参考にしています
2021-04-05
用途:
バイクのメンテナンスに
対象商品:
65017952

値段を見て思わず衝動買いしてしまった!ZRX400に使用!始動生も走行性も問題無し後は耐久性がどうかわこれからですね。

3人が参考にしています
2020-12-09
用途:
スズキ RE5(ロータリーエンジン)に使用

あまりの安さに購入しました。試しに使ったところ始動性に問題がないだけでなく、トルク感のアップとRE特有の3,000回転付近の息つきが軽減されたのには嬉しい誤算です。使ってみない事には分からない逸品だと思います。

4人が参考にしています
2021-01-27
用途:
バリオス2 プラグ交換
対象商品:
65017952

指導性向上の目的で購入交換、結果大正解でした。
寒い日でも1発始動です!耐久性はまだ不明ですがまたリピするでしょう。

1人が参考にしています
2021-02-02
用途:
バイク プラグ交換
対象商品:
65017952

ngkの普通のプラグからこちらのイリジウムに交換、特に性能が上がったり等は感じないが使用には問題ない感じがした。

2人が参考にしています
2020-08-28
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
65017952

普段は、ノーマルのプラグですが、安いので購入しました。予備にもストックしてもいいかな。

2020-02-03
用途:
ZX-10R 04年式にて使用
対象商品:
65017952

3000キロ使用しました。装着、エンジン始動ともに全く問題ありませんでした。
ただ消耗が早いのでしょうか?3000キロ時点でかなり電極が減っていました。
バイクはツーリングのみでサーキット走行はしないため高回転域まではほとんど回していません。
安価で始動性も純正と変わらない素晴らしい製品ですが、私の車体では消耗が激しいようです。
ご参考までに。

4人が参考にしています
2019-09-16
用途:
バリオスのプラグ交換
対象商品:
65017952

国産より安い
Chinaだが充分ねじ山も特に問題なし

3人が参考にしています
2019-07-15
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
65017952

エアエレメントと同時交換しましたが、外したプラグは真っ白になって交換時期でした。安くて良かったです。(4万キロで交換)
次回は2万キロで交換予定です。

2019-04-12
用途:
4st Vino (SA26J)
対象商品:
65017952

ネジ山もしっかりしており、中心電極と接地電極のズレ等も全く無く、きちんと機能しています。スタート時のモタツキも解消されイイ感じです。(燃費はまだ分からない)
付けて駄目ならまた国産などに変えりゃいい価格なので、試しに付けてみるのもいいんじないかなって。とにかく物はそんな悪いものではないようです。私は気に入りました。

2019-03-16
用途:
cbr250rr mc22に使用

ノーマルプラグからの交換です。始動がセル一発でかかるようになりました。4000-6000回転に谷があったのですが、スムーズに回るようになりました。

4人が参考にしています
テクマサービス 様2018-11-03
用途:
CB900ホーネット(逆車)に使用
対象商品:
65017952

NGKの標準プラグからの交換ですが、1番手標準プラグよりコールドにしました。TORCHでは設定が無かったためですが、問題なくエンジンにも異常なく走っています。これから何キロ持つのか心配ですが様子を見ていこうと思います。アクセルの反応は良いように思いますのでNGKのイリジュウームプラグとの差がなさそうに思います。他メーカーのイリジュウームプラグの半額程度なので心配でしたが、今のところは問題なしです。

2人が参考にしています
2018-09-07
用途:
トライクのメンテナンス時
対象商品:
65017952

初めて使用してみましたが、エンジン音の静けさと回転の滑らかさに気付きました。本プラグはとても効果があることを知りました。寿命が来たらまた本プラグに交換したいと思います。

3人が参考にしています
2018-11-22
用途:
バイクの交換部品として
対象商品:
65017952

NGKのイリジウムプラグを使ってきたが、安かったので試しに購入。特に問題なく調子よく使えています。

1人が参考にしています
2020-04-06
用途:
ZRX1200R用
対象商品:
65017952

NGKのIXシリーズ(同熱価)から交換しました。5000km 以上使用してからの交換なので直接比較になりませんが、アイドルが静かになってバラツキ感が少し減りました。走行時の印象も悪くありません。何処かのカキコミで品質管理がずさんで、ギャップもバラバラ...というのを見かけましたが、今回購入した4本はいずれもギャップは仕様どおり0.9で揃っていていました。
電極形状はIXとは違っていて、中心電極がやや突き出しているIXに対して、TORCHは中心電極の位置が低く、絶縁ガイシが横から見えないほど。

3人が参考にしています