ICウインカーリレー 12V LED対応のレビュー

平均満足度 4.46 (127件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ICウインカーリレー 12V LED対応 モノタロウ
モノタロウ
399 / 税込 439
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。 【用途】LEDウィンカー使用時に。DC12V車用
127件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社丹祥堂 様2022-08-26
用途:
メンテ
対象商品:
70296467

販売店で購入するより安価なので、非常に助かります。

2021-06-25
用途:
バイクのウインカーLED化
対象商品:
70296467

NC700のウインカーのLED化で使用しました。純正のFR33-025(ミツバ)はパッケージにLEDの表記がありましたが結果はNGでハイフラ現象をおこしたため本品に交換しました。問題無く動いています。

2022-05-17
用途:
グロムのウインカーLED化に使用。
対象商品:
70365944

やはり調整機能が付いている方が、無難だと思います。気にしなければ、十分ですが。

2021-01-11
用途:
ZZR1100ウインカーLED化

ZZR1100のウインカーをLEDにする為に購入。
取付フックは純正と同じ形なため、加工なしで取り付ける事が出来た。
作動も問題なし。
価格的にも十分過ぎる満足です。

1人が参考にしています
2021-02-10
用途:
バイクのウィンカーLED化の為。
対象商品:
70296467

純正品と外観の違いだけで問題無く。
ウィンカーをLEDに架装していないので使えるかどうかは後日です。

2020-11-17
用途:
リード100灯火類LED化につきハイフラ防止

ホンダリード100にグリップヒーター取付けの為,省電力化に伴い灯火類LEDにした。
L型2極端子はぴったり合いました、ノーマルリレーのブラケットにも小加工で取りつきました、作動も良好です、バイク専用であれば、できれば、カチカチ作動音が欲しかった。

2021-01-21
用途:
バイクの整備。
対象商品:
70296467

LEDウインカー球への交換で使用しました。ちゃんと機能しています。ハザードも正常に点灯します。値段が安いので試しに付けましたが、良かったです。

2020-11-20
用途:
バイク整備
対象商品:
70296467

ウインカーのLED化に使用しました、問題なく機能しています、この価格は素晴らしい。

2021-04-06
用途:
スーパーカブLED化
対象商品:
70296467

ウインカーのLED化によるハイフラ防止の為に購入。
激安でハイフラも無くなりました。
耐久性はこれから検証ですね。

1人が参考にしています
2021-01-10
用途:
HONDA AF01
対象商品:
70296467

経済的に修理できました。防水性は考慮されていないので沿岸部や塩害の激しい地域の方は緑のケースを取り外して臓物をシリコーンで密閉すると安心でしょう。でも値段も値段なので壊れたら交換と割り切るのも手かな。

4人が参考にしています
2020-12-28
用途:
バイクのレストア
対象商品:
70296467

モンキーレストアの為フルLEDにしました、問題なく使用出来ます。

2020-07-29
用途:
6V車輛のターンシグナル点滅
対象商品:
70296467

12V用ですが6Vでも動作しました。6V駆動の場合、大体毎分85回程度のペースで点滅します。すべての6V車輛での動作を保証するとは言えませんが、最低駆動電圧が低いという点では少なくともバッテリーが弱った12V車輛でも安定して使用することができると言えます。

3人が参考にしています
2020-10-04
用途:
ksr80のリレーに使用
対象商品:
70296467

そのうちLEDにしようと思い購入。純正リレーと入れ替えたが普通の電球で使っても問題なく使えます。
耐久性はまだ分かりませんが、おすすめ出来ます。

1人が参考にしています
2020-09-12
用途:
ウィンカーLED変換用
対象商品:
70296467

正常に作動しております 初めて使用する商品でもモノタロウの名前が入っていればとりあえずの信憑性があるのでとっつきやすいです

2020-07-11
用途:
バイク ウインカーLED化
対象商品:
70296467

バイクのウインカーをLEDに交換したためこちらのリレーを使いハイフラを防止しました。
変なメーカーのリレーや、一流メーカーの高額なリレーを使うを使うくらいなら、モノタロウブランドがコスパ良くて安心できます。
ただ、防水的なのは0なのでケース隙間をコーキングして使用しました。

2020-06-14
用途:
TZR250用
対象商品:
70296467

特に問題なく使えています。電球はLEDではなく純正の5Wのまま。
外形寸法はちょっと大きいですが、重量はスッカラカンかと思う程軽いです。動作音は皆無。恐らくICリレーだと思います。
L字配列の2端子仕様ですが、ちょっと端子の間隔が普通より広いようで、TZR250の純正カプラーに付けると少しキツいです。

1人が参考にしています
2020-10-22
用途:
ウインカーをLED化時のハイフラ防止
対象商品:
70296467

少々の端子加工と防水加工が必要ですが、取り付け出来ました。

2020-08-30
用途:
LEDウインカーの取り付けに
対象商品:
70296467

GN125Hとアドレス110のウインカーLED化に使いました。
注意点としては、
・ちょっと大きめサイズ(アドレス110のと比べると一回り大きい)
・純正球(白熱電球)だと、点滅がゆっくりになるので、LED専用と考えた方がよい
・ウインカーインジケータが1個の車種の場合、ダイオードで整流回路を作らないと、ゴースト現象が出る
正常動作しないようにみえる場合、原因はウインカーリレーではないところにあるかもしれません。
もちろん、当方では2台とも正常に動いています。

2022-05-25
用途:
ウインカーのLED化
対象商品:
70296467

1年半でハザード機能が正常に動作しなくなりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2020-09-20
用途:
ハイフラ防止に
対象商品:
70296467

ハイフラ対策に購入しました。お手頃値段でありがたいです。