ICウインカーリレー 12V LED対応のレビュー
- 用途:
- バイクメンテナンス時
- 対象商品:
- 70296467
古いバイク(原付)のレストア用に購入しました。値段が安い為、少々不安が残る物でしたので、保険用にあらかじめ2個購入しました。問題なく使えているので、もう1個は他の車両に使う予定です。
- 用途:
- XJR1200の純正からの交換
LEDではなく電球状態で取り付けました。ウィンカーでは動作しますがハザードにすると動作せず。やっぱり、デイトナを買いなおしします。
ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の検討課題とさせていただきます。
- 用途:
- LEDウィンカー変更に伴い
- 対象商品:
- 70296467
バイク全体を、OHに伴い電装をすべてLEDに変更しましが。
ハイフラの為、購入しましたが、逆に点滅しませんでした…
テスターで見たところ、通電していませんでした…
コスパは良いですが、残念です…
- 用途:
- バイクのウインカーのLED化
- 対象商品:
- 70296467
カワサキDトラッカーXに使用しました。
純正リレーより、W方向に大きい為、純正取り付け位置に入るか心配でしたが、取り付け用のゴムを純正に交換し、ギリギリ収まりました。
作動も問題無く良い感じです。接続W/Hは自作しました。
- 用途:
- ミツバの機械式ウインカーの代わりに・・・
- 対象商品:
- 70296467
79年ハーレーの純正ウインカーリレーがおかしくなったのでミツバのリレーに取り替えたところ、スイッチを押してから点灯するまでのレスポンスが遅く、こちらのLEDのウインカーを試しに購入してみました。
押した瞬間!とまではいきませんがレスポンスは許容範囲になり満足してます。何しろ安い!
- 用途:
- バイクのウインカー用
- 対象商品:
- 70296467
こういったLEDなど用のウインカーリレーは大体球切れした時に
分からない作りになってると思いますが、こちらの商品も分からない
作りでした。
最近この手の商品多く出回ってると思いますが、
ウインカーの球切れに気づかずに走るという事は非常に危険だと思いますので球切れになった時に分かるような商品を出して欲しい
という事と共に事故になってからでは遅いのでこういった事を
周知させるという事が重要だと思います。
- 用途:
- エリミ250seに取付け
純正のコネクタが錆びてたので交換。3~5秒後に点滅しだすので最初は不良品かなと思いましたが、LED対応のリレーはこういうものだと割り切るしかないです。
- 用途:
- ホンダNS50Fのハザード化に使用しました。
- 対象商品:
- 70296467
純正のリレーだと点滅が暗かったり、点灯が不規則でブレーキランプの点灯と同期して一層暗くなりますが、この商品に変えたら不具合が一掃いたしました。
- 用途:
- JOG Z 3YK
- 対象商品:
- 70296467
カプラ形状がJOG Zとは違う為、ポン付けは無理。
変換カプラを自作取り付けようとしたが、ゴムバンドは付属していない。消費電力が少ないのか手持ちのT10 10W LEDバルブでは作動しなかったため、使用を断念。後日別の車体で動作確認したところ問題無く動作したが、ウインカーのカチカチ音は無いタイプのリレーだった。
- 用途:
- AF28 Dioに使用
- 対象商品:
- 70296467
前後とメーター内シグナル全てをLEDでは使用できませんでした。
結局、前だけLEDでその他は通常の電球で使用できました。または後ろだけLEDでも使用できました。
- 用途:
- バイクの修理
- 対象商品:
- 70296467
古いバイクは、以外と壊れるウインカーリレー。今回もお世話になりました。緑色のタイプは初めて購入ですが、問題なく使用出来ています。
- 用途:
- オートバイの整備
- 対象商品:
- 70296467
LED対応と書いてあるのに、前後LEDにしたら動作しない
こんな商品では使えません。
- 用途:
- オートバイの省電力化
- 対象商品:
- 70296467
商品説明動画に「抵抗が加わった事により、従来の適正な点滅速度になる。」と間違った説明がされているが、抵抗が入っている訳ではなく、ちゃんとICリレーです。なので動作音も一切なし。何の説明もされていませんが、極性があるので点滅しない場合は+-を逆にしましょう。
- 用途:
- 原付フラッシャーのLED化に
- 対象商品:
- 70296467
原付バイクのフラッシャー 前7W球 後10w球 を両方LED化したのですが、点滅せずに点灯状態でした。 仕方がないので前だけ7Wの電球に戻したら点滅しました。どうやら抵抗が少なすぎると点滅しないようです。(規格 10W×2+3.4W と記載があるようにある程度の抵抗が必要なようです。規格とはLED化する前の電流かと勘違いしていました。