バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応のレビュー

平均満足度 4.52 (781件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応 モノタロウ
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。 【用途】自動車の交換用バッテリーとして
781件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-31
用途:
自身の車用

CBA-H81Wで、所有者変更し私になりました
前のオーナーは身内ですが、月に1回のチョイ乗りで
2025年8月に、Gスタンドで国産バッテリー交換をしていましたが
今年の冬では、流石にセルモーターが重く
40B19Lでしたが、モノタロウブランドは
セミシールドバッテリー、42B19Lで交換後は
元気にセルモーターは軽い感じで、アクセルも少しで加速し快調です
15%OFFで安く購入出来ました。

中村自動車 様2025-12-14
用途:
自動車整備

バッテリー届いて初期充電してから使いました。
使用に関して全ての面で不満はありません。
しかし端子が(+-とも)ヤスリで削った状態です。
僕が見てきたバッテリーで端子が削り出しの物は
リビルト品(中古の再生品)しか見たことがなく
少々不安になりました。
説明文を見ても新品とも再生品とも記載されていません。
僕が知っている新品バッテリーの端子は
鋳造で表面がのぺーっとしています。
届いた物はヤスリの目がはっきり分かる状態でした。
品質とは関係無いかもしれませんがとても気になりました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご心配をおかけし申し訳ございません。
製造工程での端子の状態により、端子の表面を削る処理を行う場合がございます。
性能には問題ございませんのでご安心ください。

2026-02-20
用途:
軽自動車に取付

軽バスのバッテリーが弱くなっていたので取り付けました。
どんなに高いバッテリーをつけても当たりはずれがあるのし
とてもリーズナブルなので満足です。

2026-01-13
用途:
パジェロ(ディーゼル)のメインバッテリー

2022年2月に購入使用。2年を過ぎた辺りからセルモーターの回りかたが重くなって来た様に感じたので、2024年11月に別のバッテリーを購入して交換。
交換後はサブバッテリーとして使用。
昨年のスキーシーズンには何とか使用できたが、その後は走行中に満充電状態になっても、電力を使用すると数分で使用不可になり、ポットのお湯も沸かせなくなりました。
どうやら寿命のようです。4年くらい使えればと思っていましたが、実質3年の寿命でした。

2026-02-11
用途:
軽トラックに使用

軽トラックにて使用で、今までと違いセミシールドタイプで山林を仕事で4WDで駆け回っています。充電容量も十分で頼もしいバッテリーです。ここでお願いですが大型バイク用のバッテリーも増やしてほしいです。

2026-02-13
用途:
軽自動車の予備バッテリー

あまり乗らないでの、数か月毎に交換して使用しています。今回はリピート購入ですが、寿命面等でメーカー品と遜色無く使用できています。

2026-02-08
用途:
軽トラ用バッテリー
対象商品:
75090252

軽トラ用バッテリーとして使用しています
冬季で温度が低い時でも電圧低下が少ないように思います⇒鋭いセルモーターが回転してエンジン始動します

高橋ファーム 様2026-02-07
用途:
軽トラックのバッテリー交換

前回も同製品を購入して(2022年1月)4年間ノーメンテナンスでまる4年間しっかりと利用できました。冬になり若干弱くなったかな?と感じましたので
買い換えました。

2026-02-02
用途:
車検整備

今回は、ホンダライフの車検に対応するために交換することにしました。女性が使用している為、整備は故障ランプがついたりしない限り乗りっぱなしなので、交換4年目なので予防整備です。旧車には性能的にとても良いと思います。

坂口電気 様2026-01-27
用途:
自動車メンテナンス

リピートです。
エブリィバンの交換用です。
2年使って交換です。
まだ使用できますが、バッテリーテスターで要交換でしたので予防措置の意味も込めて交換しました。

2026-01-29
用途:
除雪機
対象商品:
75090252

前回購入してから5年以上経ちましたがトラブルは一度も有りません。そろそろ交換時期かなと思い購入しました。とても良い商品です。

榊原サービスワン 様2025-11-23
用途:
バッテリー交換

前回の交換から四年ほど経ったころより、時々スターターの始動が重くなってきたので。そろそろ限界と思い
新品を用意するする為に、購入しました。途中に
ノントラブルでしたので
、今回も同じものを購入した。

2026-02-09
用途:
除雪機のバッテリー交換

除雪機のバッテリーが上がってしまい急遽交換しましたが十分な性能で満足しています。

ビージャパンエンタープライズ株式会社 様2026-02-04
用途:
自動車

42B19サイズの持ち手が硬くてマイナスドライバー等で上げないと箱から出せないので改善してほしいです

2025-11-25
用途:
普通自動車のバッテリー

4年経過してもエンジンの掛かりは良かったのですが出先で突然掛からなくなりました。
原因はバッテリー端子が同ガスで腐食して断絶した事でした。
突然ダメになる事もあるので定期交換するのがいいのでしょうね

2人が参考にしています
株式会社トップライダー 様2026-02-04
用途:
社有車のメンテナンス

長年、使用させていただいております。2年間問題は無くコスパも良いと思います。

2025-12-25
用途:
軽トラに使用
対象商品:
75090252

新車から8年経った軽トラですが、一度もバッテリーを交換した事がないので交換しました。
特にバッテリーが悪かった訳ではないのですが、予防の為の交換です。
新しいので当然普通に使えております。
今回も8年位持ってくれれば嬉しいのですが・・・

2026-01-13
用途:
10年ぶりに交換した

ハイゼットカーゴ(2007製)のバッテリーが10年ぶりに始動不良になったので、これに交換してみた。初期不良もなく始動良好。あとは同じ維持管理で10年もつかだな?では、1年後をお待ちください。

2025-12-08
用途:
ケイワークス(HN-22S)のバッテリー交換に使用!!

少しエンジン始動に不安を感じたので、冬前に交換しました。現在のところ、調子が良いです。これからの耐久に期待したいです。

2026-01-06
用途:
自家用車に設置

以前使用していたのは再生バッテリーだが一年半で定期検査で寿命を指摘されたので購入。本品は取手がついていて交換作業が容易であった。
取り付けて数日なので耐久性ほかは不明だが期待している。