業務用浸透潤滑剤 ラスペネRP-Cのレビュー
- 用途:
- 古い車の整備・修理
- 対象商品:
- 41740266
古い車のメンテナンスでネジ等緩める、締めるの作業時錆びている場合が多い。今までCRC的なのを使ってきましたが、ラスペネは浸透力が凄いです。効果適面でさらにスプレーのノズルが細く僅かに使うこともできて細かいところにピンポイントでスプレー出来るので潤滑はこれ1本で便利に使えます。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 41740266
業務用洗濯機のメンテに使っています。
特に水周りでの性能は満足しています。
ノズルも金属製の細い物なので狭くて塗布しにくい所には曲げて使えるのが良いです。
- 用途:
- ネジの潤滑
- 対象商品:
- 41740266
ずいぶん前からラスペネは使用していますが、TVCMでやってるメーカーのとかでは歯が立たない錆など楽勝で緩むので私にはこれ以外の選択肢は無いです
ホームセンターなどに売ってるものはミストが飛び散るので作業後の清掃などが大変ですが、液状で出てくれるのも助かります
- 用途:
- 部品交換作業時
- 対象商品:
- 41740266
ラスペネ業務用無くして、作業が出来ません。さびて固着したボルトも、ラスペネ業務用を吹いて翌日に作業すれば、問題なく回ってくれることが多いです。今では、交換作業の前におまじないのようにボルトに吹き付けてから時間を置いて作業するようにしております。
- 用途:
- 固着したネジを外すのに使用
- 対象商品:
- 41740266
言わずと知れた名品であるラスペネを購入しました。
自動車の整備を行う時に、どうしても固着したネジを外す場面に遭遇します。その場合、これがあると、ネジを短時間で緩めることができるので、大変重宝しています。
- 用途:
- ビスやボルトを緩める時に使用します。
- 対象商品:
- 41740266
先端ノズルがついているので、ピンポイントで塗布する事が出来て非常に使いやすいです。
また他社の潤滑スプレーに比べると浸透し易く、緩み易くなる感じが致します。
- 用途:
- 固着したネジ外しに
- 対象商品:
- 41740266
錆が酷く、固着してビクともしなかったボルトが、回りました。ひと吹きすると奥まで勝手に浸透していくのが見ていて分かりました。評判通りの品ですね。間違いないです。
- 用途:
- 固着したボルト・ナットの取り外し
- 対象商品:
- 41740266
20年くらい前までは使ってましたが、コストを考えてCRC556を使用していました。
久しぶりに購入し使ってみたらCRCより浸透力が優れていて、錆びたボルトナットも軽く外すことができました。今後は高くてもラスペネを使用します。
- 用途:
- 固着したボルトを外すため
- 対象商品:
- 41740266
以前から仕事やプライベートで使用中
CRCよりも強力です
これをマニーホールドのスタッドに散布して一晩寝かすか少しエンジンをかけて一旦熱を入れるとだいた外せる
- 用途:
- サビで固着したネジ、ボルトまわし。
- 対象商品:
- 41740266
YouTubeで、何気なく使用しているのを見て、気になったので購入。
ラスペネを噴いて、数日。忘れた頃にボルトをまわす、サビサビで諦めていたボルトが動いて、びっくりしました。友人にも紹介しようと思います。
- 用途:
- 自転車ペダル交換作業
- 対象商品:
- 41740266
錆びてクランクと融着していたペダルが嘘のように緩みました。業務用は別物で恐らくここまで浸透性が高いのは他には無いことでしょう。
- 用途:
- 自動車メンテ
- 対象商品:
- 41740266
さすが業務用!
マフラー脱着時に使用
錆びたボルトに一吹きし放置
締める方向にちからをかけてからゆるめると、錆びて固着したボルトが緩みます。
- 用途:
- 軽四フロントディスクローター交換に
- 対象商品:
- 41740266
固着している事が多いローター取付ボルトに浸透。10分後、全箇所とも5回もインパクトせずに外せました。さすが556とはダンチの性能
ワコーズさんにはお世話になってます。最高!
- 用途:
- 固着したネジ類
- 対象商品:
- 41740266
やはり定番と安心のラスペネです。
固着したネジ類に、これを2、3日前から吹き付けておくと何故か?浸透して廻ります!