食品機械用潤滑スプレー NSF 3Hのレビュー

平均満足度 4.85 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
食品機械用潤滑スプレー NSF 3H モノタロウ
モノタロウ
999 / 税込 1,099
米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。 【用途】食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
Ohana Farm 様2025-12-31
用途:
食品用機械への注油

食品を取り扱う機械へ使用しています。他社同等品より内容量が多く、油も柔らかいので使いやすいです。

2025-04-08
用途:
食品機械のメンテナンス

某メーカー食品機械用潤滑スプレーとモノタロウのは全く遜色無く使えます。
お値段的にも有難いです。

1人が参考にしています
2025-09-23
用途:
機械のメンテナンス・組み立て

この手の商品がこんなに安く手に入るとは思ってもみなかったので大変満足しております。

1人が参考にしています
2024-11-23
用途:
野菜束ね

直接触れない可動部分の潤滑に使っていまが今まで使用していた製品よりベトつき、匂いも少なく使用感がいいです。
また同等製品よりもかなりリーズナブルでコスパ抜群です。

3人が参考にしています
2024-10-07
用途:
機械のメンテナンス

コンベア及びチエーンの部分で使用しています。主原料が大豆を使用しており、安心して使用できます。

2人が参考にしています
2023-09-05
用途:
製麺用機械の焼付け予防
対象商品:
54486313

同じ様な商品より安価ですが遜色なくつかえてます。ベタつきも匂いも無くて安心して使うことが出来てます。

2人が参考にしています
株式会社相模屋 様2023-12-26
用途:
機械油として
対象商品:
54486313

今までは某商品を使用していましたが、こちらの方が安かった為、購入してみました。
特に問題なく使用できたのでこれからもこちらを使用したいと思いました。

1人が参考にしています
又三郎商店 様2023-04-19
用途:
蕎麦切り包丁の錆止め
対象商品:
54486313

打ち刃物の為、どうしても錆の発生が早くなり困っていました。まだ一度しか使っていませんが、気になる匂いやべとつきがなく、効果に期待しています。

1人が参考にしています
2022-10-16
用途:
コーヒー焙煎機のメンテナンス
対象商品:
54486313

耐熱性もあり、高温になる焙煎機の潤滑用に、安心して使用できます。
潤滑性能も問題なく、同等製品よりもかなりリーズナブルで購入できるため、助かっています。

1人が参考にしています
2022-11-07
用途:
通常、機械のメンテナンス、毎日の保守点検時。
対象商品:
54486313

同じ効果をうたった高価な他のブランド製品と、同じ効果でコスパ抜群です。

1人が参考にしています
アイ・コムセキュリティー 様2022-01-12
用途:
浄水器(野外用)のポンプ部の潤滑用
対象商品:
54486313

ポンプ部の可動不良が、塗布後にスムーズになり助かりました。

2024-01-03
用途:
野菜切断機
対象商品:
54486313

食材野菜用切断機の直接触れない可動部分の潤滑に使っています。

1人が参考にしています
2021-11-18
用途:
味噌すり機の回転軸にスプレーして使用。
対象商品:
54486313

安定して細かな霧状にスプレーできたので素晴らしいと思います。