バイク用12Vバッテリー ゲルタイプのレビュー

平均満足度 4.66 (160件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ
モノタロウ
2,498 / 税込 2,748
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。 【用途】2輪車用
160件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-03
用途:
バイクのバッテリー交換

モノタロウブランドのため、心配しましたが何の問題もなく元気にセルモーターが回りました。こんごの購入に際し考慮します。

2025-11-20
用途:
原付用

毎日通勤5kmで使う古い原付に取り付けた。
通常の電気装備に加え、フォグLEDとウィンカーブザーを取り付けているが、満四年問題なく使えた。

株式会社タイガー福岡支店 様2025-11-04
用途:
少し背が高いですがバッチリ使えました

初期充電も、しっかりされていたようで自宅に届いてから充電しても、ほぼ満タン状態でした
新品ですから今は元気よくセルを回していますが、耐久力については今後にれびゅします

2026-02-06
用途:
スクーター用

片道7km程度の通勤利用で1年半程度の寿命でした。
2回目の冬が乗り越えられず残念です。

2025-10-29
用途:
予備品で

まだ交換時期ではないですが適合品が安く販売されていましたので購入しました。届いてから充電しましたが放電されていなかったので届いたら使用可能な状態なのも良いです。セール品でなくても再購入したいと思います。

2025-10-21
用途:
バイク

2度目のゲルバッテリー購入となります。
以前に購入したバッテリーも調子よく働いてくれています。
梱包方法も以前と比べ、改善されていてよかったです。

2025-07-11
用途:
通勤バイク

商品到着1週間後、通勤バイクに装着する前に計測したところ、12.6V、通勤バイクに装着して出勤→帰宅約20km走行後、計測したところ、13.3v、85000km走行したバイクでも充電できていました。今のところ良いバッテリーです。

2人が参考にしています
2025-07-07
用途:
C125が度々バッテリー上がりを起こしてしまい

リピート買いです、C125が度々バッテリー上がりを起こしてしまいまして、スーパーカブなのにキックも付いておらずバッテリーがダメになるとエンジンも始動できません、お安く購入できるので助かります

2026-04-04
用途:
バイクのメンテナンス

前からモノタロウのバッテリーを使っています。普通に使えています。

とんかつ うんの 様2025-03-28
用途:
旧バッテリー上がりによる交換

使用頻度が少ないバイクなので、今回はバッテリー液がゲル状になっていて高耐久という触れ込みに引かれてこのバッテリーを選びました。購入しすぐはセルが勢い良く回って当たり前!だって新品なんだもん。交換して1 年以上経ったと思います。恐る恐るセルを回しましたが、新品と変わらず勢い良くセルは回ってくれました。高耐久のうたい文句は伊達じゃなかった!

2025-06-23
用途:
スーパーカブ50プロのバッテリー
対象商品:
75897624

ゲルタイプのバッテリーで、このような値段は他にはないはず。しばらく購入し続けてかもしれません。

とんかつ うんの 様2025-03-28
用途:
旧バッテリー上がりによる交換
対象商品:
75897624

使用頻度が少ないバイクなので、今回はバッテリー液がゲル状になっていて高耐久という触れ込みに引かれてこのバッテリーを選びました。購入しすぐはセルが勢い良く回って当たり前!だって新品なんだもん。交換して1 年以上経ったと思います。恐る恐るセルを回しましたが、新品と変わらず勢い良くセルは回ってくれました。高耐久のうたい文句は伊達じゃなかった!

フェニックス鳳雛会 様2025-06-09
用途:
スクーター用

値段で選んだのですが全く問題なく使えています。後は耐久性がどれくらい持つかですが、この値段なら文句は言えないかも、です。

2025-04-19
用途:
カブ用に
対象商品:
75897624

今回も購入しましたが、1年ぐらい前に買ってあがっていたものも充電したら使えました。バイクバッテリーは直ぐダメになる物が多いですが、これは耐久性もあると思います。これからはこれにします。

2人が参考にしています
2025-08-01
用途:
稲作害獣対策の電気柵電源として活用。
対象商品:
75897624

約2年間(2シーズン)問題なく使用でき、値段的にも大変満足してます。

1人が参考にしています
2025-05-01
用途:
AA01カブ

通勤用のカブ用です。AA01FIです。前回おなじものを取り付けて2年持ちました。十分です。

2025-05-06
用途:
お出かけ用

使用頻度が少ないバイクなのでコスト重視で購入しました。
一冬越えましたが問題なくセルは回ります。放電に気を付けて充電を心掛けます。

2025-04-15
用途:
KSR PROのバッテリー交換

作りはDAYTONAのハイパフォーマンスに瓜二つ。
なんの苦も無く収まりました。

2025-02-22
用途:
原付に取付けた。
対象商品:
75897624

力強くセルモーターを回し、一発で、エンジンを
始動しました。
コスパ的にも満足しております。

1人が参考にしています
ストロベリークリーム 様2025-03-17
用途:
バイク始動

寒い朝でもスムーズにエンジンかかりたいへん満足してます。