週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


360度全方位LEDバルブ T20

360度全方位LEDバルブ T20 モノタロウ 360度全方位LEDバルブ T20 モノタロウ 360度全方位LEDバルブ T20 モノタロウ
(21件のレビュー)

幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。

用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプT20 ホワイト 電圧(V)DC12 口金その他 外径×長さL(Φ×mm)20×49 色温度(K)6000 フィラメントダブル LED使用数(個)27 販売区分業務用 内容量1個
注意
※本製品は純正球とサイズがことなります。必ず適合確認が必要になります。
※ランプは適切な用途で使用しないと道路交通法に抵触します。
※LEDはフィラメント球と抵抗値が異なるためご使用いただけない車種があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68901087 -
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途:
1997年式 丸目のスーパーカブC50デラックスに装着しました。
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

テール&ストップ球がT20なので消費電力の少ないLEDに交換しました。
とにかく明るいです。ほとんど夜間走行はしませんが、トンネル内ではバイクの存在が際立つと思います。取り付けたとこなので耐久性は不明ですが、しばらく使ってから再度レポートします。

1人が参考にしています
対象商品:
68901087
2024-10-28
用途:
ZGE20ウィッシュのLED化
製造業

手軽にLED化出来ました。もう少し光量があったら良かったです。

2024-09-02
用途:
ブレーキランプ切れ 交換
ちゃんこ友綱 様

ラパンのブレーキランプ切れ交換でしたが キャンセラー内蔵でなかったのが 残念でした

対象商品:
68901087
2023-08-27
用途:
車のメンテナンス
コストレデュケーション社 様 (サービス業)

車のストップランプをハロゲンからこのLEDに交換したところ、かなり明るくなり、後続車の運転手・助手席の人物の顔が明確に判るようになりました。
未だに煽り運転する輩が多いので、後部用のドライブレコーダーでも人物の顔が明確に判るようになりました。
少し心配なのは、車の制御基板に影響がでる場合があるとネットの口コミや動画に掲載されているので、交換する時は、バッテリーのマイナス極を外したほうが安全なようです。

1人が参考にしています
対象商品:
68901087
2023-09-04
用途:
バックランプ
株式会社高山幼保センター 様

めちゃくちゃ明るい!
夜間のバックかなり、見やすくなった!

対象商品:
68901087
2023-05-30
用途:
車のメンテナンス時等
その他業種

ハイマウントストップランプの白熱バルブが切れたので交換用として購入したが、申し分のない明るさであった。

2023-05-22
用途:
バッテリーの負担軽減の為
その他業種

ハズレを引いたのか、3ヶ月ほどで点滅するようになってしまい使用をやめました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
68901087
2021-09-28
用途:
自動車整備

軽自動車のストップランプに使用。赤みがやや強い印象を受けましたが、良いと思います。長く使用出来るかが疑問ですが、暫く様子見でしょう。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
商品サイズを教えて下さい。
回答:
直径 20φ、全長 49mm です。
対象商品:
68901087
2021-04-01
質問:
極性はフリーですか?
回答:
極性はフリーです。バルブ内で変換いたします。
対象商品:
68901087
2021-04-01
質問:
発光色はホワイトですが、黄色のものはお取り扱いはございますか?
回答:
【発光色が黄色の商品】につきましてお調べ致しましたが、現在弊社での取り扱いがございませんでした。
対象商品:
68901087
2021-04-01