介護施設用品特集

消毒液・マスク・手袋など消耗品から、寝具や衣服まで、介護施設の必需品を取り揃えました♪

乾湿両用掃除機

乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ 乾湿両用掃除機 モノタロウ
(1195件のレビュー)

短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。

用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 内容量1台
注意
※粉じんの吸引により目づまりを起こす可能性があります。集塵用途でのご使用はお止めください。
※こまめにフィルターの掃除をしてご使用ください。目詰まりした状態での連続使用はモーター焼損の原因になります。
※木材の粉や灰、鋼材の破片、金属の粉、小麦粉や砂糖、トナーインクといった細かな微粉塵等は目づまりを起こしモーター焼損の原因になりますので吸い込まないでください。
※吸水出来るのは水のみです。油や洗剤を含む水を吸い込むと故障の原因になります。
※湿式作業(水を吸い込む作業)をした後は、しっかり内部が乾燥してから乾式作業(通常のゴミを吸い込み作業)を行ってください。内部に水分が残っているとゴミが詰まりやすくなりモーター焼損の原因になります。
※業務用ではありません。
※底面についているボールチェーンは静電気を逃がすためのものですので、絶対に取り外しをしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38278807 No.67-20
8,998
9,898 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1195
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38278807
2026-04-15
用途:
機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろ似たような掃除機がある中、モノタロウブランドに決めたのは、メンテナンス部品の供給体制に期待したからですが、今後も安定供給をお願いできればと思います。
吸引力はある方だと思いますが、その分作動音も思った以上に大きく感じました。

2人が参考にしています
2026-04-27
用途:
様々な清掃に最適
建設業・工事業

数ある乾湿掃除機を使用してきましたが
生産終了をするとメンテナンス部品が手に入らなくなります
アタッチメントや部品供給の安定性からモノタロウに辿り着きました
吸引力も申し分なく、メンテナンスも簡単です

対象商品:
38278807
2026-06-21
用途:
現場の掃除
京免製畳有限会社 様 (製造業)

普通に掃除できる。安くて良かった。一台目が壊れたので再度購入しました

対象商品:
38278807
2026-07-23
用途:
建物清掃
建設業・工事業

仕事の関係でホースの元が外れやすい、あともう少し長い方が使いやすい。

対象商品:
38278807
2026-06-25
用途:
店舗の掃除 機械のフイルターの掃除機
サービス業

以前から同等品を使用していたが動かなくなり買い替えしました。前のが古いのかどうかわかりませんが安価で使用しやすくなりました。

2026-05-11
用途:
掃除用

少しうるさいですが、コスパが良く吸引力が良いので重宝しています。

1人が参考にしています
2026-04-20
用途:
自動車の社内清掃など

自動車の社内清掃などに使用するために購入。
砂などが入ってても気にせずに使えるのに価格は安いので満足しています。
ゴミを捨てるときにも楽ですが、難点は軽いゴミはフィルターに張り付いてそれを除去するのに手間がかかるということで☆マイナス1です。

2026-04-13
用途:
内装工事の清掃等
三ツ矢工業 様

値段の割に、吸引が強く、水分も吸引できるので助かります。大手メーカー品と変わらず使用できます。おすすめです。消耗部品揃ってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 11
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
この商品はホースを延長する事は可能でしょうか?
回答:
適合する延長ホースは取り扱いがございません。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
対象商品:
38278807
12人が参考にしています
2020-10-07
質問:
この商品のフィルターは通常どのくらい耐久性のあるものでしょうか?
回答:
申し訳ございませんが、耐久性に関するデータはございません。
対象商品:
38278807
3人が参考にしています
2020-10-07
質問:
連続使用可能時間はどれくらいでしょうか。
回答:
定格時間 30分 となります。
対象商品:
38278807
5人が参考にしています
2020-10-07
質問:
ゴミは紙パックで捨てるタイプですか?
回答:
紙パック式ではなく、ゴミタンクをひっくり返して捨てるタイプになります。
対象商品:
38278807
5人が参考にしています
2020-10-07
質問:
ロックノブを紛失してしまったのですが、部品の取り寄せはできますか?
回答:
恐れ入りますがロックノブのみの取扱はございません。
セット品であれば取り扱いがございます。
下記URLの掃除機用フィルターセットの中にロックノブが含まれております。
http://www.monotaro.com/p/8697/1096/
対象商品:
38278807
12人が参考にしています
2015-09-28
すべてのFAQを表示する