高たわみ用強力ばね TY
(12件のレビュー)強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
内容量1個
機構部品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 38435047
2021-09-08
- 用途:
- バイクシートの固定ネジの間に挟むとクッションになるかと思い…
バイクのシートをボルトで固定する際、長めのボルトを入れてこのばねを通せばわずかながらクッションがよくなるかと思って実験しましたが、良い結果は出ませんでした。しかしながら、生まれて初めてやった実験ですが、このばね2本で私の体重なら何となく支えられそうな気がしました。結局ばねは抜いて元の短いねじに交換しましたが、ばね自体はよくできているなぁと感じました。また、何かに活用したいと思います。
- 対象商品:
- 38435117
2020-11-03
- 用途:
- ビデオ雲台のカウンターバランス補助用
製造業
マンフロットのビデオ雲台のカウンターバランス用補強バネとして購入しました。
サイズもバッチリ、若干バネ定数が不足気味ですが、ほぼ満足しています。
- 対象商品:
- 38435336
2023-01-25
- 用途:
- 新車軽ダンプの爪用
建設業・工事業
軽ダンプのリアあおりのロック爪はリジットでボルト調整のみで遊びが無い。従って、ロック時に異物を挟み込むと爪が曲がるのもシバシバ。ボルトを外して、このバネを入れてみました。もう少しバネ係数の高い物でも良かったかもしれない。
- 対象商品:
- 38435363
2020-01-21
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
サイズの確認ができて、内径及び高さが、対応できました。。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。