在庫限りセール


ブレーキパッド NAO材

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ ブレーキパッド NAO材 モノタロウ ブレーキパッド NAO材 モノタロウ ブレーキパッド NAO材 モノタロウ ブレーキパッド NAO材 モノタロウ ブレーキパッド NAO材 モノタロウ ブレーキパッド NAO材 モノタロウ ブレーキパッド NAO材 モノタロウ
(1139件のレビュー)

国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。

用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 販売区分業務用
石綿分析結果報告書: (0.5MB)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受け設備の整った整備業者に委託して行って下さい。ユーザー車検など整備資格をお持ちの方でも個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※摩耗したブレーキパッドの交換時はローターも同時に交換してください。摩耗したローターを使用し続けた場合、ローターのクラックやエッジなどが影響し、パッドの剥がれや脱落が起きる可能性があり、非常に危険です。

※水分・塩分などが付着した状態で長期間放置すると、錆が発生し、パッドの接着に影響が出る可能性があります。融雪剤などが付着した後は良く洗い流し、濡れたままの状態で長期間放置しないでください。
※酸性の洗浄剤を使用した場合、摩擦材と金属プレートの間に洗浄剤が浸透しさびやすくなることがありますので使用後はすぐに水で洗い流した後、乾燥させるか、使用をお控えください。
※商品と同梱の警告文をよく読んで使用して下さい。同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※順次モノタロウロゴ無しの商品へ変更になります。
※法定点検を必ず行って下さい。本ブレーキパッドの交換時期を守って頂けない場合、ディスクに傷が付きブレーキが効かなくなる恐れがあり大変危険です。交換の目安は摩耗材の残り厚みが4~5mmです。
※走行直後のブレーキは熱くなっている為、走行直後のブレーキパッドの交換は火傷の危険性があります。ブレーキが十分冷えていることを確認してから作業を行って下さい。
又、摩耗による粉塵の吸い込み防止のためにマスクを、交換作業による怪我の防止のために手袋を着用して下さい。
※ブレーキパッドを落下あるいは衝撃を与えたりするとブレーキパッドがダメージを受け、所定のブレーキ性能が発揮できない場合があります。
※以下に示す様な状態で走行を行うとブレーキを傷めたりブレーキの異常な温度上昇を伴い製品本来の性能が発揮できずブレーキが効かなくなることがありますので絶対にお止め下さい。
1.高速走行からの無意味な急ブレーキの繰り返し2.法定速度を超える無謀な走行3.最大積載重量を超えた状態での走行4.長い下り坂でエンジンブレーキを使用せずフットブレーキのみを使用しての走行5.サイドブレーキが十分に戻されていない状態での走行
※水溜まりでの走行や洗車などにより摩耗材が濡れた状態の場合、ブレーキが効かなくなることがありますのでブレーキの効き具合を確認してから走行して下さい。
※交換したばかりのブレーキパッドはディスクと馴染んでいない為、安定した制動力が得られない場合があります。効き具合を確認してから走行して下さい。
※防錆加工処理をされたローターを使用すると、まれに防錆剤がライニング制動面に付着し、削れる恐れがあります。
※同じ類別・型式番号でも、車台番号の違いによりまれに適合が異なる場合がございます。その際は返品対応でご容赦ください。
※色々な車種に適合対応する為、摩擦材の厚みは純正品や他社品とは必ずしも一致しません。
※ロットにより摩擦材の色味が若干変わる場合がありますが性能に問題はございません。
※製品改良のため、仕様は予告なく変更されることがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
主な適合純正品番
メーカー
主な使用車種
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01080302 OMBP-00087 1箱(4枚) 9H0M013、MR407127 ミツビシ RVR
979
アウトレット
1,077 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1139
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-18
用途:
自家用車のブレーキオーバーホルで
農・林・水産業

自家用車は、15年落ちだが走行距離が12000㎞でディスクパッドの厚さも十分あったが、キャリパのオーバーホルのついでに、ディスクパッドも交換。テスト走行でブレーキの効きの良さにビックリ。ディスクパッドが経年劣化で硬化していたようです。

2026-04-15
用途:
ムーブLA-100Sのブレーキ交換に使用しました。
サービス業

スタッドレスタイヤから夏タイヤ時に交換時にパッドが、減っている事に気が付き交換しました。約1週間が経過しましたが、当初はブレーキの『タッチ』に違和感がありましたが、(交換しましたので当たり前ですね)今は、普通に感じてます。今後はどのくらい『長持ち』と『ダスト』についてみてゆきたいと思います。

対象商品:
01079575
2026-07-22
用途:
ホンダフィットに装着

初めて使ってみましたが、ブレーキタッチも純正とかわらず良好です。今後はダスト量と消耗具合がどうなのかチェックします。

対象商品:
75361336
2026-08-01
用途:
マイカーのメンテナンス用
Little Kids Racing 様

準正のブレーキバットとなんら遜色も無くキチンと止まるので安くていいと思います。

対象商品:
01079663
2026-06-24
用途:
パッド交換
製造業

純正品のパッドと遜色なく、面取りもあらかじめ施してあったのでそのまま簡単に交換できました。ブレーキの効きもバッチリです。

対象商品:
01079478
2026-06-05
用途:
ブレーキパッド交換

モノタロウさんのパッドは今回初めてです 先回も社外を取付けていましたが、効き具合が穏やかになったように思いましたあとは減り具合を見ていきたいと思います。

対象商品:
01079478
2026-05-18
用途:
バッド交換

HC24S ニッサンピノに装着しました。
車検時に交換致しましたが、普通に制動力も出て問題ありませんでした。

2026-04-12
用途:
ブレーキパッド交換時に。
有限会社加賀 様

ブレーキパッド交換時に、使用しています。値段も安く性能も良く、安心して使っています。寸法も純正品と同じで、使い勝手が良い社外品として大満足です。リピート購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
17人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
54人が参考にしています
2018-03-08