サステナブル商品特集


アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田 アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田 アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田 アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田 アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田 アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田 アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田 アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田
(28件のレビュー)

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。

仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002 内容量1台
注意
※消火器の設計標準使用期限は10年です。10年を経過した消火器は早目に更新してください。
※消火器の引取りは行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63153345 MEA10Z
オープン
5,298
5,828 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途:
万一の時の常備品として
卸売・小売業

ここ1年ほどの間に近所で2件も大きな火災があり、落雷や電気系統が原因のようですが、怖いと思い常備していた消火器を点検したところ使用期限が切れていたので購入しました。
鉄製に比べてかなり軽く取扱いし易い感じで、表面の塗装も高級感があり良い買い物をしたと感じています。

2人が参考にしています
2025-03-17
用途:
火災消火用

消防設備として設置しています。
軽いボヤが発生した時に取り出しこちらで消火しました。
問題なく使えます。
使用の機会がない状態のままが一番ですがいざという時の為に今後も設置します。

2025-06-02
用途:
事業用必需品
電気・ガス・熱供給・水道業

やはり軽いですね。大きさもコンパクトな感じがしますし、塗装の感じも良いと思います。

1人が参考にしています
2025-02-26
用途:
工場内で火が出たとき

いつも購入しているものが欠品中でしたのでこちらにしました
まだ使用していませんが、少し安価なので使い勝手が良ければ
これをリピしようと思います

対象商品:
63153345
2023-11-26
用途:
消防設備
製造業

製品の性格上、使用せずに済むことが何よりです。
性能は勿論大事ですが、見た目がよろしくないと目立つ場所に置けませんから。
10型で容量は充分、カラーが映えます。

対象商品:
63153345
2023-11-30
用途:
防災用

家庭の台所の安心保険として購入しました。役に立つことが無いようにと願っています。

2人が参考にしています
対象商品:
63153345
2023-10-31
用途:
使用期限が迫った消火器の交換

弊社は貸しビル業者ですが、消防設備点検の業者さんに頼むよりも、はるかに安く買えました。ありがとうございました。またリピートさせて頂きます!

対象商品:
63153345
2023-06-24
用途:
古くなったものと交換
教育・研究機関

消防用設備点検で古くなったものの交換を指摘されたため購入しました。点検業者の見積もりよりかなりお安く購入できましたし、色ものっぺりした赤ではなく車のボディのようなオシャレな赤で個人的には好みです。リサイクルシール付きの国内品なので古くなった際も間違いなく引き取ってもらえるので後々のことを考えても安心だと思い購入しました。(海外品は引き取らないと聞いたので)

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
1人が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
1人が参考にしています
2023-03-10