エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
アースノーマット取替えボトル
(42件のレビュー)●蚊に効く!
【アースノーマット専用】
アースノーマットの安定した揮散を確保し、安心してご使用いただくために、本製品はアースノーマット器具(プラグ式)のみにお使いください。
アースノーマット器具(プラグ式)すべてに使えます。※形や色の違う器具(プラグ式)でも使えます。
【手間いらず】
ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。
【使い方自由自在】
スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使い過ぎるムダがなく、とても経済的です。
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
※万一身体に異常が起きた場合や、液を誤って飲み込んだ場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けてください。
【その他の注意】
※定められた使用方法・使用量を必ず守ってください。
※ボトルの芯には薬剤がついているので直接手を触れないでください。万一、皮膚に薬剤がついた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、注意して時々部屋の換気をしてください。体質や体調によっては頭痛、のどの痛み、不快感などの原因となります。
※アレルギー体質の人は使用に注意してください。
※器具に針金やピン等を差し込んだり、ぬれた手で器具に触れたりしないでください。また器具やボトルに水・油等の液体をかけないでください。感電や故障の原因となります。
※使用中、器具上部や蒸散口は熱くなるので、手で触れたり、中に指を入れたりしないでください。特に子供の指は入りやすいので気をつけてください。やけどの原因となるおそれがあります。
※使用中及び使用後は子供や第三者の監督が必要な方の手に触れさせないでください。
※器具は正常な状態で使用し、横や逆さにしたり、吊るして使用しないでください。また器具を落としたり、衝撃を与えないでください。
※火気に注意し、直接炎を近づけないでください。
※ボトルの芯は固定されているので、無理に引っぱったり、動かしたりしないでください。芯が折れて使用できなくなります。
※まれに液の色が濃い場合がありますが、効力に差はありません。
※蒸散成分がまれにうすい白煙として見えることがありますが、異常ではありません。
※風が蒸散口にあたるなどの使用環境により、蒸散不良となり液漏れしたり、十分な効果が得られないことがあります。
※通電中は薬剤が連続して揮散するので、使用しないときは必ずスイッチを切ってください。
※使用済みの空容器は各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
※器具の上に新聞、ふとん、毛布、衣類などをかけないでください。熱がこもってコゲたり、器具が変形することがあります。
※毛足の長いじゅうたんの上では使用しないでください。長時間使用すると、液漏れする場合があります。
※液漏れの原因となることがあるので、直接日光があたる所や、AV機器の上など高温になる所には置かないでください。
【保管及び取扱上の注意】
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届く所に置かないでください。
※直射日光を避け、涼しい所に保管してください。3ヵ月から4ヵ月以上の長期にわたって使用しないときは、ボトルを器具からはずし、キャップを締めて保管してください。残った液は翌年も引き続き使用できます。
※液体蚊とりは、有効成分と芯とリングヒーター温度の組み合わせが各メーカーによって異なります。アースノーマット専用の取替えボトル以外のボトルを使用した場合の有効性、安全性は確認しておらず、また、発火等火災の危険を生じるおそれがありますので、アースノーマット専用の取替えボトル以外は使用しないでください。万一誤った使用方法によって生じたトラブルには、メーカーでは責任を負いかねますのであらかじめご容赦ください。
忌避剤・虫対策 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 事務所の蚊対策
ずっとアースノーマットを使っています。時期が過ぎるとキャップをしめて来シーズンまで保管できるので便利です。
- 用途:
- 夏の蚊取り定番
120日本セットは複数の部屋を1シーズンカバーできるので重宝しています。
- 対象商品:
- 53104434
- 用途:
- 蚊取りシーズン中の各部屋に常設
蚊の出やすい時間帯にタイマーと連動させて使用しています。無香料なので臭いを気にしないで済み助かります。長期間交換せずに使用できるように、120日用を初めて購入しました。
- 用途:
- 職場で使っています
職場の一部屋が大きいので、広い部屋用があり助かっています。
- 用途:
- 蚊取りマットのボトル取り替え
今まで30日用でしたが60日用を購入しました。長持ちに期待しています。
- 用途:
- 事務作業
昼夜交代勤務の工場現場事務所で24H付けっ放しの為
減り早い為、まとめて購入しました。
- 対象商品:
- 89829126
- 用途:
- 前の取替ボトルが無くなり時
以前は90日タイプがあったが無し、今は60日が最長ゆえ、これを購入しました。巷ホームセンターは品数増加過ぎ、探す面倒な為、こちらで注文しています。