エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
虫コロリアース ノンスモーク霧タイプ 9~12畳
(8件のレビュー)殺虫&侵入防止効果を発揮する、1回使い切りタイプの全量噴射式殺虫剤です。さまざまな害虫に効きます。
簡単、ペダルを踏むだけで、家の中にいるさまざまな害虫を駆除し、バリア効果で害虫を寄せつけません。
殺虫補助&ハウスダスト除去成分配合。
侵入防止効果は約1ヵ月続きます。(使用環境により異なります。)
1時間から2時間部屋を締め切るだけで、お部屋の害虫を駆除します。
火災報知器に反応しません。
【ハウスダスト除去のメカニズム】
お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。
ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。
【薬効名】全量噴射式殺虫剤(1回使い切りタイプ)
※薬剤を吸い込まないように注意してください。万一吸い込んだ場合、咳き込み、のど痛、頭痛、気分不快等を生じることがあります。特にアレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人、病人、妊婦、子供は薬剤を吸い込んだり、触れたりしないでください。
※退出後、必ず1時間経過してから入室してください。換気のために入室するとき、薬剤を吸い込むと気分が悪くなったり、咳き込み、嘔吐したり、呼吸が苦しくなることがありますので、薬剤を吸い込まないようにしてください。
※ペダルを踏むと同時に薬剤が噴射しますので、部屋の外に出てください。また、ペダルの真上に顔を近づけないでください。
※人に向かって噴射しないでください。また、薬剤を吸入しないでください。
※本品は可燃性ガスを使用していますので、ガスコンロやライター等の炎だけでなくコンセントや電気スイッチの「入/切」から出る電気火花を含む火気には十分注意し、特にガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めてください。必ず火元がないことを確認してください。
※本品の用法よりも狭い部屋や隙間等の狭小空間(冷蔵庫の裏など)で使用しないでください。可燃性ガスが充満し爆発する危険性があります。
※使用後は、部屋を十分に換気してから入室してください。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちにこの文書を持って本品がピレスロイド系殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※集合住宅などの集中管理方式のガス警報器の場合は、住宅管理者と相談の上使用してください。
【その他の注意】
※定められた使用方法、使用量を守ってください。
※使用に先立ち、部屋はできるだけ閉めきってください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、飼料、衣類などに薬剤がかからないようにしてください。
※小鳥などのペット類、観賞植物は換気するまで部屋の外に出してください。
※観賞魚や観賞エビはエアーポンプを止めて完全密閉(水槽に覆いをして、ガムテープなどで密閉する)にして使用するか、部屋の外に出してください。使用後十分に換気をした後、ビニールを取り、エアーポンプを動かしてください。室外に出した水槽は、十分に換気をした後で元に戻してください。
※故障の原因となるので、パソコン、テレビ、ゲーム機器、オーディオ・ビデオ製品などの精密機器にはカバーをかけ、テープ、ディスクなどは箱に収納してください。(大型コンピュータの設置されている部屋では使用しないでください。)
※透明なプラスチック製品、家具、カーテンなどに直接薬剤がかかると変色やシミの原因となります。美術品、仏壇仏具、はく製なども薬剤がかからないようにしてください。
※ガス漏れ警報器が噴射ガスに反応することがあるので、ポリ袋などで覆いをしてください。処理後は必ず覆いを取り除いてください。
※ガス漏れ警報器と火災報知器の機能を複合した警報器(ガス漏れ警報複合器)についても、噴射ガスに反応することがあるので、ポリ袋などで覆いをしてください。処理後は必ず覆いを取り除いてください。
※直接火災報知器に霧があたらない位置で使用してください。霧が直接あたると火災報知器(煙を感知するタイプ)が作動することがあります。
※本品は部屋の中央に置き(直接火災報知器に霧があたらない位置)、必ず立てた状態で使用してください。
※缶底に塗ってある透明樹脂はすべり止めです。はがさないでください。ペダルは必ずかかとを浮かし、足の指で踏むか、手で押してください。
※薬剤が皮膚についた場合は、石けんと水でよく洗ってください。また、目に入った場合は、直ちに水で洗い流してください。
※薬剤が食器などにかかった場合は、水でよく洗ってから使用してください。
※捨てるときは、火気のない屋外でペダルを踏み、噴射音が消えるまでガスを抜いてください。
※使用後は、小さな虫の死骸などをとり除くため軽く掃除機掛けなどを行ってください。
【保管及び取扱上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所に置かないでください。
※暖房機器(ファンヒーターなど)の周囲は、温度が上がり破裂する危険があるので置かないでください。
忌避剤・虫対策 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 89869394
- 用途:
- 書庫の殺虫と防虫
紙魚にも有効な薬剤で以前から使っていた燻煙タイプが生産終了したようなので本品を使ってみました 取り扱いはとても簡単です 効果はすぐにはわかりませんが今後も使いたいと思います
- 対象商品:
- 89869394
- 用途:
- 事務所内の害虫駆除
ムカデが事務員さんの足から這い上がって来たことがあってからこの商品を使い続けています。
使用してからは今のところ害虫は発見されていません
- 対象商品:
- 89869394
- 用途:
- 梅雨時期のムカデ、秋のカメムシ除け
しばらく殺虫効果が持続するらしく、梅雨時期にムカデ対策、秋にはカメムシ対策で毎年使ってます。
実際の効果はムカデ、カメムシ共に建物に入って来ますが、死んだ状態でしか見なくなりました。
使用後4時間くらい締め切り、1時間くらい換気して猫を部屋に戻しますが、健康上全く問題有りません。
部屋の食品などは持ち出しかからない様に気をつけますがテレビやオーディオ、パソコン等々そのままですが全く問題なし「使用頻度10年以上年2回1回につき10個くらい使っての感想です。
- 対象商品:
- 89869394
- 用途:
- 充分な効果を確認出来ました。
比較的緑の多いところに住んでいるせいか、梅雨の開始時期ごろから害虫の侵入には悩まされて来ました。効果は十分です。よい買い物をしたと思います。
- 対象商品:
- 89869403
- 用途:
- 白アリ対策
床下収納を上げて、その場所で使用しました。
煙タイプではないので、漏れて臭いを感じることもなく助かりました。
- 対象商品:
- 89869394
- 用途:
- ログハウス室内の害虫駆除
ログハウス内にムカデが侵入して困っていますが、虫コロリを使うとしばらくは侵入した虫が死んでしまいますし、防虫効果もあり助かっています。