エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
アースガーデン クモの巣撃滅
(24件のレビュー)【クモに対する4つの効果】
(1)巣作り予防:約3ヵ月持続※自社試験。使用環境により異なります。
(2)殺虫効果:直接スプレーすれば素早くクモを退治
(3)殺卵効果:卵にも効き増殖を防ぐ
(4)待ち伏せ退治:スプレーしておけばあとから来たクモにも効く
植物にやさしい水性だから、庭木や生垣、鉢植え植物(草花、つぼみ、花弁にはかからないようにしてください。)にも使えます。
【屋外専用】
【殺虫に使用する場合】クモ、タカラダニに直接噴射してください。
【クモの巣予防に使用する場合】
クモの巣を張られたくない場所に噴射してください。1平方メートルに15回から30回の噴射が目安です(たっぷりかけても冷害の心配はありません)。1本で約30から60平方メートルの範囲に使用できます。
クモの巣がある場合はクモの巣を取り除いてから噴射してください。
【殺卵に使用する場合】クモの卵のうに直接噴射してください。
【待ち伏せ退治する場合】クモを寄せつけたくない場所やクモをよく見かける場所に噴射してください。
【散布方法】スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、薬剤が広く散布されますので、クモの巣を防ぎたいところに噴射するのに便利です。「JET」に合わせると、5mジェット噴射で高い木のクモを退治できます。※使用後は、必ず「OFF」に戻してください。
【使用場所の例】生垣、庭木、鉢植え植物、軒下、フェンス、窓枠など
【対象害虫】セアカゴケグモ(毒グモ)、ジョロウグモ、コガネグモ、クサグモ、タカラダニ
【屋外専用】
【クモの巣予防に使用する場合】
クモの巣を張られたくない場所に噴射してください。
クモの巣がある場合はクモの巣を取り除いてから噴射してください。
【殺卵に使用する場合】クモの卵のうに直接噴射してください。
【待ち伏せ退治する場合】クモを寄せつけたくない場所やクモをよく見かける場所に噴射してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※室内では使用しないでください。
※食用植物には使用しないでください。
※本品は植物に影響の少ない成分を使用していますが、庭木や生垣にはじめて使用する場合は、一部で薬害の有無を確認してから使用してください。
※草花、つぼみ、花弁にはかからないようにしてください。
※環境を汚染しないように乱用は避けてください。
※魚毒性があるので、水槽や池などに薬剤が入らないように注意してください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料に薬剤がかからないようにしてください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※風上から散布するなどして、薬剤がかからないようにするとともに、吸い込まないように注意してください。
※広い範囲や大量に使用する場合は、薬剤を吸い込むおそれがあるので、マスクなどを着用してください。
※散布中は喫煙、飲食等はしないでください。
※散布中は、散布区域に小児やペットが立ち入らないようにしてください。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。また目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流してください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※壁など材質によっては変色する場合があるので目立たない所で試してから使用してください。
※自動車などの塗装面、大理石、御影石等にかからないように注意してください。
※使用後は、食品、飼料と区別し、子供の手の届かないところに保管してください。
※残った薬剤を他の容器に入れ替えないでください。
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しいところに保管してください。
※捨てるときは、プラスチックごみとして適切に処理してください。
忌避剤・虫対策 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 蜘蛛撃退用
作業場の蜘蛛が巣を張りそうな場所にスプレーしています。シーズン中1.5か月に1回散布しています。効果抜群です。
- 用途:
- 工場内外の蜘蛛の巣駆除
3か月の効果は?ですが、直接蜘蛛の巣や蜘蛛に吹きかけての効果はあります。
早速追加購入しました。
- 用途:
- セアカゴケグモ対策
クモノ巣ジェットの方は主に高い、手の届かない位置に使用。こちらは手の届く範囲に使用。効果のほどはこれからだが、スプレーはすぐなくなってしまうが、こちらの商品はたっぷり容量があるのが嬉しい。
- 用途:
- 食品工場にて使用
玄関先を掃除していると、壁の下辺りに小さな蜘蛛の巣
定期的に掃除しても、すぐ発生するので
初めてこちらを購入しました
まだ、届いてませんが
効果を期待して「やや満足」にしました
- 用途:
- クモの除去
良く効くので毎回購入している、量も多いので持ちが良い。
- 対象商品:
- 62757145
- 用途:
- 事務所回り
以前からクモや害虫が多くて忌避剤などをまいたりしていたが、スプレーを使いたいとのことで口コミのいいこちらを購入してみた。まだ使っていないので何とも言えないがコスパはよさそう。
- 用途:
- 蜘蛛対策と退治
何年か前よりこの商品ばかり購入してます
JETではそこそこの高さまで飛ばせますがスプレーはもう少し拡散して欲しいです。効果は充分有りますのでいつもリピート購入してます。
- 用途:
- クモ対策で
スプレータイプより長持ちするが、手にかかる点が少し嫌だ。後はどれだけ効き目があるか?