夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

マモルーム ダニ用

マモルーム ダニ用 アース製薬 マモルーム ダニ用 アース製薬 マモルーム ダニ用 アース製薬 マモルーム ダニ用 アース製薬 マモルーム ダニ用 アース製薬 マモルーム ダニ用 アース製薬 マモルーム ダニ用 アース製薬 マモルーム ダニ用 アース製薬
(6件のレビュー)

●お部屋まるごと予防空間
●器具+取替えボトル
●超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がる
●常に成分が供給され続けるので効きめが安定
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
●マモルーム器具には、全てのマモルーム取替えボトルが使えます。目的に応じて使い分けることができます。
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)

用途屋内塵性ダニ類の忌避、ダニアレル物質の低減 シリーズマモルーム 利用場所屋内
注意
※ご使用前によく読んで正しくお使いください。
※必要に応じて読めるよう、使用説明書を保管しておくようにしてください。
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合や、液を誤って飲み込んだ場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けること。
【その他の注意】
※定められた使用方法・使用量を必ず守ること。
※ボトルの芯には薬剤がついているので直接手を触れないこと。万一、皮膚に薬剤がついた場合は、石けんを用いてよく洗うこと。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々注意して部屋の換気をすること。体質や体調によっては頭痛、のどの痛み、不快感などの原因となる。
※使用目的に応じて、使用説明書記載の用法・用量を守って使用すること。ゴキブリ用・蚊用・ダニ用をそれぞれ別の部屋で使用することについては差し支えありません。
※アレルギー体質の人は使用に注意すること。
※器具に針金やピン等を差し込んだり、ぬれた手で器具に触れたりしないこと。また器具やボトルに水・油等の液体をかけないこと。感電や故障の原因となる。
※使用中、器具上部や蒸散口は熱くなるので、手で触れたり、中に指を入れたりしないこと。やけどの原因となるおそれがある。
※使用中及び使用後は子供の手に触れさせないこと。
※器具は正常な状態で使用し、横や逆さにしたり、吊るして使用しないこと。また器具を落としたり、衝撃を与えないこと。
※火気に注意し、直接炎を近づけないこと。
※ボトルの芯は固定されているので、無理に引っぱったり、動かしたりしないこと。芯が折れて使用できなくなる。
※まれに液の色が黄色い場合があるが、効力に差はない。
※蒸散成分がまれにうすい白煙として見えることがあるが、異常ではない。
※風が蒸散口にあたるなどの使用環境により、蒸散不良となり液漏れしたり、十分な効果が得られないことがある。
※通電中は薬剤が連続して揮散するので、使用しないときは必ずスイッチを切ること。
※使用済みの空容器は適切に処分すること。
※器具の上に新聞、ふとん、毛布、衣類などをかけない。熱がこもってコゲたり、器具が変形することがある。
※毛足の長いじゅうたんの上では使用しない。長時間使用すると、液漏れする場合がある。
※液漏れの原因となることがあるので、直接日光があたる所や、AV機器の上など高温になる所には置かないこと。
※ゴキブリ用・ダニ用は窓やドアが開いているなど、使用環境により、効果が十分に得られないことがある。
【置き場所に注意】液漏れの原因となることがあります
・風が直接あたり続ける場所(エアコンや扇風機などの強い風)
・器具側面の空気取り入れ口をふさぐような場所(毛足の長いじゅうたんの上など)
・直射日光があたる場所
・熱を発する機器の近く
・水平ではない場所
【保管及び取扱上の注意】
※直射日光を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない涼しい所に保管すること。
※3ヵ月から4ヵ月以上の長期にわたって使用しないときは、ボトルを器具からはずし、キャップを締めて保管すること。残った液は翌年も引き続き使用できる。
※マモルームのボトル以外のボトルを使用した場合の有効性、安全性は確認しておらず、また、発火等火災の危険が生じるおそれがあるため、マモルームのボトル以外は使用しない。
万一誤った使用方法によって生じたトラブルには、メーカーでは責任を負いかねますのであらかじめご容赦ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
時間 商品タイプ 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75474526 4901080039415 1個 屋内塵性ダニ類 - -
オープン
1,390
1,529 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途:
ダニ退治
建設業・工事業

山の栗を収穫して帰った日、ズボンについていたケシ粒ほどの小さなダニを大量に家の中に持ち込んでしまったようで、あちこち噛まれて大変な事に……。この品を使用し、翌朝『コロコロ』使って掃除してみたところ、小さなダニの死骸がたくさん張り付いていてビックリ。

2024-10-05
用途:
自宅の寝室で使っています。

使用を始めてから、就寝時の痒みなどの不快な症状は消失しました。
ただし狭い室内では、機器作動中はバルサンを炊いているような煙っぽい匂いが気になります。
対策方法としては就寝1時間ほど前に作動させておいて、就寝時は止めております。

対象商品:
75474526
2024-07-15
用途:
寝室におきました
製造業

まだ使用したばかりで何とも言えませんがこれが置いてあると安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
75474526
2023-05-22
用途:
猫のダニ対策
有限会社アスコ通信特機 様

2週間くらい前から猫の頭にダニと思われる傷が出来ているのを発見。
最初はどこかにぶつけたかと思っていたが場所が移動するためダニだと思い病院へ連れて行こうかと思っていたが、まずは家のダニを何とかしないといけないのでこの商品を試してみることにしました。
設置して3日くらいで新たな傷は出来なくなりました。
いつも寝ている部屋に置いていますが効いたようです。
4.5畳から12畳にひとつという事なので追加で購入し各部屋に置こうと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
75474526
2023-07-17
用途:
毎日利用しています
教育・研究機関

購入してから連続使用しています。以前は、毎日どこかしらダニに食われていましたが、使用してからは、少なくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
75474526
2023-06-26
用途:
ダニ対策
教育・研究機関

まだ使用して浅いのですが、まだダニに刺されています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。