エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
アースノーマット取替えボトル
(3件のレビュー)使い始めから終わりまで、安定した効きめで優れた蚊の殺虫効果がボトル1本で2ヵ月間持続します。
(1本:1日12時間使用、延べ約720時間)
目・はな・のどに刺激の少ない、低刺激・無香料です。
ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。
もちろん毎日のお取替えは不要。線香やマットでは実現できない便利さです。
スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。
アースノーマットの器具であれば、どの種類でもご使用いただけます。
(アースノーマットは、アース製薬が独自に開発した殺虫システムです)
【アースノーマットはここがスゴイ!】
しっかり蚊を駆除:すみずみにまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。
窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。
省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。
侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。
ムダがない:使いたい時だけスイッチON薬剤を使いすぎるムダがありません。
【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止【防除用医薬部外品】
(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。
(2)ボトルを器具下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。
(3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。
(4)ボトルを取替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。
※60日用以上の場合は、残液量が「おとりかえライン」であれば、あと1週間から2週間使用できます。(1日12時間通電の場合)
【ご使用の器具の点検を!】
電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。
※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。
※定められた使用方法・使用量を必ず守ること。
※ボトルの芯には薬剤がついているので直接手を触れないこと。万一、皮膚に薬剤がついた場合は、石けんを用いてよく洗うこと。
※閉めきった部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々注意して部屋の換気をすること。体質や体調によっては頭痛、のどの痛み、不快感などの原因となります。
※アレルギー体質の人は使用に注意すること。
※器具に針金やピン等を差し込んだり、ぬれた手で器具に触れたりしないこと。また器具やボトルに水・油等の液体をかけないこと。感電や故障の原因となります。
※使用中、器具上部や蒸散口は熱くなるので、手で触れたり、中に指を入れたりしないこと。特に子供の指は入りやすいので気をつけること。やけどの原因となる恐れがあります。
※使用中及び使用後は子供の手に触れさせないこと。
※器具は正常な状態で使用し、横や逆さにしたり、吊るして使用しないこと。また器具を落としたり、衝撃を与えないこと。
※火気に注意し、直接炎を近づけないこと。
※器具の上に新聞、ふとん、毛布、衣類などをかけないこと。熱がこもってコゲたり、器具が変形することがあります。
※毛足の長いじゅうたんの上では使用しないでください。長時間使用すると、液漏れする場合があります。
※液漏れの原因となることがあるので、直接日光があたるところや、AV機器の上など高温になるところには置かないこと。
※ボトルの芯は固定されているので、無理に引っぱったり、動かしたりしないこと。芯が折れて使用できなくなります。
※まれに液の色が濃い場合がありますが、効力に差はありません。
※蒸散成分がまれにうすい白煙として見えることがありますが、異常ではありません。
※風などの使用環境により、十分な効果が得られないことがあります。
※通電中は薬剤が連続して揮散するので、使用しないときは必ずスイッチを切ること。
※使用済みの空容器は適切に処分すること。
※直射日光を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管すること。
※3ヵ月から4ヵ月以上の長期にわたって使用しないときは、ボトルを器具からはずし、キャップを締めて保管すること。残った液は、翌年も引き続き使用できます。
※液体蚊取は、有効成分と芯とリングヒーター温度の組み合わせが各メーカーによって異なります。アースノーマットボトル以外のボトルを使用した場合の有効性、安全性は確認しておらず、また、発火等火災の危険を生じるおそれがありますので、アースノーマットボトル以外は使用しないでください。万一誤った使用方法によって生じたトラブルには、メーカーでは責任を負いかねますのであらかじめご容赦ください。