ゴムチューブより耐久性がよく安くて丈夫なところが気に入ってます。
梱包がていねいで早く届いた。ビーカー自体に特に問題なく、他のビーカーと同様に使えている。
梱包がていねい。一つ一つクッション材で包まれていた。安いが特に気になることはない。
放送単位はもう少し少なくしてくれるとありがたいです
期待通りの吸引力で,それなりの重量物も安心して運べます。
普通に使えました。直径サイズは合いましたが、温度が5度高いものが欲しかった。
思ったより早く届いた。商品に問題なく、他の物と同様に使えている。ケース一つ一つにフックが付いているのが便利。
安い商品ですが,きちんとしたもので使用上何ら問題ありません。子供たちにも安心して使用させることができ,とてもgoodです。
理科のpHのサイエンス講座に利用しました。
取り出しやすい梱包がなされていてよかった。
予想通りに実験が行うことができました。もう少し大きなものがよかったのですが、なかったのがざんねんです。しかし、ホームセンターなどで購入するより安く買えるので満足しています。
唾液からのDNA抽出実験に使いました。大きさ、容量も手ごろで扱いやすく良いものです。
理科の実験用に購入しました。試料を入れて恒温機で加熱、ビーカーで湯煎等していますが問題なく使用できています。
サイズを間違えて購入してしまったため、今回の実験では使用できませんでしたが、値段が安いので異なるサイズを買い直そうと思います。
賛否はあると思いますが、実験でろうそくなどに着火する際に、私は安全面を考えて、マッチを使わせずにこの手の着火棒を使わせています。使用頻度が高いので、使い切りタイプではコスト高になることから、注入タイプを探していました。金額的にも満足しています。ただ色が濃いためマジックで記入できないこと、子どもに使わせる関係でCRがきつすぎることがやや不満です。理科実験専用として、CRがないものを開発してもらいたいです。
0,1ブラムまでの測定可能がうれしい。軽くて扱いやすい。