ガレージ用のまとめ買いです。洗浄力も有るし、速乾性なので重宝しています。
オイル汚れなどはきれいに落ちます。
品質も良く価格もお手頃で
噴霧で周囲もツルツルになってしまう。集中照射できると良いのだが・・・
モノタロウのパーツクリーナーでは一番使いやすい
他社と変わらなく使いやすい。
曲りがもう少し小さかったらOKです
乾きも良く扱いやすい
灯油でブレーキキャリパーを洗浄する際に使用しました。グリップ力がありブラシを握るのが楽で作業し易かったです。また購入したいと思います。
ダイハツ ムーヴ L600S キャリパースライドピンボルトの先端に付くゴムも付いていたらありがたかったです。
必要なものがすべて入っていて助かります。
純正部品と同等です。欲を言えばバイク用もラインナップに入れて欲しいです。
クリップが3つあるので、場合により虫眼鏡を中央に付け使用しています。非常に安定した作業ができ、満足しています。
できるだけ熱いお湯でつけ置きしておくだけできれいになるスグレモノ。
ブレーキピストン整備の時に使います。
ピストンをガッチリキャッチしますが、握り部分のスポンジがずれて外れそうになる。
バイクのブレーキ清掃の後、ピストン揉み出し時に使いました。ピストンの動きがスムーズになり満足です。
大変便利です頭から首まで保護出来るので汚れずに安心して作業出来ます。
車のディスクブレーキのキャリパー付近の清掃用に購入しました。出来るだけ小さく細身の柔らかい物を求めていました。細かな部分のブレーキダストもキレイになります。 筋違いの角度もいい感じですし、毛も柔らかくキャリパーのウレタン塗装も傷めず加減せずに使用できます。ただ清掃用ではないので結束線部分にテープを巻く等の養生をしています。
希釈濃度をいろいろと調整する事で、自家用車のメンテナンスから自宅の清掃まで本当に多用途に利用しております! 自家用車のメンテナンスでガレージのコンクリート床に油シミをつけてしまった際も、濃いめの本液をかけておくと、かなりの確度で油染みが消えてしまいます。自宅では台所の油しみから、フローリングの清掃まで、洗浄能力が高いので使っていて気持ちがいいです!
ガチガチのピストンでしたが、なんとか動かすことができました。買って良かったです。
レバーを握ってピストンを押し出してたがこれを使うともっと楽になった 「あれば便利」な品物
古いバイクですが、純正部品が手に入るので良いと思います。
塩や、紫外線に強く丈夫で比較的軽いので20年近くこればかり使用してます。今までは漁業組合の販売で買っていましたが値段は断然こちらが安く助かります。
今までは小型のマイナスドライバーや精密機器用のレバーを使っていましたが送料調整のため買ってみました。キャリパーボディが邪魔してやりにくかった手前も気持ちよくコリコリ清掃できました。もっと早く買っておけばよかった。
キャリパー内のシール溝の汚れや錆取に使用しました。エッジがとてもシャープなので満足いく作業が短時間で出来ました。両端の形状違いで用途に応じて使い分けが出来便利でした。
ボルトのかじり防止にも使えます。