手洗いの仕方と消毒液の特長
消毒液(速乾性)
手指の殺菌・消毒に使用します。

特長
- 一般的に速乾性のエタノール主成分で使用後洗い流す必要がありません。
- 保湿剤配合により手荒れのおそれがほとんどありません。
- 各種専用手指消毒器を使用することで、より効果的で確実な手指消毒が可能です。(二次感染防止)
食中毒の原因となる各種細菌、インフルエンザなどのウイルスの対策としてニーズが高まっていて、
一般の手洗い場でも常備されるケースが増えています。
手洗いについて
食中毒を予防するには、衛生的手洗いをしてください。
食品衛生は「手洗いに始まり、手洗いに終わる」と言われ、手洗いには細心の注意を払わなくてはなりません。
衛生的手洗いとは

洗って→拭いて→殺菌消毒
手洗いが不十分になりやすい場所

色の濃いところほど汚れが落ちにくい箇所です。
※特に指先は手洗いが不十分になりやすいところです。
手洗いのレベル

手洗いには細菌の除去レベルによって、基本的に図のような3つの方法があります。
- 医薬品の消毒液が必要か医薬部外品で良いかを確認してください。
- 必要な容量(ml)を確認してください。
ココミテvol.2より転載