FRP補修用のレビュー
- 用途:
- バイクのFRPカウルの修理
- 対象商品:
- 06178776
パテが特に使い易いです。ガラスクロスを貼る際、変形による寸法誤差が発生しますので、可能なら車両に取り付けた状態で貼ったほうが良いです。
あくまで素人向けの商品かと思います。もちろんプロにとっても使い易い商品かと思います。
- 用途:
- バイクのカウル補修
- 対象商品:
- 06178776
割れたFRPカウルの補修で使用しました。
厚めになってしまうものの、素人作業でもなんとか出来ました。改めてプロの仕事は真似出来るレベルではないと実感しました。
- 用途:
- 水上バイク
FRPの割れ補修とレッカ防止に使用中、また、表面研磨し再塗装に役立っています。
- 用途:
- 自動車整備等に
- 対象商品:
- 06178776
古い車(旧車)の小さな錆穴埋めに使用しました。とりあえず問題はなさそうです(思っていたのとは違った 二液で混ぜて使うエポキシ接着剤みたいな感じです)。
- 用途:
- バイク・カウルの補修
- 対象商品:
- 06178776
リピーターとして長期間使用しています。FRPのため補修強度が強いため、ひびの入ったバイクカウルの補修に最適です。経年劣化も低く、塗装も可能です。型取りして欠損部分の再生にも使用しています。
- 用途:
- ユニットバスのひび割れ補修
- 対象商品:
- 06178776
使用方法は簡単で、初めてのFRP補修だったが、説明書通りの手順で問題なくFRPのひび割れ補修ができた。補修後の強度も充分だった。20cm程度のひび割れの補修なら、これで十分と感じた。
- 用途:
- バイクのメンテナンス、カスタム
- 対象商品:
- 06178776
たいへん迅速に対応して頂きました。
プラリペアと併用して使ってます。
リピート購入ですので、安心して使えます。
- 用途:
- ファイバー部品のひび割れ補修
- 対象商品:
- 06178776
きめも細かく普通のパテより作業がやりやすかったし、強度もあるようだ。
- 用途:
- FRP防水のクラック修繕
- 対象商品:
- 06178776
使いやすく満足しています。サラサラ感を調整出来れば使いやすいと思います。パテ作業より 作業前の清掃の方が手間がかかりました。この時期の屋上は暑いです。
- 用途:
- 自動車エアロ補修
- 対象商品:
- 06178776
ガスマスク(有機)不要。温度もそれほどシビアでない。15℃未満でも可。重ねての使用はいまいちかな。ソフトな仕上がり。固さは要求しちゃダメです。塗装はこれから確認。あまり期待できないかも?
- 用途:
- FRP小型ボートの補修に使用
- 対象商品:
- 06178776
ボート部品のネット販売店で売っているものは量が多過ぎてそれなりに値段も高いのですが、一般ユーザーがFRPの補修で使用するには最適サイズと思います。これ以上の大きさの補修はボート専門店に依頼するのが妥当なため、この商品の値段やサイズがピッタリと感じます。
- 用途:
- バイクのボディシェルの割れ補修
- 対象商品:
- 06178776
ガラスクロスをいれて重ね塗りをするので厚みがでるが、乾燥後は、しっかり補強できる。小さなサイズの補強は、ガラスクロスの裁断に苦労する