GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CFのレビュー

平均満足度 4.55 (97件のレビュー)
商品レビューを投稿する
GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロール
カストロール
2,998 / 税込 3,298
高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。 【用途】4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
97件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
SASAKI 様2022-05-31
用途:
走行距離18万越えのS社軽バンに3~4千kmごとに交換し使用
対象商品:
37682592

普通に納得できる使用感。自動車道使用の往復80km通勤。go/stop頻度少、アイドリングSTOP使用せず。

2021-09-11
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
09954542

いつも20Lドラム缶を購入させていただいております。とにかくコストパフォーマンスがよいのがいいですね。また、リピートさせていただきます。

1人が参考にしています
2021-11-23
用途:
ホンダカブ110 オイル交換
対象商品:
37682601

今までは、オイルなんて あるもので別に、気にしてませんでした。(5W40だったかな。)たまに起こるギア抜け、入りづらい現象。しょうがないと思ってました。灯火類の規格を調べているうちに、オイルの粘度を指定してあるのの気が付き、ひょっとして!と思い、---
それからは、そういえば、出てこない!berry good 快調です。

1人が参考にしています
2021-07-26
用途:
車のオイル交換
対象商品:
09954542

旧車が(平成一桁)が2台ありこのオイル使ってます。特売品より少し高めですが、買いに行く手間を考えれば安いと思いますね。年間最低2回は交換するので良いと思います。 下手な鉱物油よりは断然良いと思います。

錺工房 様2021-10-22
用途:
スズキ ジムニー オイル交換
対象商品:
37682601

安心のカストロールです。毎回このオイルを使用しています。

2人が参考にしています
2021-09-18
用途:
定期交換
対象商品:
37682601

指定オイルの10w-30の中で価格と性能のバランスが気に入り長年愛用しています。

2022-07-07
用途:
自動車のオイル交換
対象商品:
37682601

もう5年以上リピートしています。
価格も純正オイルよりも安く、コストパフォーマンスは高いです。
性能については全く心配していません。

サービスセンター 様2021-08-22
用途:
オイル交換
対象商品:
09954542

古い設計のエンジンには信頼のカストロールです。経験上安心して使用できます。

2021-03-25
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
37682601

旧車のため、鉱物油を探していました。特に特記することはありませんがよかったと思っています。

2021-03-24
用途:
車両機械のオイル交換
対象商品:
09954542

いつもこの商品を使用しています。ガソリンとディーゼルが兼用できる所と価格も満足しています。

有限会社オンアンドオフ・タカマツ 様2020-12-07
用途:
ハイエースのオイル交換
対象商品:
09954542

今まで使っていましたモービル1000が杯盤になったのでこちらに乗り替えました。軽トラにも使うのでディーゼル、ガソリン共用で探したらこれになりました。

1人が参考にしています
2020-11-07
用途:
半年に1回の頻度で自分でオイル交換をします
対象商品:
37682592

長年に渡って車種が変わってもいつもこのオイルを愛用しています。
特に使用していて困ったことはないです。

2020-03-26
用途:
車のオイル交換
対象商品:
09954542

良くオイル交換に使ってます、自家用車が5台有りますので、エレメントを交換してちょうど1回分かな?冬でも5Wを使わなくても10Wで充分柔らかいです

1人が参考にしています
2020-07-01
用途:
オイル交換
対象商品:
09954542

長年安定のGTX DC-TURBO!
オイルの品質は良いです。
が缶がボコボコに凹んでいました。
いくら中身に影響がないといえ
もちょっと大切に扱って欲しいものです、

2020-04-29
用途:
安い!そして早く届いた
対象商品:
09954542

この値段で買えるのがいいですね。
某オークションで15000円で売っていましたし。

2020-04-27
用途:
愛車のメンテ

いつも愛車のエンジンオイルを交換する時はこれ使ってます。

ホープ物流株式会社 様2020-02-28
用途:
メンテナンス時
対象商品:
37682601

自車が古いボルボのターボなので、前から気にはなっていたので今回お試しで入れてみて良ければ、20リットルのペール缶にしようと思い購入。15万キロ超えなので鉱物油で充分、アイドリング時のエンジン音も良い感じです。

ファニーカスタム&サービス 様2019-05-25
用途:
普段使いクルマ用
対象商品:
37682601

安定のカストロール。
特別な物は必要無いのでコレで十分。
2000km毎でフィルターと共に交換するからコレで十分。

2020-04-07
用途:
yamaha 50馬力 船外機
対象商品:
37682601

YAMAHAの50馬力の船外機に使用しています
半年毎に替えてますが問題はありません

2019-12-13
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
09954542

以前はずっと当オイルを使用してましたが、最近は5W、0Wのオイルの需要が多いです。私的には好きなオイルです、安定していると思います。