タイヤゲージのレビュー

平均満足度 3.83 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイヤゲージ モノタロウ
測定値の保持機能付き。リセットボタンでタイヤの空気圧の減圧も出来ます。
42件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-01-30
用途:
ゲージ圧が見やすくて満足です
対象商品:
10063024

タイヤの空気圧点検用に使用です。ゲージは見やすくてとても良いです。でも最近、遠視(老眼とは言いませんw)が出てきたので、数値を大きく表示し、そして、キリのよい数値(0.5や整数値)の線を太めにしていただけると嬉しいかもしれません。超高齢化社会を目前に、今後の商品開発のご参考にしていただければ幸いです。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

2015-11-07
用途:
チャイヤ空気圧チェック
対象商品:
10063024

確かな商品です。安心して使用できます。

2014-01-15
用途:
週一程度の空気圧のチェックに使用
対象商品:
10063024

360°回転口金が回転時に少し硬く、ギーギーと音がした。エア抜けをした以前使用のメルテックのヘッド部と交換して使用しています。測定精度は良いと思います。

2013-07-31
用途:
車のタイヤの空気圧の点検
対象商品:
10063024

思っていたより大きい。 車に入れておくのでケースがあればよかったのにと思う。本体裏がペイント仕様なので使っていくうちに錆びると思う。 本体全てめっき仕様かステンレス仕様であればより満足が高かった。

1人が参考にしています
2013-07-08
用途:
軽自動車とバイクの空圧管理
対象商品:
10063024

減圧できるので良いです。価格的にはこんなもんでしょう。

1人が参考にしています
2013-05-02
用途:
燃費向上とタイヤ偏摩耗防止
対象商品:
10063024

空気圧チェックは燃費の維持とタイヤの偏摩耗を防止できますので定期的にチェックが必要。

1人が参考にしています
2013-08-02
用途:
タイヤの空気圧チェック
対象商品:
10063024

なんと半年でまともに使えなくなりました。エアー漏れがはじまりちゃんと計れません。

1人が参考にしています
2013-03-11
用途:
タイヤのエアー圧測定
対象商品:
10063024

問題なく使用できています

2013-01-26
用途:
タイヤのエアーの充填時
対象商品:
10063024

市販品より安価なので助かります。あとは精度と耐久性が心配です。

2012-01-12
用途:
タイヤ空気圧チェック
対象商品:
10063024

市販品と遜色なく価格も満足なので費用対効果は大きい。

2012-12-07
用途:
タイヤの空気圧点検
対象商品:
10063024

価格が安くシンプルで使いやすいく満足してます

2012-03-06
用途:
バイクのタイヤ空気圧チェック
対象商品:
10063024

狭い場所なので口金の頭を指で押し当てるのですが、突起部分が食い込んで痛いので突起

2014-02-27
用途:
月に数回のエア圧チェック
対象商品:
10063024

一個目が良かったので友人に譲り二個目を購入。
それは、ちょっと甘く0.08ほど甘く表示される。
安定してますが狂いは致命的。
製品のバラツキはがっかりする。
モノタロウブランドは、それなりとして買うしかないようだ。
以後も買っているが絶対の信頼は持っていない。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

2011-05-28
用途:
オフロードバイクのタイヤの空気圧をはかる為に購入しました。
対象商品:
10063024

ボディーは金属、ガラスです。使用感も良好です。200kPaまでの低圧の物もあるといいです。工具箱に入れておくのでプラ製ケースもあると良かったですが値段の割に大満足です。

2012-08-02
用途:
原付の空気圧測定
対象商品:
10063024

商品自体に問題はなかったが説明書が落丁していた。
使い方がわからない人は困ると思う。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

2011-10-07
用途:
営業車両のタイヤ管理
対象商品:
10063024

毎月3000キロ以上走行し、前輪と後輪で指定空気圧が異なるため、自分でしっかりと空気圧管理をするために購入しました。
空気入れに空気圧計が付属しているが、ダブルチェックするために本品を使用しています。
高精度の製品で計測した結果とほとんど差がなく、価格を考えると素晴らしいと思います。
耐久性次第ですが、ガソリンスタンドやディーラーよりも自分の方が信頼できるので、走行距離が多い人にはオススメです。

1人が参考にしています
2011-07-25
用途:
乗用車の空気圧測定
対象商品:
10063024

価格の割にはしっかりしていて良いと思います。
使用感も良いです。
精度はばらつきがあるようで多少低めに出ます。
もっとも一度目安を付ければ問題ないですが。

2013-10-24
用途:
バイク、乗用車の空気圧測定
対象商品:
10063024

以前ものたろーで購入した高額なボルケーノ ハイパーコンプレッサーの圧力計の表示とあまりにも違う値でどちらが正しいのか不明で両商品を不信になりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

R.O.純水工房 様2011-07-07
用途:
逆浸透膜浄水器のプレッシャータンク内の空気圧測定に使用。
対象商品:
10063024

コンパクトで軽いので気軽に使用できていいですね。

曽我部オート商会 様2012-06-01
用途:
発注後、直ぐに入荷しました、タイヤの空気圧調整に使用

購入後すぐに使用しましたが、エアーは正確計れたのですが、リリースボタンを押す前に0に戻り、返品交換依頼中です、このような不具合があり、交換時点検後発送して下さいとお話ししたのですが、メーカーではないと
断られました、当方は確実に使用したいのに、又不具合の商品が来ないか心配です、お客様の事を考えて頂ければ、そのような発言は無いように思うのですが、是非検討等願います、せめて、不具合等が有れば検品して発送するのが当たり前と思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。