オイルトレイ 排出口付のレビュー

平均満足度 4.58 (557件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルトレイ 排出口付 モノタロウ
モノタロウ
¥ 1,198 ~ / 税込 ¥ 1,318 ~
エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。 【用途】エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として
557件中 481~500件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2012-10-26
用途:
自動車エンジンのオイル交換
対象商品:
10988695

オイル交換時 床が汚れず使い勝手が良い。廃油を簡単に処理できる廃油口も便利 おススメです。

2012-07-15
用途:
オイル交換に使用。
対象商品:
10988695

メッチャメチャ使い安いです!想像以上に使い易かったです!大変満足しております!フチの折り返しが廃油時に汚れなくて良いですね!キャップが付いているのもポイントです!

2016-01-16
用途:
クルマ・バイクオイル交換作業用
対象商品:
10988695

車とバイクは、だいたい同じ時にオイル交換するために大きめのものを購入オンロードバイクに下には入りませんでした。

1人が参考にしています
2015-05-07
用途:
オイル交換
対象商品:
10988695

肉厚で耐久性が高そうな感じではある
開封時から排出口のキャップがきちんとしまっていなく、本体側のねじ切りが雑な仕上げで、
何度か締め付けてようやく奥まで締めこむことができた。
オイル交換に使用したところ、排出口が下を向いたらオイルが漏れることに・・・
これなら普通の四角トレイのほうが有用でした。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2012-07-21
用途:
エンジンオイル交換。機械整備の廃油受け。
対象商品:
10988695

開口部が広くて使い勝手良いです。開口面の内側に少し「バリ」がありますが軽く削ってやれば文句なしです。

2013-12-10
用途:
オイル交換
対象商品:
10988695

なぜ今まで使わなかったのか、後悔の連続です。10Lまで不安なく抜けます。こぼれません。

1人が参考にしています
2012-04-25
用途:
廃油受け
対象商品:
10988695

廃油の処理がとても楽です。
購入後、仕様変更があったので変更を予定しているなら商品ページに仕様変更予定の旨、記載していただけると買ったあとに後悔しなくてすみます。

MonotaROからの回答

大変申し訳ありませんでした。
改善できるよう申し伝えます。

ナカーオート 様2019-01-17
用途:
車両オイル交換
対象商品:
76235381

廃油キャップねじ山の造りが雑で締まりが悪いです。後、少しキャップを大き目にしてもらいたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2018-12-17
用途:
自家用に。
対象商品:
10988695

キャップを閉めているのにこぼれてきた。
パッキン無いので、仕方ないが、、、。

2018-06-17
用途:
エンジンオイルの交換時
対象商品:
10988695

今までは箱型のオイルパックを購入してました
外に漏れた事も有りましたが、コレならもう少しマシに出来そう
ドレンボルト置きも有って、そこにもちゃんとオイル抜きの穴が空いてます

2012-03-03
用途:
オイル交換の廃油やパーツ洗浄時の受け皿など
対象商品:
10988695

今まで四角いトレーを使っていましたが溜まった廃油を処分する時に勢いが付いてこぼしてしまうことがありましたが
注ぎ口が付いているのでそういうこともなく取っ手も有り容易に処理することができました。
目盛りがあると廃油の量が分かっていいかなと思いました。
(使用したところ8Lタイプは1段目の段差の部分すり切りで4Lくらいでした。)

3人が参考にしています
2011-08-19
用途:
オイル交換
対象商品:
10988695

形も改良され大きさもちょうどよく安く購入できました

2人が参考にしています
2011-12-08
用途:
オイル交換に使用します
対象商品:
10988695

大変使いやすく廃油するときにとても便利です

2013-11-20
用途:
オイル交換用に
対象商品:
10988695

普通に便利です。

ケンショウ 様2011-12-09
用途:
オイル交換 日常業務
対象商品:
10988695

他のオイルトレイに比べしっかりしていると思います。
ただ、排出口が角度があるためオイルを切れるまで時間がかかってしまうの若干の難点かも

2011-10-18
用途:
自家用車、ミニショベル、除雪機のオイル交換
対象商品:
10988695

いつもは一般的な、オイルトレーを使用して、オイルを受けて、廃油をオイル缶に入れるのですが、いつも気を付けていてもこぼれてしまっていたのが、こぼれずに廃油を缶の中に入れることができ、こぼれないため、周りを汚すこともないので助かりました。もちろん廃油は近くの整備工場の廃油ストーブ簿燃料にしてもらっています。

1人が参考にしています
2011-10-21
用途:
エンジンオイルの抜き取りに使用してます
対象商品:
10988695

高さもそれ程ないし、ペール缶に移す際にも注ぎ口が付いているので直接移せて助かりました。
内側に0.5L刻みで目盛りが付いていればなお良かったかなと思いました。

2011-10-19
用途:
床(地面)でオイル交換
対象商品:
10988695

8Lの物を購入。
使用後の廃油はペール缶の口に差しておけばキレイに抜けるし
逆に排出口を上向きにしたら立つように出来ているので便利。
フチが巻き込んでいるのは車の下から引きずり出す時にこぼれにくく
良く出来ていると思う。

他社で同じ形状の3.5Lと2ガロン(7.6Lと表示の同商品)と15Lがあるが
国産乗用車であればこのサイズが一番良く使いやすい。
(他社の同商品は1700円)

1人が参考にしています
小林園芸 様2011-07-19
用途:
オイル交換
対象商品:
10988695

容量・価格全て満足です。以前から欲しかったものの、価格がそれなりに高く、容量が少なかったので購入を躊躇していましたが、これは大満足です。

2011-12-16
用途:
オイル交換時
対象商品:
10988695

異形な形だと思いましたが、案外使いやすいです。物が大きく邪魔になるかと思いましたが、大きい分、揺れてもオイルの跳ね返りをふせいでくれるし、大きい分こぼれにくいし、排出の口が作ってあるので、さらに最後までこぼさないで処理が出来るので、満足しています。真っ四角のトレーよりはるかに使いやすいです。