LLC(クーラント・不凍液)のレビュー

平均満足度4.02(379件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LLC(クーラント・不凍液) モノタロウ

凍結防止に優れた、高濃度タイプ。【用途】オーバーヒートの防止、冷却液の凍結防止・冷却系統の腐食防止に。

379件中 221~240件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 11065643
2012-09-29
用途: 車 トラクター
農・林・水産業

開けてびっくりです。これが、プロに販売する商品ですか??安かろう、悪かろうでとても営業に使える物ではありません。モノタロウはこの程度ですか?

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
MonotaROブランド商品につきましては開封後も返品可能でございます。お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡ください。

対象商品 : 35068135
2012-11-26
用途: 自動車のラジエーター液の交換

使用した感想ではないのですが、容器の注ぎ口の立ち上がりの部分に亀裂が入っておりまして、漏れていました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。

対象商品 : 11065643
2011-07-06
用途: 非常用発電機
株式会社シンコーテック 様(建設業・工事業)

稀釈で温度設定できるので楽。

対象商品 : 11065643
2011-09-16
用途: 自動車整備で冷却水交換の時に使用する。

以前はグリーンを使用していたが、安価商品がレッドしかなかったので使用していた。最近グリーンが復活して使用していたが、今回から缶でなくプラ容器になっていたので処分に悩みます。どうか缶での生産をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品開発の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 11065652
2012-10-16
用途: LLC交換

容器の底面に白い何かの固まりがあり崩れながらラジエター口に引っ掛かりました。
これって品質は大丈夫なんですか?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

性能上特に問題はございませんが、返品をご希望の場合は対応致します。
お手数で申し訳ございませんが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。

対象商品 : 35068135
2012-01-27
用途: 車のラジエーター水の交換時

使いやすく何度か使用しています。

対象商品 : 11065652
2012-08-14
用途: LLC交換

濃縮タイプにしては色が薄いと思った。希釈済みのLLCのような感じ。あまったLLC自体も、数日で緑から黄色に変色してしまった。

8人が参考にしています
対象商品 : 11065652
2013-01-11
用途: クーラント補充に使用

普通

対象商品 : 11065643
2012-01-18
用途: 船舶のクーラント交換に使用しました。

交換したばかりで効果は分かりませんが、価格は納得できると思います。

対象商品 : 11065643
2012-10-21
用途: 凍結防止
有限会社小布施鉄工所 様

写真はプラスチックのタンクだが来た品物は缶の一斗缶でした。使用後はポリタンクとして使いたかったので一斗缶への
変更があれば連絡がほしい。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
容器の仕様につきまして変更が生じております。
順次金属缶へ変更になります。

対象商品 : 11065643
2012-10-02
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

色が薄すぎる。
希釈すると、ラジエターキャップから目視で緑色がほとんどみえない。
真水で錆はじめたような見た目です。

6人が参考にしています
対象商品 : 11065652
2011-11-28
用途: 車のメンテナンスに。
j-field 様

今回はストックとして購入しました。
安いので満足です。

対象商品 : 11065652
2011-05-02
用途: クーラント交換

全く問題なく使えます。赤の2Lも揃えてください。

対象商品 : 35068126
2010-11-24
用途: 自家用車、バイクの不凍液入れ替え
奥村ゴム 様

品質はまだ入れ替えたばかりなので今後の状況を見ないと分からないが、価格としては
リーズナブルで今後も購入したいと思います。

対象商品 : 11065643
2012-01-15
用途: ラジエターのさび止めに使用

今のところ問題なし

対象商品 : 11065643
2011-04-14
用途: 車検時、その他

他の、ク-ラントと、変わらず使用できます、

対象商品 : 11065643
2012-01-21
用途: 自動車のLLC交換
自動車・二輪車・自転車関連業

いいですよ。

対象商品 : 11065643
2010-12-20
用途: 3台の自家用車
こばやし歯科技工所 様

とても良い!値段 品質とも申し分なし!

オイル&フルターも買ってるよ!皆さん良いよ!!是非!!

対象商品 : 11065643
2012-08-01
用途: 自動車のLLC全量交換作業

第一印象は、ずいぶん色が薄いと思いました。
当方30%濃度で使用。交換後約1ヶ月、水温が少し高い感じだった為点検・エアかみがあったのでエア抜き。
その後約1ヶ月で同じ症状。ガスケット抜け・漏れ等も無いので、LLCを若干抜き違う容器へ入れて振ってみると、かなりの泡立ちがでました。(LLCのキャビテーションが発生)

今まで使用していたLLCでは、このような事はありませんでした。
今後は少し高くても、メーカー品を使用しようと思います。

13人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 35068135
2011-01-11
用途: 車のラジエター水交換
有限会社藤和ホーム 様

最初ふたを開けるのに戸惑いましたが、アルミのシールがきちんとしてあり、新鮮さが感じられます。