オイルチェンジャーのレビュー

平均満足度 3.27 (131件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルチェンジャー モノタロウ
車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
131件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2010-10-25
用途:
エンジンオイルの交換
対象商品:
11131477

高いオイルチェンジャーと比べても遜色ない使用感です。手動式ですが、この価格でこの商品だったら大満足です。台数をこなさなくてもいいのであれば、これで十分ではないでしょうか?

2010-10-22
用途:
自分の車と嫁の車のオイル交換の時に使用します。
対象商品:
11131477

力も要らずに楽にオイルを替える事が出来る為、大変重宝しています。ただ少し安定性が悪いような気がします。(縦に細長いので致し方ないのですが)もう少し安定したデザインで6Lくらいの容量があると最高だと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

2012-07-26
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
11131477

平常オイル交換は、オイルパンのドレンボルトから抜くようにしています。
ただ 強風下、廃油が飛び散るなど、悪条件時に備えて昨年購入し、10ヶ月間使用の機会がありませんでした。
今回ドレンボルトがなめてしまったので初使用。片手でピストン操作、順調に吸引していました。
疲れたので両手に持ち替えて押した途端、中央部でポキリ!。タオルを巻きつけて、どうにか達成しましたが、がっかりです。
せめて1000円弱の自転車用ポンプの持ち手くらいの強度を望みます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

2011-12-26
用途:
農機具のオイル交換
対象商品:
11131477

使用6回目でエア漏れのため吸引不能になりました。本体底部からのエア漏れのようです。二度と買いません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。別途ご連絡をさせて頂きます。
何卒よろしくお願い致します。

久保 肥料店 様2011-01-12
用途:
リフト,農機のオイル交換に使用
対象商品:
11131477

工具なしに簡単にオイル交換ができる。油の後処理がきれいにできる。

2011-05-12
用途:
交換作業
対象商品:
11131477

あまり期待はしておりませんでしたが、初期性能は良いものでした。
これに経過性能も保持できていれば、良い買い物でしょう。

出張専門施術院 ボディケアバランス 様2011-07-22
用途:
マツダボンゴフレンディ・ジムニー・日立建機ホイルローダーのオイル交換に使用しました。すぐに簡単にオイルが抜けて満足してます。
対象商品:
11131477

中古車販売の会社にも紹介し追加で購入しました。

1人が参考にしています
2012-06-21
用途:
乗用車のオイル交換。
対象商品:
11131477

10台程度使用しただけで、もう吸い上げなくなった。
あまりにも耐久性がなさすぎ。業務用には使えません。
製品テストはしているのでしょうか?それとも中国製だからですか?

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

株式会社杉村電気商会 様2012-03-18
用途:
自動車のオイル交換
対象商品:
11131477

ホースがやたらと硬い
ホース周りが、チャイナかんが強く感じられます。

2011-04-19
用途:
水上バイクや小型船舶のオイル交換
対象商品:
11131477

皆さんご指摘のホース接続部のゴムの精度と品質。他社製品も使っていますがそれに比べてホースが抜けやすい。ホースとホースがしっかり接続するよう改善して欲しい。夏でも冬の温度でも使えるようにするには難しいのかもしれないが頑張って欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品改善の検討課題とさせて頂きます。

2011-12-17
用途:
自分の車のオイル交換に使用しています
対象商品:
11131477

もう、使用して1年以上が経ちますが、ホースのジョイントのゴムが劣化してきて、
ホースがズボズボになり、吸引が難しくなってきました
一番細いホースを2メートル位にし、ジョイント用のゴムも販売してもらえないでしょうか!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

2010-08-21
用途:
ドレンボルトのない車を購入し、オイル交換用に買いました。
対象商品:
11131477

予想では、ぐんぐん吸い込むものと思ってましたが、徐々に吸っていく感じでした。エレメントも交換したこともあり、ほぼ全量が抜けたようです。手が汚れないことが一番の魅力です。他に下抜きしていた車もあるので、これからもこれを使うようにしたいと思います。

2012-03-03
用途:
車のOIL交換
対象商品:
11131477

3/3に届きました。
早速使用したのですが、本体とホースの継手か延長ホースの継手から空気が要りこむため、吸い込みません。
本体に強くねじ込むとねじ込み部のプラスチック部品が破損しました。
また。呼び部品も割れるなど郷土不足もはなはなしいです。
ホースが固すぎます。ホースの延長部品の作りも甘く、気密性がありません。
この買い物は失敗でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。

2010-10-10
用途:
オイル交換
対象商品:
11131477

以前は電動を使ってましたが
こちらの方が早くて何処でも使えるのでオススメです!

2012-03-11
用途:
オイル交換
対象商品:
11131477

こんな不良品あるか!全然オイル吸わないじゃないか!ホース根元のプラスチックも割れて全然使えない。連絡よこせ!

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
不良品ですので、別途ご連絡をさせて頂きます。

2011-12-28
用途:
農機具・除雪機のオイル交換
対象商品:
11131477

商品が到着後に初めて開封し、除雪機のエンジンオイルの交換作業をするため、吸引ノズルをエンジンのオイル量点検棒の穴から挿入し、本体内部のエアーを抜くためポンプの取手を上下しようとしたら、取手のプラスチック部分が二つに折れてエアーの吸引が行えず、全く、オイル交換をすることができませんでした。
取手はプラスチックのためポンプ吸引作業には強度が足りないように思われます。
何十回も使用しているのであれば、使用頻度が多いため破損もあり得るかと思いますが、開封後、初めての使用で破損・使用不能はあり得ないと思います。
不良品なのかどうかも実際にオイルチェンジャー使用するまではわかりません。
強度を高めるための改善を強く要望いたします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。別途ご連絡をさせて頂きます。
何卒よろしくお願い致します。

2011-06-16
用途:
オイル交換
対象商品:
11131477

時間は掛かるが車の構造によっては完全に抜けるので良い。

2011-05-21
用途:
マリンエンジンのオイル交換
対象商品:
11131477

電源不要でどのような場所でも使えます。

2010-09-18
用途:
自分の車と家内の車のオイル交換に使用します。
対象商品:
11131477

①力が要らない。②オイルが温まっていれば作業が早い。③商品が安い。というのが良い点です。また多少背が高くそして台座の部分が小さい為か若干不安定な時があります。

2010-10-11
用途:
農業用の小型エンジン付ポンプや運搬車などのOIL交換
対象商品:
11131477

女性でも簡単にOIL交換できるとたいへん好評でした。