ブレーキフルードブリーダーのレビュー

平均満足度 3.56 (253件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキフルードブリーダー モノタロウ
モノタロウ
5,898 / 税込 6,488
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
253件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-12-12
用途:
自動車のブレーキフルードの交換
対象商品:
32623893

この価格で補充用タンクまでセットで非常に助かりました!製品的には全く問題ありません。チューブもしなやかなモノが採用されてますし、補充用タンクも色々な設置方法に対応すべく、底面にマグネットまで付いてて驚きました。強いてケチを付けるなら、バキューマーにエアチャックを別途用意する必要があった事ですかね。使用頻度の低いエアーツールから移植しました。商品説明に別売の旨記載があると親切かと思います。

2016-11-01
用途:
自動車整備
対象商品:
32623893

ブレーキのエア抜きが一人で作業できて、大変便利です。

便利屋ひさ 様2023-05-22
用途:
ブレーキオイルのエア抜き
対象商品:
32623893

取り扱い説明書が無いので使い方がわからなかった。
是非説明書をつけて欲しい。

4人が参考にしています
2016-04-26
用途:
車検時のブレーキフルードエア抜き
対象商品:
32623893

コストパフォーマンスはとても良いです。
普通に使用でき、吸引力も良く問題ありません。
後は大事に使えば長持ちするかも。

2017-09-10
用途:
軽自動車のブレーキ液交換作業に使用
対象商品:
32623893

この製品は、本来エアーコンプレッサーに接続して、その負圧の力でブレーキ液を効率抜くための製品ですが、用意したコンプレッサーが初期不良の為に使用できず、やむなくブレーキペダルを踏んで古いブレーキ液を押し出しました。一箇所当たり20回ほどブレーキペダルを奥まで押し込んで計四箇所の交換で500ml缶で交換完了。諸先輩のレビューを参考にして、排出先のボトルを倒さないように慎重に作業完了。コンプレッサーが無くても難なく作業が出来て良かったです。

2016-07-16
用途:
キャリパーOH時のエア抜き
対象商品:
32623893

ホンダ・シビック(EU1、ABSあり)にて使用しました。
エンジンを切った状態(キーを挿していない)で問題なく使用できました。
空気圧を0.8~0.9MPaとちょっと高めで使用すると、フィルター部(サイレンサー?)からフルードを吹いてしまいます(少量ですが)ので注意が必要かと
ホース内を流れるフルードを見てエアの抜け具合を判断するのは困難でしたが、ニップルのネジ部にグリスを塗布してエア漏れ?(エア吸い?)の対策をするとさらに使い易くなるかもしれません(たぶん)
補充ボトルは簡便なつくりですが、とても使い易いです。(マグネットは使用せず)

2人が参考にしています
2022-03-28
用途:
ブレーキ液交換
対象商品:
32623893

本品は負圧でブレーキ液を吸い込むため、本体の蓋を強く締める必要があります。
またブリードは半回転程度開けないと吸い込みが悪いです。
これならワンウェイバルブ方式の方が安価で短時間で済むと思います。

4人が参考にしています
2019-12-08
用途:
ブレーキオイル交換など
対象商品:
32623893

作りはしっかりしていると思うが、オイル供給用のボトルは必要ないと思う

2016-07-01
用途:
車ブレーキオイル交換
対象商品:
32623893

初めてブリーダー使いました。なかなか使えます。
コスパーOK。カプラ付くと更に良し。モノタロウの場合オペレーターにいろいろ質問でき、即答もらえて良かった。

1人が参考にしています
株式会社プレミアム 様2016-06-27
用途:
フルード交換
対象商品:
32623893

耐久は無かったがその分安い。
たまに使うなら問題なし、安い。

1人が参考にしています
Moon Craft 様2022-04-29
用途:
車のブレーキメンテ
対象商品:
32623893

吸う力が弱くスピードが遅い
空だとエアーホースを繋ぐとバランスが悪く倒れる
1WAYバルブが付いていない

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2016-03-25
用途:
ブレーキのエア抜き
対象商品:
32623893

一人でできるのがなんともいいです
エア抜きが手軽にでき安全性も上がります

2018-03-04
用途:
ブレーキ液交換に
対象商品:
32623893

今までは二人でブレーキ液交換をしていたが
これで一人で出来ます。
本体と補給用のタンクの蓋にはどちらもパッキンが入ってました。
ブリーダープラグに取り付ける吸い口も外れず使用できた。
ハンドル先端の金具でレバーを握ったまま固定できるのかと思ったが
出来ないようだ、(私のやり方が悪いのか)これが出来たら便利だと思う、その為レバーをバンドで固定して使用した。
ブレーキを踏んでフルード交換する方法はピストンが出た状態であるため、
ピストンの近くのフルードが排出されにくいと思われ
ブレーキを外してピストンを押し込んだ状態で、フルードを吸い出した。
この方法のほうが、より古いフルードが排出されると思う。
その為もあり、このブリーダーを購入した。
思っていた以上に使えて良かった。

2017-09-04
用途:
ブレーキエア抜き時
対象商品:
32623893

注意点はコンプレッサーが必要なのと回転プラグ PT1/4M必要でした。
キャリパーのオイル排出に付けて使用でとても簡単にエアが抜けました。

今井鋸加工所 様2018-05-04
用途:
ブレーキオイルの交換
対象商品:
32623893

使いやすくてよい商品です。
お値段も安くおすすめの商品です。

2016-05-10
用途:
バイクのブレーキオイル交換
対象商品:
32623893

使用方法も分かりやすく、コストパフォーマンスは非常に良いと思います。
同商品とコンプレッサーを繋ぐジャックが付いていれば、もっと良かったです。

R.N.trading 様2018-05-02
用途:
オートバイのブレーキフルード交換時に使用
対象商品:
32623893

早速使用してみましたが、作業が簡単に出来るようになりました。

2021-10-05
用途:
ブレーキフルードの交換
対象商品:
32623893

別途手配した部品にて流量調整しないとうまく排出できませんでした。また、レバーのロック用金具(針金)の形状がレバーにあっていないため、レバーのロックができませんでした。

2人が参考にしています
2021-07-13
用途:
ブレーキフルード交換作業
対象商品:
32623893

プラグを追加購入しないと使用出来ない。YouTube(動画)ではそんな説明は無いし最初から付いている状態からでの取り扱い動画です。

3人が参考にしています
株式会社 東正運輸倉庫 様2017-08-31
用途:
ブレーキホース交換時
対象商品:
32623893

目盛りが表示されていて、新しく交換したオイル量のめやすになった。 作業が、スムーズに行えた。大変使い勝手が良く、時間短縮した。