エンジンオイル添加剤のレビュー

平均満足度 4.48 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル添加剤 ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリ
2,398 / 税込 2,638
二硫化モリブデンの配合により、燃費を大きく節約する省エネルギータイプの優れた添加剤です。 【用途】ガソリン車、ディーゼル車共用タイプ。
31件中 21~31件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-08-25
用途:
デイーゼルエンジンオイルの交換時に添加
対象商品:
32737284

もともとエンジンオイルには、少量のモリブデンが入っていると聞きましたが、この添加剤を入れると、ガソリンエンジンもそうですが、とくにデイーゼルエンジンは特有の運転音がすごく静かになります。加速もよくなったのがはっきりとわかります。有機モリブデンよりもこちらのほうがすごくいいです。いつものっている車なら、だれでも注入直後から効果が体感できると思います。以前から使っていて、オイル交換のさいに、うっかり入れなかったことがありましたが直後から、エンジン音はうるさいし、加速はわるくなるし、最悪でした。これからも、継続して使おうと思っています。45年間自動車整備の業界にいる私が自家用車ではっきりと、体感しています。

9人が参考にしています
有限会社立森工作所 様2017-10-17
用途:
メンテナンス
対象商品:
32737284

効果がハッキリわかるわけではありませんが、気休めに使用しています

2013-08-25
用途:
デイーゼルエンジンオイル交換時に添加
対象商品:
32737284

言い忘れていましたが、デーゼル車で加速時の黒煙も減少します。

1人が参考にしています
2012-12-17
用途:
オイル添加剤
対象商品:
32737284

まだ購入したばかりで、試しておりません。
燃費・ノイズ・加速・耐久性など、試したら報告致します。
この商品ですが、ダイハツの純正指定なんですね。
購入してから気づきました。
自動車メーカの純正指定されていることは、かなり良い商品だと思います。
ダイゾーニチモリはよく購入しますが、完璧な商品ばかりです。
ものたろうさん、もっと種類を充実させて下さい。

3人が参考にしています
有限会社安谷 様2012-03-16
用途:
エンジンオイルに添加
対象商品:
32737284

我が社のバス全車に使い始めて15年に成りますがエンジントラブルで困ったことなしです。

3人が参考にしています
2020-05-09
用途:
自車のエンジン添加剤
対象商品:
32737284

かつては2硫化モリブデン(MOS2)系の添加剤が多種出回っていたが最近では希少種になってきた。継続的に使用中で10万km間近でも車は快調。エンジンオイルのランクを落としてでも入れておきたい。

2人が参考にしています
2018-03-19
用途:
2004年式の軽自動車のエンジンに添加
対象商品:
32737284

まだ添加して日が経っていないため効果は不明ですが、細かな振動は抑えられているのかな。
燃費については期待していません。
古い車ですが、エンジンからの振動は少ないように感じます。

1人が参考にしています
2016-07-10
用途:
走行15万kmのガソリンエンジン(NA/660cc)に、オイル下がりの対策として使用
対象商品:
32737284

エンジンオイル3L弱に対して、半量(125ml)を注入
1日の走行距離が多く、1ヶ月で交換したせいか、エンジンの騒音や、燃費の効果は良くわからなかった
使用1ヵ月後の交換時には、比較の為に添加せずにオイルのみを使用しているが、確かにオイル消費(オイル下がり)には効果が有ったようだ(完全に止まったわけではなかった)
この効果を持続させるのに、毎月700円(+送料)を充当させるかどうかは、使用者の価値観次第…?

1人が参考にしています
2014-09-21
用途:
二硫化モリブデンは固体
対象商品:
32737284

自動車用エンジンオイルに添加され使用される事もあるが、固体であるがため分散性の問題や沈殿、オイルラインの詰まりなどの不具合を起こす可能性、オイルの色を変化させてしまうなどの理由から近年では製造時に添加される事は稀となっている。現在では可溶性で少ない添加量でほぼ同様の効果を発揮する有機モリブデンが主流である。ただし量販店やホームセンターなどで見かけるユーザーが投入するタイプの添加剤においては硫化モリブデン(IV)を使用した商品が今なお多く流通している

4人が参考にしています
Triumph Direction 2000 様2014-05-01
用途:
エンジンオイルを替えた際に投入する
対象商品:
32737284

性能はちゃんとありそう。あと、1か月たたないと本当のよさはわからない。
エンジンオイル添加剤とはそういうもの。
液体の色が真っ黒なのはいただけない。エンジンオイル全体の劣化が色で見抜けにくくなる。

2013-11-06
用途:
エンジンオイルに添加
対象商品:
32737284

弊社の全車両に添加しています。
長距離運行のバスでエンジントラブル皆無です。

1人が参考にしています