ベルトのレビュー

平均満足度 3.75 (150件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ベルト NTB
NTB
1,498 / 税込 1,648
150件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-01
用途:
原付整備
対象商品:
05613344

ハイスピードプーリー、ウエイトローラー7gで黄色ナンバーのレッツ2整備に使用しました。
前回もこちらのベルトで5年・5000km前後正常に使用できたのでリピートしましたが、今回は外れだったらしく交換して2週間、距離100kmも走らずに全開加速中にベルト切れました。
当たり外れがあるかと思いますが、全てが純正で50km以下で走る方にはコストパフォーマンスに優れた商品だと思います。
原付を自宅まで2時間押してダイエットするかもしれない同志を減らしたく長文レビュー失礼致しました。

3人が参考にしています
K.T.クラフト 様2025-03-30
用途:
スーパーモレ ベルト交換
対象商品:
11793215

すぐ届き、耐久性も高く、適正価格。
大変満足しております。

1人が参考にしています
2024-04-16
用途:
Today・AF67のベルト交換
対象商品:
05613466

交換して1年以上経ちますが今のところ何も問題ありません。
この価格ですしコスパ良いです。

1人が参考にしています
2024-01-11
用途:
アドレスV125に
対象商品:
05613362

純正より安く耐久性はほぼ純正並みにあり
リピートしています

2人が参考にしています
2023-10-24
用途:
SA39Jの整備
対象商品:
23741262

ベルトは純正が一番とずっと思って使ってましたが、補修パーツとしてバイク店で使っているの見て以前から他のパーツはNTBパーツを度々使っており一度試しに買ってみた。純正は20000km程保つのに対しNTBのベルトがどのくらい保つのか楽しみです。パッケージには3000km毎に点検しろと保険みたいなことが書いてある。

まほらんど 様2023-06-07
用途:
バイク駆動系メンテ
対象商品:
23741436

速く使いたい時、少し送料が高めでも
モノタロウさんがいいかな。
助かります。

2023-06-02
用途:
HONDA Today AF61 のメンテに使用。
対象商品:
05613466

耐久性について。
このTodayは、76ccにボアアップ&ハイギヤード仕様になっています。
使用状況はほぼ通勤(片道8km)のみで、stop& GOをほぼアクセル全開という乗り方です。この状況で、走行距離約13,000kmで、中の繊維がほつれて、ベルトの分離が起こりました。その時のベルト幅は、17.50mmでした。
たしか、サービスマニュアルでは、Vベルトの使用限界も17.50mmだったと思うので純正Vベルトと同等の使用限界とおもいます。
レースで使わない限り(使わないでしょうが)、走行距離の耐久性はこれより悪くなることはまずないでしょう。なお、純正Vベルトの耐久性はデータどりできていないので不明です。

4人が参考にしています
2022-09-12
用途:
ベルト交換
対象商品:
73715066

スズキZZ(CA1PB)に使用しました。
装着感は良いと思います。

1人が参考にしています
2022-07-14
用途:
ヤマハ製スクーターの修理
対象商品:
05613414

2万キロ走ったジョグに使用したが、ジェネリック品とは言え寸法も完璧で無事に修理完了。耐久性は使用してみないとわからないが、恐らく大丈夫だと思われる。

1人が参考にしています
ケアカム 様2023-05-12
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
43036605

なんども使っているので耐久性は純正と変わらないと思っています。

1人が参考にしています
2023-01-20
用途:
2stのジョグ
対象商品:
05613414

流石に古そうなバイクなので、交換しておきました。
走りが少し良くなった気がします。

2022-02-19
用途:
通勤スクーターのメンテナンス
対象商品:
05613493

リード100(JF06)で使用しています。11000kmほど走りましたが、最高速が少し落ちた程度で、まだ使えそうです。このまま行けば純正に迫る耐久性ということになります。すばらしい。この前に使用したD社のベルトは1万km行く前に耐えられなくなって交換でした。次もこのベルトにしたいと思います。

2人が参考にしています
2023-01-01
用途:
バイクのベルト交換
対象商品:
11793215

スクーターのベルト交換で使用しました。信用できるメーカーなので安心です。

2021-05-30
用途:
定期交換部品
対象商品:
05613362

純正相当品という事で、安価なので購入。 3000 Km走行しましたが特に問題はありません。
後は耐久性だけですね。

2人が参考にしています
2021-02-20
用途:
シグナスX XC125のVベルトとして
対象商品:
05613423

シグナスX XC125が走行距離3万kmを超えていたので、Vベルトの交換時期が来ていると判断しました。純正品を考えましたが、NTB社製は評判も上々なので思い切って購入しました。取付は問題なくできました。また、走行中に違和感もありません。耐久性については、現時点では分かりません。

2021-07-29
用途:
原付バイクの消耗品として
対象商品:
05613502

専用商品という事でピッタリと装着できます。
取付時間も慣れていれば5分程度で取付できます。
大変満足商品です。

2021-05-22
用途:
原付の駆動系OHに
対象商品:
09307813

NTB製品は質が良く、値段も安いのでいつも利用しています。このベルトも純正と比べても遜色無しです。

1人が参考にしています
2022-08-16
用途:
駆動系メンテナンス
対象商品:
05613387

純正より安価で耐久性が気になりますが、200kmほど走行しましたが問題ないです。

2022-06-05
用途:
駆動系修理 交換
対象商品:
05613466

現在 問題無く使えてます。
安値なので 後は耐久性ですね

2020-10-29
用途:
アクシス90整備
対象商品:
05613405

消耗品は安価が一番。他のサイトで長期ストック品でも高額で売っている中、私が見た中では安価だった。もちろんカテゴリセール日に購入。商品自体のレビューは他のサイトでも高評価なので、耐久性確認はこれからだが、不具合は無いのでは、と予想。
現時点で約100km走行して問題無し。

1人が参考にしています