モリオートギヤのレビュー
- 用途:
- マニュアル車トランスミッションに使用
- 対象商品:
- 34897764
スズキスイフトスポーツ(ZC31S)マニュアル車トランスミッションのオイル交換時に同時注入しました。直後はあまり変化は感じませんでしたが、500km程走行したあたりからシフトチェンジ時の感覚が「カツッ、カツッ」から「スルッ、スルッ」に変化しているのを実感し、なめらかになっているのが分かりました。スムーズな動作に効果を感じます。次回のオイル交換時にも導入したいと思います。
- 用途:
- ギヤの保護
2万キロ走行時から前後デフ、MT、トランスファーに添加。20万キロ走行時にデフのガスケットからのオイル漏れでケースを開けたところ、添加剤には否定的だった修理工場の社長もびっくりの最良の歯当たり状態。車を長く使うつもりならば入れておいて損は無い製品です。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 34897764
これはいいです。シフトノブを短く加工し、超ショートストロークにして入りが渋かったMTに投入したのですが、ギヤの入りがスムーズになったような気がします。何千円もするエンジンオイル添加剤をいれても気のせい程度の変化も感じられないものが多いですが(私見)、これはこの値段で変化が感じられる気がするので、とてもコストパフォーマンスが高いと思います。
- 用途:
- ハイエースのデフオイルに
- 対象商品:
- 34897764
平成8年式のハイエース4WDディーゼル 16万キロ時点で、フロント、リア、センターデフに各1本ずつ添加しました。
本日で5000キロ走りましたが転がり、ノイズ減少が過去最高に良いです。
これは本物ですね~(笑)
ちなみに Moly Speed エンジンコーティングDブラック とレイクフィールド エンジンオイル SL/CFも同時に交換しています。
燃費はリッター1~2キロ良くなりました。
この春にスズキ船外機(2000CC 115馬力)のギアオイルに添加してみます。
- 用途:
- 軽の箱バンのデフからの音
- 対象商品:
- 34897764
順を追って、リアハブベア交換しても音がするので、デフオイル交換時に注入。確かに格段に静かになりますが、デフダマがダメな場合、デフ側のベアリング交換orデフ玉自体を交換する必要有り。順どうり追って音が消えなければデフ玉、もしくは他に故障が見られるので追求するべし。オガクズ入れるよりよっぽど良いと思います。
- 用途:
- ホンダ車のM/Tに
- 対象商品:
- 34897764
ホンダ車のM/TにEGオイルを入れるのにそれだけでは不安なので安全マージンにこちらを添加、それ以前に入ってた75W-90程度のギアオイルに比べシフトの入りが格段に良くなりました。
- 用途:
- 車検時にギヤオイルに添加。
- 対象商品:
- 34897764
モリギヤーと呼ばれた昔から使用している。ギヤオイル添加剤はこれだけで必要充分である。多分音が静かになる。多分というのはZ32はそもそも静かな車ではないからだが、それでも効果は感じる。転ばぬ先の杖という訳で、絶大な効果を感じなくてもミッション、デフ共車検ごとに使用している。
- 用途:
- ギアオイルの潤滑補助に~
- 対象商品:
- 34897764
ギアオイル交換の際に使ってみました ギアオイル交換と一緒に使ったので微妙な違いはわかりませんが、それでもかなり良くなりましたよ
シフトはスムーズに、かつ、ショックも小さく、なかなか良いです お勧めです
- 用途:
- トランスミッション、トランスファー、デフオイルに添加
- 対象商品:
- 34897764
燃費等の数値として効果を計り難い商品ですが、モリブデンは金属同士の接触部分に対して確実に効果を発揮しているようです。
デフオイル交換の際にドレンプラグのマグネットに付着する金属粉の量が驚くほど減少しました。
車を長く維持するつもりの方にはお勧めだと思います。
- 用途:
- ジムニ-のメンテナンスで使用
- 対象商品:
- 34897764
ミッション、デフ、トランスファーもオイル交換時に使用している、もう少し距離を乗って見ないと良い商品なのか判断できない。
- 用途:
- PE8W インタークーラターボ 4WD 前後デフに各1本
- 対象商品:
- 34897764
PE8W インタークーラターボ 4WD 前後デフに各1本添加。
ニュートラルで、どこまでも転がり、燃費が大幅改善。
デフの触れないほどのデフのギアケースの熱を、
無駄なく「運動エネルギーに変換」する効果があるよ。
- 用途:
- 異音が出てきたミッションに
- 対象商品:
- 34897764
26万キロを超えたミッションが異音が出てきたためバラス前の悪あがきに入れてみたが若干の異音低減は有ったが根本は解決できなかった。
次は音が出る前から使用したいと思う。
- 用途:
- EA21R・5F カプチーノのミッションに投入
- 対象商品:
- 34897764
リビルトミッション交換後約6000km走行、オイル交換3回、低回転加速時にまだ、2速シンクロがひっかかるので入れてみました、様子を見て後日レビュー致します。
- 用途:
- FR車のミッションオイル交換
- 対象商品:
- 34897764
自分の車以外に友人の停止寸前まで減速しないと2速に入らなくなった車両にもカストロのUniversal 75W-90 GL 3・4・5 とあわせて使用。
交換後、多少コツを要するが、2速にダウンできるようになったことから、劇的とまではいかなくても多少なりとも改善効果はあったものと思われる。