自動車用ダブル電線のレビュー

平均満足度 3.00 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
自動車用ダブル電線 矢崎総業
矢崎総業
11,980 / 税込 13,178
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社石井建材 様2023-06-24
用途:
配線
対象商品:
34937323

バックカメラの配線用に使用。100m巻きなので無駄がない。

2人が参考にしています
2016-05-10
用途:
車両電装部品の延長配線
対象商品:
34937323

問題ない使用感です、たしかに一方が赤に黒ラインなので確認しずらいです。

1人が参考にしています
2019-10-20
用途:
車両の配線の処理
対象商品:
34937323

赤色と黒色の2色と思いきや、赤色と赤色に黒色ラインが入っている2色であり、説明が不十分と感じた。

4人が参考にしています
2016-05-04
用途:
自動車内の配線
対象商品:
34937332

HPやカタログに書いてある通りに0.75mm2に28A、1.25mm2に40Aも流したら、電線から火が出て、車が燃えてしまいます。
電流の二乗で発熱するので、0.75mm2は限界の7Aの4倍の二乗の16倍も発熱します。1.25mm2は11.1倍。
表記が危険すぎるので星一つ。
0.75mm2は7A、1.25mm2は12A程度が通常の規格と思われます。
(単線のVFF許容電流 × 2~3本時の電流減少係数0.7)

13人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
確認致しましたところ、仰せのとおり0.75sq→7A,1.25sq→ 12Aでしたので、修正致しました。
今後ともモノタロウを宜しくお願い致します。

2015-12-09
用途:
車載機器設置
対象商品:
34937332

黒線が赤に黒のラインが入っているだけなので認識しづらい。

2人が参考にしています