ロングライフクーラント JISのレビュー

平均満足度 4.75 (80件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロングライフクーラント JIS 古河薬品工業
古河薬品工業
1,198 / 税込 1,318
冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。 【用途】自動車エンジンの冷却液です。
80件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-05-11
用途:
自動車整備
対象商品:
45522285

ダイハツ車にはぴったりです

2015-10-19
用途:
車検点検時の補充
対象商品:
35577787

古河薬品の商品として安心して使用しています。

1人が参考にしています
2015-08-09
用途:
自宅オートバイに利用
対象商品:
35577787

指定濃度にて利用。正常動作をしています。この値段で普通に利用できますのでまた利用したいと思います。SUZUKI スカイウエイブ650 にて利用。

1人が参考にしています
2018-09-15
用途:
バイクのメンテナンス時
対象商品:
35054311

コスト的商品の機能的になんの問題もありません。
業務で使用してます

2015-11-02
用途:
プレジャー
対象商品:
35054311

次回購入は、精製水で希釈されている製品に変更しようと思います。

1人が参考にしています
株式会社オーレックス 様2020-11-24
用途:
工場設備の水冷用にチラーからの熱媒体として。
対象商品:
06746897

LLC95%濃度(5%は防錆剤などの配合物)のほぼ原液。
凍結温度を調整する際は、エチレングリコール100%として計算したうえで、若干濃く数値設定すると良い。(防錆剤や色素などの配合物の比重は不詳)
200Lドラム缶を購入したが、さすがに原液レベルだと「粘性」「比重」が大きく、サイフォンポンプ(「醤油ちゅるちゅる」のドラム缶用サイズ)では組み出すのは困難。
用意可能なら、専用にギアポンプを使用できると良い。
車両用のLLCとしての組み出し量なら手回しポンプでも十分だが、閉鎖系冷却水系用のタンクへの投入には動力ポンプの使用を推奨する。

黒田農園 様2015-08-22
用途:
ラセジエター水として使用します
対象商品:
35577787

品質、価格的にもたいへん良い商品です。これから続けて愛用したいです。・

1人が参考にしています
2015-01-13
用途:
DIYメンテナンスに使用
対象商品:
45522285

LLC交換、サーモスタット交換時に抜けてしまうLLCの補充にちょうど良いと思います。
最近のLLCは長寿命品が使われるが古い車には結局こまめなメンテナンスがいるので
廃液の処理さえしっかりできればよいと思います。
いわゆる長寿命品から全量交換をしましたが特に問題はありません。

1人が参考にしています
2015-05-23
用途:
自動車整備
対象商品:
35577787

リピート買いです。何も問題なく使用できる商品です。

1人が参考にしています
保科農園 様2015-01-11
用途:
スピードスプレヤーほか
対象商品:
35054302

凍結防止の為に600lタンクに18l全部入れます。このクーラント濃度で丁度いいです。もう少し価格が安かったらなあーとおもいます。

2014-10-21
用途:
定期の交換時
対象商品:
35577787

信頼できるメーカーなので、車検整備時、ブレーキフルードとともに、毎回使用しています。

クロスロード 様2014-06-20
用途:
LLC交換
対象商品:
35054311

KYKの製品だったので、「問題ないだろう」で、買いました。ホームセンターで2リットルタイプは、時々、買っていて問題もなかったので、今回、仕事用で買いました。

2014-12-15
用途:
交換用として
対象商品:
35577787

かもなく不可もなく普通に使えてます。
消泡剤も入っている。

カーショップベアーズ 様2014-05-12
用途:
自動車整備
対象商品:
45522285

商品性能共に問題なく使用しています。緑と赤ですが出来れば青もあれば助かります。

2017-05-03
用途:
冷却水の定期交換時
対象商品:
35577787

以前から使用している銘柄で品質に不安がないので問題なく交換作業完了した

2014-08-16
用途:
交換用
対象商品:
45522285

希釈タイプなので購入しました。

2014-09-26
用途:
バイクメンテ
対象商品:
35577787

定期的に交換するので全く問題ありませんし安心です。

2014-07-17
用途:
船舶ラジエター
対象商品:
35054311

再販の為感想はないですが、リピートなので商品的には良いものだと思います。

2014-03-19
用途:
LLC交換
対象商品:
45522285

安い

2014-04-29
用途:
LLC交換
対象商品:
35577787

濃縮タイプは少ないので助かります。