ロングライフクーラント JISのレビュー

平均満足度 4.75 (80件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロングライフクーラント JIS 古河薬品工業
古河薬品工業
1,198 / 税込 1,318
冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。 【用途】自動車エンジンの冷却液です。
80件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
カーショップベアーズ 様2013-11-04
用途:
車検整備
対象商品:
35577787

ずっと使用していますが問題なく使っています。

1人が参考にしています
2013-05-18
用途:
定期交換
対象商品:
35577787

安くて大変ありがたいです。

1人が参考にしています
2013-01-21
用途:
冷却水として
対象商品:
35577787

昔から使っています。価格が安く信頼のおける製品です

2人が参考にしています
2013-04-19
用途:
車の冷却水交換
対象商品:
35577787

希釈タイプが多くなって、原液タイプが少なくなってきたのでこの用品は助かります。

2人が参考にしています
2016-05-16
用途:
LLC交換
対象商品:
35577787

濃度が80%なので40%に希釈して交換しました、全く問題ありません。

2013-01-19
用途:
エンジン冷却水
対象商品:
35054311

良好

2014-07-18
用途:
LLC交換時
対象商品:
35577787

全く問題有りません。

2013-04-08
用途:
トヨタ車の冷却液
対象商品:
45522285

トヨタ車の冷却液に使いました。信頼していいブランド

1人が参考にしています
2013-01-18
用途:
エンジン冷却水
対象商品:
35054311

良好

2012-11-04
用途:
自車のLLC交換

最近は、薄めたLLCがホームセンターで販売されるようになり補充には使えますが交換作業には使えない状況になりました。原液タイプが姿を消し入手が困難になってきましたので助かります

2人が参考にしています
2012-08-27
用途:
マイカーの整備
対象商品:
35577787

最近は大手ホームセンターも薄めずに使うものばかり置いているので。コスパの高いこの商品を買えるのは助かります。

1人が参考にしています
2012-08-08
用途:
LLC交換、補充
対象商品:
35054311

LLCの良し悪しなんてのはわかりませんが、メーカー品ですので問題ないかと思います。
もう少し金額が安ければ継続購入したい。

2012-07-08
用途:
バイクのクーラント交換
対象商品:
35577787

そのまま薄めずに使用できるのかと間違えて購入してしまいましたが、水で薄めて問題なく使用できています。
量が多いのでかなりもちそうです。

2011-10-20
用途:
交換
対象商品:
35577787

下手にホームセンターで買うよりいいです

2013-01-01
用途:
任意に希釈できる冷却水
対象商品:
45522285

最近、希釈できる商品が少なくなっているので今回ここで試しに購入してみました。

2011-12-07
用途:
エンジン冷却用
対象商品:
35054311

価格がもっと安ければ・・・

2011-08-01
用途:
クーラント
対象商品:
35054311

値段安くて 問題なく使えそうです

2011-11-15
用途:
LLC交換
対象商品:
35577787

ホームセンターにも売っていますが、やはりここのサイトが安いですね。
バスケットに入れて会計すると、土日特価とやらで更に10%offで買いました。
2L物を4個購入したのですが、1個毎にビニールに包んであり非常に好感が持てました。液物だけに心遣いが嬉しいです。

3人が参考にしています
2011-07-03
用途:
車両整備の際に使用します。

古河薬品の製品ということで信頼性重視で使っています。LLCの性能というのは感じにくいですが、2年使用後の廃液から判断して防錆効果は十分です。

1人が参考にしています
2011-04-17
用途:
ユーザー車検
対象商品:
35577787

ユーザー車検のため昨日交換しました整備要領書を参考に交換&エア抜き、今日10数キロ走りましたが一切問題無し、(デジタル温度計でチエック済)七年も無交換だったのでこれからも安心です。