スナップインバルブのレビュー

平均満足度 4.78 (224件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スナップインバルブ PACIFIC
PACIFIC
369 / 税込 406
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。 【用途】二輪用
224件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-23
用途:
DIYでのタイヤ交換
対象商品:
10923586

サーキット使用のタイヤで、短くて軽量化に貢献。中のムシゴムとキャップは耐熱性のバルブと入れ替えて使用しました。最初から耐熱性のこのサイズがあればより良いのですが。

2025-10-12
用途:
スクーター10インチ用

スクーターのタイヤを交換するたびに、毎回交換している。同時に交換したリアタイヤのL字バルブは、回転振動によって根元にヒビが入り終了。このストレートバルブでトラブルが出たことはないので、すばらしい商品だと思う。

2025-09-30
用途:
自動車のバルブに使用
対象商品:
10923586

通常の自動車用のバルブはTR-413だがそれよりも9mm短いTR-412を使用した。
サーキットでの接触やグラベル突入時にバルブが折れるのを防ぐため。
ホイールのデザインによってはエアーチャックが使えないかもしれないが、短くなってストレート状のエアーチャックは刺しやすくなった。

2025-10-31
用途:
劣化による交換

XR100モタードのタイヤ交換に合わせて、バルブも交換しました。
やはり劣化でひび割れが出始めていたので、交換してよかった。
高い物ではないので年数を見て交換したほうが安心ですね。
品質も問題なく、単品売りとしては安価なので愛用してます。

2025-09-27
用途:
バイク整備

ショートバルブにて、空気が入れやすくなりました。品質も全く問題ありません。

2025-09-04
用途:
バイクのタイヤ交換と一緒に...
対象商品:
10923586

適合リム穴(mm)Φ11.5
って説明文が有ったので。
車用?のでは、無理して引っ張ると
千切れますから(笑)

2025-05-10
用途:
自動車のタイヤに使用
対象商品:
10923586

2輪車用らしいのですが、自動車にも問題無く使えます。
凝ったデザインのホイールには無理な様ですが、短だけでも使いやすいです。

2025-03-17
用途:
自宅での整備

国産有名メーカー並みに良いです
安かろう悪かろうではない品質と価格です

島根日産自動車株式会社 雲南営業所 様2024-12-02
用途:
自動車整備
対象商品:
10923586

今回4輪の社外アルミホイールの取付けにあたり購入いたしました。今までショートタイプのスナップインバルブの存在を知らず、今回初めての装着です。長さが目立たずエアーの充填も
し易いです。バルブキャップも深く締まるので
ネジ部の真鍮が目立たずGOODです。分かる人にはわかるゴムショートバルブです。

2025-01-20
用途:
車に使用

もともと二輪用のようですが、私は四輪車に使用しています。
はみ出しが少ないので、破損等のリスクが減ります。

2024-08-30
用途:
オートバイのタイヤ交換時
対象商品:
10923586

オートバイのチューブレスタイヤ交換時に合わせて交換しています。一般的なバルブよりも背が低く突出量が少ないため、ガソリンスタンド等の車用チャックが少し入りやすくなります。

2024-04-23
用途:
タイヤ交換に
対象商品:
10923586

タイヤ交換のさいに、利用してます。
信頼の太平洋なので重宝してます

2024-03-17
用途:
車用に
対象商品:
10923586

TR413なら、ホームセンターでも置いたりしてるのですが
412だと、安心の太平洋工業製品のこちらを取り寄せたほうが安心ですね。

2023-09-23
用途:
サーキットホイール用のエアバルブとして
対象商品:
10923586

サーキット用のホイールに取り付けるエアバルブとして購入しました。
しっかりとした国産メーカー(太平洋工業)の品物なので安心して使えます。
同社の耐熱型のバルブコア(品番9200-4)も購入して組み替えて使用しています。
はじめから耐熱バルブコアとこの短いスナップインバルブが組み込まれた物があればなお良いと思いました。

1人が参考にしています
オオクラ 様2024-02-28
用途:
スクーターのタイヤ交換
対象商品:
10923586

表記作業と同時にバルブも交換するため。
手持ちのバルブが無くなり補充のため購入しました。

2023-08-18
用途:
車の定期交換用
対象商品:
10923586

4輪車のホイールに流用しています。ショートなので、ホイールの積み重ねや、扱い時に先端が邪魔にならずに、重宝しています。

1人が参考にしています
2023-11-22
用途:
普段のメンテナンスに
対象商品:
10923586

某ホイールメーカー純正バルブの中身でした。
某ホイールメーカーの純正バルブを買うと非常に高いので、これを買って中身だけ入れ変えてます。

Hair Labo T-MAX 様2023-04-23
用途:
バイクのバルブ交換に
対象商品:
10923586

バイクのバルブ交換はTR412がおすすめ!
PACIFICのバルブなので問題なしです
バルブ中にきちんとムシも入ってますよ。
タイヤだけでなくタイヤ交換時にはバルブも確認しましょう、

2024-04-23
用途:
アルミホイールのエアバルブで使用
対象商品:
10923586

いつもこの短いタイプを使っています。
短い方が見た目がいいです。

2023-02-26
用途:
原付に使用
対象商品:
10923586

全く問題なし!物自体しっかりしており空気漏れなど全くありません。おすすめです。