スナップインバルブのレビュー

平均満足度 4.78 (224件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スナップインバルブ PACIFIC
PACIFIC
369 / 税込 406
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。 【用途】二輪用
224件中 181~200件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-05-20
用途:
オートバイのタイヤ交換時に使います
対象商品:
10923586

特に問題なく使えてます、他よりは安いのがありがたいですね!

2014-08-29
用途:
バイクのタイヤ交換時
対象商品:
10923586

安いです。品物も普通の物ですが、充分なクオリティー。4個入っているので、お買い得でした。大した金額ではありませんが、ショップで1個500円払っていたのが、バカバカしいです。これで全然問題ありません。

2014-05-29
用途:
自動車整備
対象商品:
10923586

自動車用ホイールのバルブに使用しています。レースなど競技の世界ではゴム製のショートバルブにするのが一般的です。他車や、異物の接触によりアルミバルブの場合簡単に破損し即エアーが抜け走行不能になります。その点ゴム製バルブは接触してもゴムの弾力があるので簡単には破損しません。さらにショートにすることでホイールからの突起を抑え破損のリスクを最小限にし重量軽減にも貢献します。信頼のPACIFIC製 MADE IN JAPANで言うこと無しです。有名なレースカーもコレ使ってます。

2人が参考にしています
2015-03-27
用途:
タイヤ交換
対象商品:
10923586

評価が高く値段が安いので購入しました。問題無く使用しています。

2013-12-22
用途:
ミニバイクのタイヤ交換時にバルブ交換
対象商品:
10923586

タイヤ交換の際にはバルブも交換しないと思わぬエアー漏れが出ますので、必ず交換しています。値段も手頃で安心して使えます。

2015-01-16
用途:
オートバイホイール
対象商品:
10322584

安心の日本製で価格も満足しています。

2013-11-27
用途:
バルブの交換に
対象商品:
10923586

信頼の太平洋バルブ(PASIFIC)製でこの価格、納得です。

1人が参考にしています
2013-06-09
用途:
L型より良いですよ!
対象商品:
10923586

とにかく安いし...L型は金額も高く、安いものでは1年しないくらいで空気入れ時に『シューッ!』と空気が漏れます。ですから短い直のタイプがお勧めですよ。直でもスタンドの空気入れで楽に空気が入ります。原チャ3台ありますが全てこれです。皆さんもこれにしましょう!

2014-02-13
用途:
タイヤ交換時の交換
対象商品:
10923586

高さが低いので小径ホイール・バイクなどには良い。但し、空気入れ時の角度やエアー先端工具にもよると思います。
近年、どのメーカーもゴムの材質が悪くヒビ割れが早く起こるようなので耐久性に期待したい。

2013-06-24
用途:
そこいらの店で買うより安い!!!
対象商品:
10923586

適価で販売している御社に感謝。
重要部品だけに、訳わからんメーカー使うならパシフック製を使用してください。

2014-02-12
用途:
ホイール径の小さなバイクのタイヤ交換時
対象商品:
10923586

もっと安い商品も有ったんですが昔からよく知っているこのメーカーを信じて購入しました。しかし見事にバルブからエヤー漏れ商品ではなく取り付け方法やホイール側に問題が有ったのかもわかりませんが?

2013-11-29
用途:
ヤマハ系スクータータイヤ交換
対象商品:
32987656

ヤマハJogアプリオで使用しました。
問題無く、エアー漏れもありませんでした。
以前、ストレートタイプのバルブをホンダDioシリーズで使用していて、不具合無く使用できたので、同じメーカー製なら安心と思い購入しました。
これからも、継続的に購入したいと思いいます。

2013-03-04
用途:
タイヤ交換時
対象商品:
10923586

競技用のホイールに使用していますが、短い分、力をかけても変形せず、きちんと空気圧調整が出来て便利です♪

2015-09-10
用途:
オートバイのタイヤ交換時
対象商品:
10322584

画像と現物が違います。
「注意
パッキンは付属されておりません。」のコメントを見落としてました。
画像が違う場合もっとわかりやすく表示してほしかったです。
画像はパッキン付のキャップCL(2021)と思います。
現物はパッキン無のキャップC(2020)と思います。
パッキン付のキャップCL(2021)のキャップだけの販売はないでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
パッキン付キャップに関しまして下記にて取扱を開始致しましたのでご確認宜しくお願いいたします。
■黒 ポリキャップ CL
注文コード:19792404
今後とも宜しくお願い致します。

2015-05-21
用途:
ヤマハグランドアクシスのエアバルブ交換
対象商品:
10923586

従来のヤマハはL型バルブでしたがネットでの書き込みを参照したところストレートの方が耐久性があるとの事から評価の高いPACIFIC製のエアバルブを選びました。タイヤも新品に換えたので最低でもタイヤの寿命までは空気漏れが起きない事を期待しています。

2014-08-14
用途:
タイヤ交換時
対象商品:
10923586

メーカー製で安心

2014-06-19
用途:
バルブ交換
対象商品:
10923586

使用に関しては、問題なさそうです。後は、耐久性だけです。今のところは、満足です。

株式会社藤江商会 様2014-09-18
用途:
バイクのタイヤの交換時に
対象商品:
10322584

安いので、もはや 毎回使います。

2013-05-07
用途:
定期点検修理
対象商品:
10923586

安価で送付までの時間が短いのが良い

2013-04-28
用途:
バイクのタイヤ交換の際
対象商品:
10923586

早速孫のバイクで使用致しました、またお伺いいたします。