ラジエター漏れ止のレビュー

平均満足度 4.21 (61件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ラジエター漏れ止 ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリ
   
ラジエター漏れ止め。ラジエターはもちろん各種冷却系統のヒビ・穴あきによる液漏れを補修します。LLC交換時にあらかじめ注入しておけば液漏れの予防となり、トラブルを未然に防ぐことが出来ます。クーラントの色を選ばずに使用できます。(赤色、緑色共用) 使用目安/冷却水10Lに対して1本(200mL)
61件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-07-18
用途:
クーラントの漏れ対策
対象商品:
35447781

スクーターのファンがしょっちゅうまわり、
確認するたびにLOWになっており補充してましたが
これを入れてからはほぼ減る事なくなりました

ハライ木工所 様2022-06-02
用途:
ラジエター漏れ止
対象商品:
35447781

同一商品では無いが、市内のホームセンターの半値で購入出来た! すぐに漏れが止まった! お勧めです! GOOD!

2022-05-14
用途:
ラジエーター漏れ止め
対象商品:
35447781

ラジエーターから冷却液がにじみでるようになったので使用。約2年になるが漏れは止まっている。効果ありと思う。

2021-11-19
用途:
メンテナンス時
対象商品:
35447781

とてもつかいやすく、信頼できる良い商品です。もう少し安いと嬉しいです。

2021-07-04
用途:
通常のメンテナンス
対象商品:
35447781

特にラジエターから漏れていることはないのですが、8万キロ越えの車なので、念のため使いました。使用感は特に感じませんが、しばらくはラジエターからの漏れを気にすることが無くなったと思います。

キサラ農園 様2021-04-20
用途:
小型トラクターの冷却液漏れ止めに使用した。
対象商品:
35447781

投入してから、約1時間程の作動で漏れが止まったようです。今後な状況を確認していきます。

2人が参考にしています
2020-10-12
用途:
古い農業機械のラジエーター補修
対象商品:
35447781

いろいろな製品を試していますが、普通の使い勝手、止水能力だと思います。

1人が参考にしています
2020-07-26
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
35447781

まだ使用していませんが
予防整備のための備品として
購入です。

1人が参考にしています
2019-10-22
用途:
バイクレストア
対象商品:
35447781

バイクのクランクケースOHのついでにウォーターポンプもOHしました。念のため入れておけば組み立て時に多少失敗してもカバーしてくれます。絶対に失敗しない人なんかいませんからね。

2019-11-28
用途:
クーラントに、注入
対象商品:
35447781

クーラントが、漏れるので、注入しました。今のところ、漏れがとまったようです。

2019-09-11
用途:
古くなったラジエータの漏れ予防、 ラジエータ漏れトラブル時の一時的な対策として
対象商品:
35447781

LLCの アカ、ミドリ、アオ 色を問わず使用できるところが、万が一の為に 在庫しやすい。 漏れ止めの効果にも何度かしようして問題ないです。

2019-07-20
用途:
マイカーメンテ
対象商品:
35447781

JA22のオートチョーク部からの漏れがすっかり止まりました。
効果にビックリ。

2019-03-26
用途:
漏れ止め
対象商品:
35447781

恐らく漏れは止まったと思います。
軽バンですが、3分の1ずつ入れました。

2019-06-24
用途:
自動車メンテナンス

ラジエータアッパータンクのカシメ(パッキン)からのにじみ漏れには効きました。トヨタ系によくあるアッパータンクひび割れには効かないと思います。

2018-08-10
用途:
漏れ止め
対象商品:
35447781

白い液体だったので 赤でもグリーンでもどちらの色に入れても濁ることなく入れた後でも見た目がよかったです。

2021-10-12
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
35447781

安いのによく止まります。
他社の製品に比べ色も薄く成分が細かい。冷却系への影響が少ないように思います。

2019-07-21
用途:
車メンテナンス
対象商品:
35447781

ラジエターからの水漏れ、少なくなったがまだ完全には止まってなさそう

有限会社マービー 様2018-07-20
用途:
クーラント漏れのとき.
対象商品:
35447781

予備的にも使えるとのことでちょっと心配な車両に添加している。今のとこ問題もない。

2021-06-14
用途:
自動車整備に
対象商品:
35447781

一応ダメもとで入れますが軽度の漏れなら大体止まります。あくまで応急用です。

2020-11-26
用途:
LLCに混入

乳白色です。ドロッとした部分とサラッとした部分に分離しているので、使用前に良く振りましょう。使用量は10Lにつき1本なので乗用車では入れ過ぎるかも。原料に繊維や粒子等の記載は無く、水溶性樹脂のみで止める様です。なので予防用途でも安心なのかな?反面大きな漏れには対応できないかもしれませんね。