エンジンオイル SN/GF5のレビュー

平均満足度 4.55 (85件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル SN/GF5 レイクフィールド
レイクフィールド
   
世界最高規格の認定を取得。 あらゆる国産車・欧米車において、エンジン性能を100%発揮。 低温での始動性や高温での安定性に優れ、エンジンを長持ちさせます。 【用途】ガソリンエンジン専用
85件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 ガレージトップ 様2017-07-04
用途:
オイル交換
対象商品:
35677092

なんと・・・5W30でこの価格・・・驚きです、何ら問題なく走行しています。

2017-04-10
用途:
自家用車のオイル交換用として
対象商品:
35677092

全合成オイルと明記されており、車に使用しても燃費もよく費用も安く定期的な取り換えにも悪くないと思います。
使用後の感想は、3000キロ以上走っても燃費に変化はないようなのでそれなりに安定していると思います。(MTのFITで17万キロオーバーのですが当該オイルを使用し、燃費計が19.6キロとでています)

2017-08-14
用途:
オイル交換時
対象商品:
35677101

安いので2000km目安で交換しています。この規格で10W40を作って欲しい。

1人が参考にしています
CARSHOPT's 様2021-05-05
用途:
排気量が大きい車両や、こだわりの強いお客様に使用!
対象商品:
35677092

どうしても、値段が高いのでもう少しメーカー等種類を増やして貰えると、車両にあったオイルを、選択しやすい!

2人が参考にしています
2017-02-24
用途:
車通勤
対象商品:
35677083

以前、使用していた0W-20と遜色のない使用感です。
早朝のエンジンの始動もスムーズです。
今後燃費等の測定を実施したいと思います。

2017-04-14
用途:
メンテナンス
対象商品:
35677101

エンジン音がとても静かになったしストレスなく高回転まで 回せる

和野自動車 様2017-04-03
用途:
オイル交換
対象商品:
35677083

明らかに、鉱物油と違います。また、劣化も鉱物油の倍までは、いかないかもしれませんが
1.5倍は、交換直後の性能を維持してくれるようです。
結果的に、交換サイクルが伸びる。
走行は、エンジンのレスポンスが若干よくなり、トルクが太り、静粛性、スムースさも向上し、燃費も伸びました。 
コスパを考えると、良い部類だと思います。

2017-05-10
用途:
オイル交換
対象商品:
35677083

やわらかめのオイルのように感じますが、品質はよさそうな感触がします。5000km走行しましたが問題はありません。
次回は硬めのオイルを使用してみようと思います。
(自分の車が多走行車なので、エンジン音が気になるため)

2016-12-05
用途:
ミライースに使用
対象商品:
35677083

あまりに高いオイル交換に自分ですることに決め購入しましたこれならコストダウンのため5000km交換もできますね?

2017-05-21
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
35677092

アルトワークスで短期間に交換して使用していますが
これといって不具合は出てないです

1人が参考にしています
東邦興産株式会社 様2016-04-06
用途:
自家用車に使用
対象商品:
35677083

同規格の100%合成油を使用していましたが(M-1) これに変えても特に問題なく、コストパフォーマンスに優れているので、大変助かっています。

1人が参考にしています
2016-11-17
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
35677092

軽のターボ車に新車から6万キロまで使用しています。2500km毎(1.5ヵ月)交換で、高速道路も6割走行していますが、全く問題ありません。
走行23万kmの軽トラに使用してみた所、エンジンの始動性と高速の吹き上がりが体感できる程に良くなりました。なかなか良いオイルですよ!
配送は、缶に直接送り状を貼るのはやめてほしいですね、一工夫して頂きたい所です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-06-12
用途:
車のエンジンオイルに
対象商品:
35677092

普通に使えてます。
送り状を直に貼るのではなく、ラップを軽く巻きその上に送り状を貼って発送して頂きたいです。

1人が参考にしています
2016-09-29
用途:
自家用車のオイル交換用
対象商品:
35677092

コストパフォーマンスは十分に高いと思います。
当方、AMG R230 SL55から軽自動車、大型スクーター迄、幅広く使用していますが全く問題ありません。さすがにSL55に使用するには抵抗がありましたが、かなりガンガン踏む走り方で現在1年以上使用しましたが全く問題ありません(5000km毎交換)高価なオイルはサーキットでも走らない限り必要無いと思います。

2人が参考にしています
2016-03-17
用途:
自分でオイルを交換しています。
対象商品:
35677101

プリウスに使用していますがオイル交換を短い期間でやるので純正オイルよりも、節約のため使用していますが距離三万キロ位使っていますがも何も問題ありません快調です。

1人が参考にしています
2015-10-11
用途:
顧客車両のオイル交換
対象商品:
35677092

モノタロウ製品の5W-30よりは良い感じです。オイル交換のサイクルも以前は3000㌔毎でしたがこれなら5000㌔毎でも大丈夫な感じがします。

1人が参考にしています
2015-09-09
用途:
エブリィ エンジンオイル交換
対象商品:
35677092

とてもリーズナブルで、3度目の購入です。エンジン回転もスムーズになったような気がします。振動も低減しました。

1人が参考にしています
2017-01-26
用途:
メンテナンス
対象商品:
35677101

手ごろな価格で良いと思います。またリピートすると思います。

2015-08-10
用途:
欧州車エンジンオイル交換
対象商品:
35677092

格安でしたので心配でしたが、エンジン音も静かになり期待以上のオイルでした。今後も購入します。

2015-09-11
用途:
マイカー(ブレビス)のエンジンオイルに使用
対象商品:
35677101

化学合成オイルでこの値段、費用対効果に大満足。3缶目の購入。3000キロで交換してるが惜しくない値段。エンジン音も静かで快適に走っています。

1人が参考にしています