エンジンオイル SN/GF5のレビュー

平均満足度 4.55 (85件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル SN/GF5 レイクフィールド
レイクフィールド
   
世界最高規格の認定を取得。 あらゆる国産車・欧米車において、エンジン性能を100%発揮。 低温での始動性や高温での安定性に優れ、エンジンを長持ちさせます。 【用途】ガソリンエンジン専用
85件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-11-03
用途:
メンテナンス
対象商品:
35677101

問題無く使えてます、交換後にエンジンが良く回る気がします。

有限会社二宮鈑金 様2014-11-08
用途:
旧車のベンツに使用。
対象商品:
35677101

5600ccのガソリンエンジンに使用。
粘度が高いのでエンジン保護には良いと思います。
ファミリーカーに使うと燃費が悪くなるようです。
SNグレードでコノ値段は家計にも優しいですね。

1人が参考にしています
2015-05-28
用途:
ハイブリッド車のエンジンオイル用として
対象商品:
35677083

まだ使用したばかりでまだ分りませんが、今のところ問題ないです。もう少し価格が安ければ助かるのですが。

2016-02-15
用途:
オイル交換

値段が上がるのは、多いに不満です。上げないで下さい。

4人が参考にしています
2014-02-27
用途:
軽自動車のエンジンオイルとして使用してます。
対象商品:
35677101

なかなか使い勝手がいいようです。できれば、200L缶があればありがたいです。

1人が参考にしています
2014-01-22
用途:
RX-'(FD3S)に使用
対象商品:
35677092

Monotaroの5W-30も使ってましたが、今は、これに切り替えました。Monotaroより幾分いい感じがします。自分は。約1000km、1ヶ月で交換しますので、質と価格が重要です。その点、この商品は、非常に良いです(今回で2缶目です)。欲を言えば、取出し口からオイルが漏れないようになれば、もっと良いのですが。

2人が参考にしています
2013-12-27
用途:
愛車のオイル交換
対象商品:
35677101

とりあえずスズキのエブリーに使用しました・・
特に変化は無いように思われます。
他のリーズナブルなオイルも使ってみようと思っています。

4人が参考にしています
2014-09-17
用途:
車のオイル交換
対象商品:
35677092

なかなかよい。価格的にもう少し安い事を願う。

1人が参考にしています
2014-08-27
用途:
自動車整備
対象商品:
35677092

何の不満もありません、燃費も良いようです。

2013-09-24
用途:
某車両のデフオイル
対象商品:
35677083

兎に角安価。若干固めのオイルが必要・・・な場合はそういう車両に付き全く問題なし。継続購入に値する商品。

1人が参考にしています
2013-06-30
用途:
エンジンオイルの交換用
対象商品:
44355744

今までモノタロウのオイルを使っていましたが、
こちらの方が10%以上は燃費が良いです。音も静かで、とてもいい。
値段もこのくらいならまた使いたい。

4人が参考にしています
2015-02-11
用途:
通勤車
対象商品:
44355744

通勤用の軽自動車で3万キロほど使用しましたが、まったく問題はありませんでした。
エンジン音や劣化の仕方から、質的には他メーカーの安いグレードレベルと感じます。
問題は「世界最高規格の認定を取得」と書いてありますが、この商品自体は相当品であるということです。
(おそらく作っている工場が認定を受けているという事でしょう)
品質に問題は無いようですが、気になさる方にはお勧めできません。

4人が参考にしています
2013-11-15
用途:
オイル交換
対象商品:
35677092

とても良い。
化学合成油で値段も手頃、3缶目の注文です。

1人が参考にしています
セイユウ商会 様2014-05-30
用途:
自動車のオイル交換
対象商品:
35677083

また利用します。

2014-04-17
用途:
自車用に!
対象商品:
35677101

届いてすぐにオイル交換しましたが、この価格にしては、満足できる品質だと思います。

2013-05-25
用途:
ダイハツ軽のエンジンオイル交換!
対象商品:
35677083

今まで使用してきた鉱物油に比べ、エンジン音が静かになった!この分だと燃費も伸びるかも!

1人が参考にしています
2013-05-23
用途:
オイル交換
対象商品:
35677092

軽自動車に使います。まだあまり分かりませんが、無難だと思います。

2013-03-21
用途:
普通乗用車から軽トラックまで使用しています。
対象商品:
35677101

ハイグレードなオイルなのにお値打ちになっているので車種に関係なく使用しています。
ハイセットではタペット音が消えました。
ただ、3000km位が交換時期かなとも思いました。

1人が参考にしています
山道商会 様2011-12-03
用途:
マイカーと社用車
対象商品:
35677092

価格に満足してます。到着時の缶のへこみが気になります。一応中身も外側の缶も商品です。

6人が参考にしています
2014-03-17
用途:
エンジンオイルの定期交換
対象商品:
35677101

このオイルを使用することにより、エンジン音の低下、吹き上がりが良くなるなど効果があります。
お値段がやすいので、3000kmくらいで交換しています。そのため耐久性などは良くわかりません。
ホームセンターのオリジナルブランドの低価格オイルや、メーカー系列のディーラーでのオイル交換キャンペーンでの低価格オイルよりもずっと良いと思います。化学合成油とありますが、おそらく鉱物油がベースであると思われます。
鉱物油を高度水素化分解(ハイドロクラッキング)したものは日本では化学合成油と呼ぶことができるためこのように表示していると思います。しかしながら鉱物油であってもエステル系やPAO系の化学合成油に近い性能を持っていると思われます。鉱物油であるためオイルシールへの攻撃性も少なく、旧車などにも安心して使えます。
低価格、高性能の良いオイルです。お勧めします。

11人が参考にしています